Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Voitures RC - plaisir télécommandé pour les amateurs de bricolage et de voiture
Les modèles réduits de voitures à distance ravir les amateurs de voitures et les amateurs de voitures. Les modèles électriques ou équipés d'un moteur à combustion interne sont constamment développés par leurs fabricants et atteignent maintenant des performances énormes. Les enfants aiment les petits camions et les buggys rapides, mais de nombreux adultes peuvent également s'enthousiasmer pour le sport automobile modèle.
-
Was RC Cars?
-
Quels sont les types de voitures RC ?
-
Was faut-il respecter pour l'achat de voitures RC ?
-
Les questions les plus fréquemment posées sur le thème des voitures RC
-
En conclusion, vous devez en tenir compte lors de l'achat de voitures RC
Was RC Cars?
Une voiture RC est une petite réplique fidèle à l'échelle d'une véritable voiture. « RC » est l'abréviation de « radio controlled ». Les modèles de voiture RC peuvent être commandés à distance par radio. Les modèles réduits de voitures sont très complexes en matière d'assemblage, d'exploitation et de maintenance. Ceux qui souhaitent assembler et entretenir leur voiture RC ont besoin d'une certaine expérience et d'un exercice régulier. La conduite des véhicules télécommandés est un passe-temps populaire pour les jeunes et les vieux. Il y a de plus en plus de cours et de concours pour les experts de voitures modèles adultes et de jongs.
Comment une voiture de modèle à commande électrique est-elle construite ?
En plus de la carrosserie, les voitures RC à entraînement électrique disposent d'un moteur, d'un régulateur, d'une batterie, d'un interrupteur marche/arrêt, d'un récepteur qui traite les signaux de la télécommande, d'une direction assistée, d'amortisseurs et de pneus. Ainsi, une voiture de modèle RC est en fait presque une voiture correcte en format miniature.
Quels sont les types de voitures RC ?
Pour les voitures RC, on distingue les variantes Onroad et offroad. Les modèles Onroad ne peuvent être utilisés que sur des routes asphaltées et des voies fixées. Les voitures RC pour une utilisation en Onroad ont des pneus étroits et ressemblent à une voiture normale. Les modèles réduits de voitures offroad RC peuvent être utilisés en tout-terrain. Ils ont de grands pneus épais et ressemblant à un Quad.
De plus, il existe des voitures RC qui sont motorisées électriquement ainsi que des modèles avec moteur à combustion interne. Ces derniers fonctionnent généralement avec de l'essence. Les moteurs à combustion interne ne sont généralement utilisés que sur les grands modèles avec une échelle de 1:6 ou 1:5. En revanche, un moteur électrique est presque toujours monté dans les petites voitures. Les moteurs électriques les plus puissants sont appelés moteurs brushless ou brushless. Ils apportent une force particulièrement importante sur les roues et atteignent même plus de 100 000 tours par minute.
QU'il s'agisse de privilégier les caractéristiques d'une voiture modèle avec moteur à combustion interne ou d'acheter une voiture électrique silencieuse et rapide, c'est une question de goût. Les deux types de modèles ont leurs avantages et inconvénients individuels.
Comparaison entre les moteurs essence et les voitures électriques
Essence | Electricité | |
---|---|---|
Avantages | Aucune charge nécessaire, toujours prêt à l'emploi | Plus économique à long terme |
Nombreuses possibilités de réglage | Relativement simple | |
Silencieux et silencieux | ||
Inconvénients | Plus cher à long terme (achat d'essence) | La batterie doit être rechargée régulièrement, temps d'attente |
Relativement coûteux | Relativement peu de possibilités de réglage | |
Son puissant et riche |
Was faut-il respecter lors de l'achat de voitures RC ?
Vous avez probablement déjà une classe de voiture de modèle spécifique dans votre tête si vous souhaitez acheter une voiture RC. En plus de la classe, l'entraînement et l'échelle du modèle sont essentiels pour l'achat.
Le plus important pour l'achat de voitures RC
- Les voitures RC sont de petites voitures qui peuvent être commandées à distance par une liaison radio.
- Il existe des modèles réduits de voitures on-road et offroad avec moteur électrique ou à combustion.
- Ceux qui souhaitent se lancer dans une voiture RC ont déjà une idée précise de la classe de voiture à laquelle appartient le nouveau modèle. De plus, vous pouvez choisir entre différentes dimensions et différents types d'entraînement.
Moteur
Dans les voitures télécommandées, les moteurs à combustion ou les entraînements électriques sont montés.
Pour les moteurs à combustion interne, on distingue une fois de plus les moteurs à allumage par préchauffage et les moteurs à allumage commandé. Le type de moteur thermique utilisé dépend de la taille de la cylindrée. Les modèles plus grands fonctionnent avec des moteurs à allumage commandé. Les moteurs à allumage par préchauffage sont alimentés par un mélange de carburant de méthanol et de nitrométhane, tandis que les moteurs à allumage commandé sont alimentés par un mélange d'essence et d'huile. L'essence prête de la station-service ne peut pas être utilisée ici.
Les voitures RC avec moteur électrique peuvent être aussi puissantes que les modèles avec moteur à combustion. Mais ce n'est que depuis le développement du moteur brushless. Celui-ci apporte beaucoup plus de puissance aux roues que les moteurs classiques par friction. Cependant, les moteurs électriques sont plus susceptibles d'être montés dans des voitures RC plus petites.
En ce qui concerne l'entraînement, il convient également de distinguer les modèles à deux roues motrices des modèles à quatre roues motrices. Les voitures RC avec entraînement à deux roues sont relativement rares, car elles inclinent pour la sous-commande dans les virages et maintiennent la voie de manière moins bonne. Les voitures à quatre roues motrices ont une très bonne propulsion et peuvent être utilisées en tout-terrain.
Classe voiture modèle
Parmi les modèles réduits de voitures, il existe différentes classes, par exemple des camions, des camions ou des monstres Trucks. Les camions courts sont de petites pick-ups déteintées. En outre, il existe des buggys spécialement conçus pour une utilisation en tout-terrain et qui se distinguent par des pneus profilés et un train d'atterrissage avec une très grande course de ressort. Trial et Crawler sont également adaptés pour les voyages sur des terrains accidentés. Vous avez un rapport de transmission très lent. L'accélération sensible permet des trajets précis en dehors des sentiers battus.
Mètres
Les véhicules télécommandés forment leurs modèles à différentes échelles. Il existe de petits wagons RC miniatures qui mesurent seulement 5 centimètres de long et atteignent des vitesses énormes allant jusqu'à 25 km/h. Les autres classes d'échelle sont 1:36, 1:28, 1:18, 1:12, 1:10, 1:8, 1:6 et 1:5. Les voitures de plus grande taille pèsent entre 10 et 15 kg et mesurent jusqu'à 1,5 mètre de long. Ils disposent de moteurs relativement grands qui peuvent atteindre une puissance de près de 5 CV. Les voitures RC plus grandes sont généralement alimentées par de l'essence.
Notre Conseil pratique : outils et pièces de rechange
Pour un entretien correct des voitures, vous aurez besoin de l'outil adapté ainsi que de pièces de rechange de temps en temps. La gamme CONRAD est très étendue à cet égard !
Les questions les plus fréquemment posées sur le thème des voitures RC
Was a RTR modélisme auto?
RTR signifie « Ready to Run ». Les modèles réduits RTR ne sont pas des kits, mais des modèles déjà assemblés. Si vous préférez vous mettre à la main, vous pouvez bien sûr acheter un kit.
Quelle est la vitesse de la voiture modèle la plus rapide au monde ?
La voiture de modèle la plus rapide au monde atteint jusqu'à 300 km de congestion et ne peut être utilisée qu'à de très faibles vitesses de vent. Cette voiture modèle a été développée par les taeurs de voiture RC et n'appartient qu'aux mains d'experts en voiture modèle très expérimentés.
Quelle est la voiture modèle la plus chère au monde ?
La voiture modèle la plus chère au monde coûte 3,5 millions d'euros et a été développée par l'ingénieur en ingénierie de Gülpen. Le Lamborghini Aventador mesure environ 60 centimètres de long et se compose de matériaux les plus nobles tels que la fibre de carbone, l'or, les diamants et le platine.
Notre Conseil pratique : la valeur augmente en cas de bonne prise en charge
De nombreuses voitures de modèle sont en valeur et peuvent être revendues de manière rentable après quelques années d'entretien !
En conclusion, vous devez en tenir compte lors de l'achat de voitures RC
Les voitures RC sont disponibles dans différentes catégories de voitures, par exemple en tant que camion, camion ou buggy. La taille de la voiture est également un facteur déterminant pour l'achat. La largeur de bande s'étend des grands modèles à l'échelle 1:5 aux variantes miniatures d'une longueur de seulement cinq centimètres. Les modèles de taille moyenne à l'échelle 1:8 ou 1:10 sont particulièrement populaires. La taille de la voiture modèle détermine souvent si la voiture est alimentée en électricité ou en mélange d'essence. Grâce aux moteurs brushless, les voitures électriques sont désormais extrêmement puissantes.