Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Nettoyeur à vapeur pour une propreté hygiénique
De nombreux foyers disposent d'une aide pratique au quotidien, comme un balai à franges et un aspirateur sans fil. En revanche, le nettoyeur à vapeur est moins souvent utilisé régulièrement. Mais c'est précisément ce qui constitue un complément idéal aux autres appareils. Le nettoyage est pratique et surtout intense. Cela profite non seulement aux particuliers, mais également aux entreprises de nettoyage, dont les équipements comprennent souvent des nettoyeurs à vapeur industriels.
Ce guide vous éclaire sur les formes de nettoyeur à vapeur disponibles pour une utilisation privée et professionnelle et sur la manière dont les appareils fonctionnent en détail. Equipé de connaissances en arrière-plan, vous pouvez acheter le nettoyeur à vapeur adapté à votre usage.
-
was a-t-il un nettoyeur à vapeur et quelles formes existe-t-il ?
-
Comment fonctionne un nettoyeur à vapeur ?
-
Quelle doit être la puissance absorbée, le réservoir d'eau et la pression de vapeur ?
-
Quelles sont les fonctions supplémentaires utiles ?
was a-t-il un nettoyeur à vapeur et quelles formes existe-t-il ?
Les appareils servent à nettoyer la surface et à utiliser de la vapeur chaude. La vapeur est capable de déloger également les saletés relativement solides d'une surface. Là où un aspirateur ne donne pas le résultat souhaité, le nettoyeur à vapeur est à la place - et ce sans produit de nettoyage chimique.
Comme les surfaces ont des exigences différentes, il existe différents modèles de nettoyeurs à vapeur. Par exemple, les fenêtres sont plus faciles à nettoyer à l'aide d'un appareil portatif, tandis que les sols doivent être nettoyés à l'aide d'un balai à vapeur.
Les quatre types d'appareils en bref :
Nettoyeur à vapeur manuel
Ces modèles sont conçus pour être confortablement relevés et guidés d'une seule main. Ainsi, vous pourrez nettoyer les joints sur le mur dans la salle de bain ou même les fenêtres complètes. Les appareils sont de petite taille et possèdent un faible poids net.
Conseil pratique : même dans les endroits où il est difficile ou impossible de travailler avec des appareils de grande taille, par exemple dans les cabines de douche étroites, il est plus facile de nettoyer. La petite taille du réservoir d'eau entraîne cependant une panne relativement faible. Un volume de 200 à 500 millilitres est souvent prévu.
Balai vapeur
Ceux qui recherchent un appareil qui permet de nettoyer les sols à la vapeur en optant pour ces modèles. Vous vous souviendrez d'un aspirateur pratique qui est également guidé avec les mains.
Grâce au long corps central, les balais à vapeur permettent de travailler avec un dos droit.
Pour pouvoir nettoyer avec peu de force, ces appareils sont également assez légers et offrent un réservoir d'eau relativement petit.
Il est généralement aussi grand que pour les nettoyeurs à vapeur manuels.
Nettoyeur à vapeur au sol
Si vous ne souhaitez pas nettoyer uniquement les petites surfaces, un nettoyeur à vapeur au sol est recommandé. Celui-ci rappelle à son tour les aspirateurs classiques dont l'unité est assez grande et donc montée sur roulettes. Il est tiré au-dessus du sol tandis que le tuyau d'aspiration est guidé par une poignée avec les mains. Le serre-tête est appliqué sur les sols comme pour le balai à vapeur ou peut être utilisé en hauteur sur les murs, les fenêtres et les miroirs.
Grâce à ses dimensions plus grandes, un nettoyeur à vapeur au sol est équipé d'un réservoir d'eau plus grand et peut donc rester en service plus longtemps. De nombreux modèles disposent également d'un système à 2 réservoirs.
Nettoyeur à vapeur industriel
Ces appareils se distinguent une fois de plus clairement des nettoyeurs à vapeur au sol qui sont conçus pour un usage privé ou pour une utilisation dans les petites entreprises. Les nettoyeurs à vapeur industriels disposent d'un châssis qui offre de l'espace pour le nettoyage de plusieurs litres d'eau et possède une puissante chaudière à vapeur. Il permet de créer et de maintenir des températures élevées pour obtenir des résultats de nettoyage optimaux avec de la vapeur chaude.
Les nettoyeurs utilisent un châssis avec roulettes pour une utilisation plus flexible. La plupart des fabricants utilisent le châssis pour offrir simultanément de la place pour un nettoyage supplémentaire comme des produits de nettoyage, des chiffons, des buses, etc.
Comment fonctionne un nettoyeur à vapeur ?
Les nettoyeurs à vapeur possèdent une chaudière à vapeur interne dans laquelle l'eau est chauffée. L'énergie nécessaire est fournie par l'électricité. Par conséquent, les nettoyeurs à vapeur disposent d'un câble qui doit être raccordé à une prise électrique domestique. La portée est limitée en conséquence et la longueur du câble est un critère d'achat important.
L'eau se trouvant dans la chaudière est chauffée à 100°C, ce qui permet de changer l'état de l'unité et de passer à la vapeur. La durée de chauffe varie. Les petites versions avec un faible volume d'eau suffisent généralement pour un temps de chauffe court de 30 à 60 secondes. Les grands appareils industriels ont besoin de plusieurs minutes. La vapeur d'eau est ensuite transmise via la pièce de tête.
La forme sous laquelle la distribution se produit dans le détail dépend de la buse sélectionnée. Par exemple, la vapeur d'eau peut s'échapper très concentré via une buse à jet de spot. Par exemple, une buse de ce type est particulièrement adaptée pour nettoyer les joints. En revanche, les buses de rembourrage sont particulièrement adaptées pour le nettoyage en douceur des canapés et des fauteuils.
La buse sélectionnée ou le chiffon de nettoyage élevé dissout la saleté. Soit celui-ci est aspiré par un tuyau d'aspiration de la vapeur, soit fixé dans un chiffon. Ce dernier doit être remplacé régulièrement en conséquence.
Quelle doit être la puissance absorbée, le réservoir d'eau et la pression de vapeur ?
Pour que le nettoyage fonctionne de manière satisfaisante pendant de nombreuses années, les balais à vapeur et autres doivent être adaptés à la demande d'utilisation. Avant d'acheter, veillez à respecter les valeurs d'orientation suivantes :
Consommation électrique en watts |
|
Réservoir d'eau en millilitres ou litres |
|
Pression de vapeur en bar |
|
Quelles sont les fonctions supplémentaires utiles ?
La plupart des appareils disposent d'un régulateur de débit de vapeur à plusieurs niveaux pour pouvoir réagir à la force d'une pollution. Ideal sont des modèles avec régulation de la vapeur en continu, permettant aux utilisateurs de nettoyer encore plus précisément.
Le fabricant Kärcher propose aux utilisateurs la fonction VapoHydro. En plus de la vapeur proprement dite, de l'eau chaude est fournie lors du nettoyage. La saleté est ainsi plus facile à enlever. Le rapport de saturation est réglable.
Pour les nettoyeurs à vapeur domestiques, les appareils avec sécurité enfant sont utiles pour minimiser les risques de blessures. En plus des fermetures de sécurité, des éléments tels qu'une protection contre les projections d'eau ou une protection contre la surchauffe sont importants pour rendre la manipulation plus sûre.