Conseils
Si vous souhaitez contrôler ou commuter les tensions et les courants, nous disposons de transistors bipolaires en commutation nécessaire à la réalisation de vos projets. Étant un des composants actifs discrets les plus utilisés dans les conceptions et circuits électroniques, ils vous seront utiles pour tous types de signaux électriques. Les transistors ont révolutionné l’électronique en tant que composants de base des circuits intégrés, remplaçant les solutions plus énergivores et peu encombrantes. La majorité des produits de notre gamme de transistors bipolaires ont été choisis pour répondre à toutes les exigences les plus rigoureuses.
Transistors : Contrôle, amplification, génération de signaux électriques
Les transistors font sans aucun doute partie des composants électroniques les plus importants. Ils servent d'interrupteurs ainsi que d'amplificateurs, de contrôleurs et de générateurs de signaux électriques. Ils sont disponibles individuellement ou par milliards sur une puce de la taille d'un timbre-poste. Dans ce guide, vous apprendrez dans les grandes lignes comment ces composants actifs sont conçus, comment ils fonctionnent et quels types dominent le marché.
Un transistor se compose généralement de trois matériaux semi-conducteurs électriques distincts : l'émetteur, le collecteur et la base. Un signal électrique appliqué à la base influence sa capacité à conduire le courant électrique, qui circule entre l'émetteur et le collecteur dans la plupart des applications. Une source de tension entraîne le courant, tandis que le taux de passage du courant dans le composant à un moment donné est régulé par un signal d'entrée à la base - comparable à un robinet pour réguler le débit d'eau.
Le fonctionnement dépend fortement du comportement des électrons et des trous à l'interface entre une couche chargée positivement et une couche chargée négativement, appelée jonction pn. Cette transition a été découverte en 1940 par l'électrochimiste Russell Ohl des Bell Labs. Elle résulte de l'ajout d'impuretés dans les éléments semi-conducteurs que sont le germanium ou le silicium.
L'ajout de ces impuretés est appelé dopage et fonctionne ainsi :
Les atomes d'éléments du groupe 15 du tableau périodique, comme le phosphore ou l'arsenic, libèrent des électrons qui n'ont pas de place naturelle dans le réseau cristallin du semi-conducteur. Les électrons excédentaires sont donc liés de manière lâche et peuvent se déplacer relativement librement pour conduire le courant électrique en tant que porteurs de charge. En revanche, les atomes d'éléments du groupe 13 comme le bore ou l'aluminium provoquent un déficit d'électrons lorsqu'ils sont ajoutés en tant qu'impuretés. Au sens figuré, cela crée des trous dans la grille. Ces unités quantiques chargées positivement peuvent également se déplacer assez librement et conduire le courant.
Sous l'influence d'un champ électrique, les électrons et les trous se déplacent dans des directions opposées. Si aucune tension n'est appliquée à la jonction, les électrons et les trous s'accumulent sur les côtés opposés de l'interface et forment une couche de déplétion qui agit comme un isolant entre les deux côtés. Une tension négative appliquée à la couche n pousse ses électrons excédentaires vers l'interface, où ils se combinent avec les trous chargés positivement. Résultat : le courant circule. Si, au contraire, une des couches n est alimentée positivement, le champ électrique qui en résulte éloigne les électrons de l'interface. Dans ce cas, à part de minuscules courants de fuite, aucun courant ne circule. Le courant ne se déplace donc que dans une seule direction lors d'une jonction pn, ce qui signifie qu'une jonction pn agit comme un redresseur.
Les principaux types de transistors
Il existe deux groupes importants, à savoir les transistors bipolaires et les transistors à effet de champ unipolaires, en abrégé FET. Ils se distinguent non seulement par leur mode de commande, mais aussi par la désignation de leurs connexions. Les transistors bipolaires ont une base, un collecteur et un émetteur, tandis que les FET utilisent une grille, un drain et une source.
Types et formes de transistors
Les transistors sont disponibles dans de nombreux boîtiers semi-conducteurs différents. Les deux principales catégories sont les transistors à trous métallisés ou câblés et les transistors CMS pour le montage en surface. Les boîtiers sont en verre, en métal, en céramique ou en plastique. Les transistors de puissance ont généralement des boîtiers plus grands qui peuvent être fixés à des radiateurs pour un meilleur refroidissement. En outre, dans la plupart des transistors de puissance, le collecteur ou le drain est physiquement relié au boîtier métallique. En revanche, certains transistors CMS à micro-ondes sont aussi petits que des grains de sable.
Souvent, un certain type de transistor est disponible dans plusieurs boîtiers. Les boîtiers de transistors sont pour la plupart normalisés, mais la correspondance entre les fonctions d'un transistor et ses connexions ne l'est pas - même pour un même type de transistor, l'affectation des connexions peut varier.
Les réseaux de transistors sont une forme de construction particulière. Ils se composent de deux ou plusieurs transistors sur un substrat commun. Contrairement aux circuits intégrés supérieurs, ils peuvent être utilisés individuellement comme des composants discrets. Cela signifie qu'ils ne sont pas reliés entre eux pour réaliser une fonction spécifique.
Les réseaux peuvent être constitués de transistors bipolaires ou de transistors à effet de champ. Les principaux avantages sont le gain de place sur le circuit imprimé et la garantie d'une étroite coordination des paramètres entre les composants. La réduction de la surface du circuit imprimé est particulièrement importante pour les circuits numériques dans lesquels plusieurs transistors de commutation sont réunis dans un même boîtier.
FAQ – Questions fréquentes
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation de tableaux ?
Une particularité est que le substrat est souvent présent sous forme de connexion séparée, désignée par substrat, masse ou terre. Il convient d'être prudent, surtout lors de la connexion du substrat, afin de maintenir l'isolation entre les composants du réseau, car une isolation de transition pn est généralement utilisée. Par exemple, dans un réseau de types NPN, le substrat doit être connecté à la tension la plus négative du circuit.
A quoi faut-il faire attention lors du soudage ?
La plupart des semi-conducteurs, y compris les transistors, sont conçus pour résister à une température allant jusqu'à 200 degrés Celsius pendant 10 secondes maximum. De nombreux experts utilisent toutefois des fers à souder dont les pointes sont nettement plus chaudes, mais qui terminent rapidement le processus de soudage. Pour les transistors câblés, une astuce s'est établie depuis longtemps pour éviter la surchauffe : Le maintien des fils de connexion pendant le processus de soudage à l'aide d'une pince plate. Celle-ci dissipe de manière fiable la chaleur de la panne à souder avant qu'elle n'atteigne le boîtier du transistor.