Conseils
Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous êtes à la recherche d’un endoscope performant pour explorer des endroits peu accessibles. Avec Conrad, trouver un endoscope adapté à toutes vos attentes, c’est possible ! Découvrez notre large gamme d’endoscopes et trouvez en quelques clics seulement celui qui saura vous satisfaire au quotidien. Pour vous assurer un matériel de qualité pour toutes vos utilisations, Conrad travaille main dans la main avec de grandes marques. Quel que soit votre budget, vous accédez grâce à Conrad à de véritables conseils d’expert et vous pouvez ainsi vous équiper efficacement sans nuire à votre porte-monnaie !
Ce texte a été traduit par une machine.
Caméras endoscopiques : pas de problème même dans les endroits difficiles d'accès
-
Comment fonctionnent les caméras endoscopiques ?
-
Endoscopes modulaires : l'équipement adapté à chaque application
-
Quels sont les critères de sélection pour les caméras endoscopiques ?
-
FAQ - questions fréquentes sur les caméras endoscopiques
Comment fonctionnent les caméras endoscopiques ?
Un endoscope permet d'examiner les tuyaux, les cavités et d'autres endroits difficiles d'accès. Le terme endoscope est dérivé des mots altgrecs éndon pour l'intérieur et le scopique pour l'observation. L'endoscope est donc synonyme d'observation intérieure. Pour ce faire, la sonde endoscopique est introduite dans la zone non visible de l'extérieur. Des outils sont placés à l'avant du col de cygne pour permettre le travail à l'intérieur.
Historique : les premiers endoscopes étaient des tuyaux de circulation en forme de tunnel, parfois avec éclairage, qui n'étaient visibles que dans les zones en ligne droite. Plus tard, les miroirs ont permis de voir en partie le coin. Cependant, les diamètres de ces appareils étaient très grands, ce qui limite considérablement les possibilités d'utilisation.
L'extension moderne de l'endoscope à la technique de la caméra permet d'avoir une vue dans les zones enrageantes. Les endoscopes modernes sont équipés de mini-caméras à la pointe de l'endoscope qui peuvent transférer des images de l'inspection en temps réel ou les stocker pour une évaluation ultérieure.
Pour ce faire, un câble supplémentaire pour la transmission du signal d'image se trouve généralement dans la sonde. Ce n'est qu'au cours des dernières années que des caméras endoscopiques avancées ont été développées avec transmission radio des séquences d'images.
Par ailleurs, les traitements médicaux modernes utilisent l'endoscope pour la position diagnostique et pour les interventions peu invasives. Les endoscopes de notre magasin ne sont pas destinés à des fins médicales .
Sonde endoscope avec éclairage LED et longueur de sonde de 5 M.
Notre Conseil pratique : attention au domaine d'application
Dans les compartiments, les locaux de maçonnerie et les zones à blindage métallique, vous devez toujours placer l'endoscope avec une connexion filaire fixe à la caméra, car il y a des interférences régulières sur le signal radio, ce qui peut affecter considérablement la transmission vidéo.
La plupart des endoscopes ont des caméras étanches, de sorte que les images sont facilement transférables à partir de zones humides ou humides.
Endoscopes modulaires : l'équipement adapté à chaque application
Pour les débutants et les amateurs, les endoscopes économiques sont une solution complète. Les utilisateurs qui ont besoin de plus de fonctionnalités pour différents domaines d'application et pour une utilisation professionnelle sont mieux inspirés par un endoscope modulaire.
Endoscope avec caméras interchangeables et écran sans fil amovible.
Les endoscopes professionnels sont modulaires et offrent la possibilité d'étendre l'appareil de base grâce à divers composants interchangeables.
Ainsi, vous pouvez remplacer ou compléter la caméra contre un miroir ou un grappin. L'utilisation de différentes sondes est également possible avec un endoscope modulaire et des accessoires adaptés.
La section transversale de la sonde (Ø de la sonde) est essentielle pour une utilisation pratique, de sorte que la sonde ne reste pas en déplacement et que la longueur de la sonde doit atteindre l'emplacement souhaité. Vous trouverez également des sondes endoscopiques dans notre boutique.
D'autres accessoires pour endoscopes modulaires tels que adaptateurs, kits de nettoyage, accessoires d'outils et aides au transport sont disponibles sur les autres pages.
Veillez à ce que les connexions de l'appareil de base soient compatibles avec celles du composant supplémentaire.
Quels sont les critères de sélection pour les caméras endoscopiques ?
Résolution de l'écran
La résolution de l'écran indique la résolution de l'écran pour l'endoscope caméra avec moniteur intégré. D'autant plus que la résolution est élevée, plus de détails sont visibles. Choisissez également un affichage intégré suffisamment grand si vous ne souhaitez pas connecter un appareil externe pour la lecture des photos.
Résolution de l'appareil photo
La résolution de l'appareil photo indique la netteté des images originales de l'appareil photo. Pour un affichage précis, vous avez besoin d'un écran qui peut représenter le même niveau de détail. La connexion d'un écran avec une résolution supérieure à celle de la caméra est inutile, car il est impossible de générer une meilleure résolution pour l'affichage à partir de l'image ou de la vidéo d'origine sans l'utilisation du logiciel d'optimisation de l'image.
indice de protection
Les types de protection indiquent à quel point les caméras endoscopiques sont protégées contre la poussière et l'humidité, ce qui est particulièrement important dans les zones humides comme les tuyaux d'eaux usées. Pour de nombreux appareils, il est fait une distinction entre l'indice de protection de l'appareil de base, c'est-à-dire le support technique qui est tenu à l'extérieur de la main et l'indice de protection de la sonde qui est introduit dans la cavité, car dans de nombreux cas, la partie introduite de l'endoscope est exposée à des influences potentiellement plus néfastes.
Caméra endoscopique étanche avec une résolution de 640 x 480 px.
Notre Conseil pratique : transfert de données
De nombreux endoscopes offrent la possibilité d'une connexion USB avec un PC et un ordinateur portable. C'est tout à fait logique, car il est possible de transférer des données, des vidéos et des photos via USB. Certains appareils peuvent même transférer l'image sur une tablette ou un smartphone via Wi-Fi.
Autres caractéristiques de la caméra
Les spécificités se réfèrent en grande partie aux spécifications de la technique de la caméra, telles que les possibilités d'éclairage par des LED supplémentaires. Voici quelques critères de sélection importants :
- Prise en charge de la vidéo et de la photo : l'appareil photo affiche non seulement une vidéo, mais peut également enregistrer des images fixes d'événements importants.
- Fonction audio : les caméras avec fonction audio prennent en charge non seulement l'enregistrement d'images, mais peuvent également enregistrer le son.
- Fonction de pivotement : grâce à une fonction de pivotement, vous pouvez orienter précisément la tête de caméra à l'intérieur de la cavité.
- ECLAIRAGE LED : un éclairage sur la tête de caméra par des LED est nécessaire si vous souhaitez inspecter des zones sombres qui doivent être éclairées pour que les images de la caméra endoscopique soient visibles. D'autres LED sur les caméras endoscopiques sont utilisées pour surveiller l'état de l'appareil, par exemple comme témoin d'avertissement en cas de faible état de la batterie.
- Possibilité de mise au point : la caméra est capable de mettre au point une zone spécifique, c'est-à-dire de la mettre au point. Il s'agit d'une fonction d'optimisation de l'image.
- Zoom : l'appareil photo peut effectuer un zoom avant pour mieux détecter les détails. Cela fonctionne de la même manière que pour une caméra numérique classique via un objectif réglable.
- Possibilité d'enregistrement : la caméra peut enregistrer la vidéo et envoyer l'enregistrement à un moniteur externe.
- Possibilité de mémorisation : la caméra peut sauvegarder l'enregistrement sur un support de stockage intégré, par exemple une carte SD. Un slot pour cartes SD permet de remplacer rapidement la carte mémoire lorsque celle-ci est pleine.
- Wi-Fi : les caméras endoscopiques compatibles Wi-Fi peuvent transmettre vos images sans fil à d'autres appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes, où les séquences vidéo peuvent être mieux éditées et enregistrées que dans l'appareil de base endoscope. Cependant, les endoscopes Wifi ne peuvent être utilisés que là où il y a suffisamment de contact radio de la cavité vers l'extérieur vers l'appareil récepteur. Derrière les murs épais et les piliers métalliques, c'est souvent difficile.
- Port USB : les endoscopes USB, en partie avec port micro-USB, peuvent être branchés directement sur les ordinateurs et les appareils de lecture. De telles caméras sont également disponibles en tant que caméra endoscopique USB étanche.
- Indicateur de niveau de batterie et arrêt automatique : les deux fonctions empêchent l'endoscope de ne plus recevoir suffisamment de courant pour son fonctionnement lors de l'utilisation. L'arrêt automatique empêche le déchargement de la batterie en cas d'oubli de la désactivation ou en cas de mise sous tension involontaire pendant le transport. L'indicateur de niveau de charge de la batterie vous avertit si les piles de l'appareil photo doivent être rechargées rapidement ou remplacées par une alimentation fixe avec bloc d'alimentation.
- Résistance à l'acide : en particulier dans les laboratoires et DANS le secteur AUTOMOBILE, un endoscope peut entrer en contact avec de l'acide, par exemple une batterie de voiture. Pour cela, la caméra doit être résistante à l'acide. Il existe également des endoscopes résistants à l'huile et à l'essence pour de telles utilisations.
FAQ - questions fréquentes sur les caméras endoscopiques
Mon appareil photo a été fortement endommagé lors de l'utilisation. Le remplacement séparé est-il possible ?
Vous ne pouvez pas remplacer la caméra en toute simplicité avec tous les endoscopes. Veillez donc dès la première création à un appareil modulaire sur lequel vous pouvez remplacer ou compléter des composants individuels en cas de besoin.
Mon endoscope est trop court pour inspecter l'emplacement souhaité. Que puis-je faire ?
Certaines caméras endoscopiques offrent des fonctions de zoom dans ce cas. Si vous n'en avez pas encore assez, vous trouverez des sondes pour prolonger les endoscopes dans la boutique.
Un incontournable pour chaque boîte à outils
La boîte à outils d'un installateur comprend de nombreux équipements, y compris des caméras endoscopiques ! Découvrez pourquoi les caméras endoscopiques appartiennent à votre boîte à outils dans notre guide !