Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les tuyaux d'éclairage
-
was a LED flexible?
-
Quels sont les tuyaux d'éclairage disponibles ?
-
Que faut-il faire pour acheter des tuyaux lumineux ?
-
La mise au point correcte : accessoires possibles
-
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les tuyaux d'éclairage
-
Conclusion : vous trouverez ainsi le tube lumineux adapté
was a LED flexible?
Un tuyau d'éclairage est un éclairage décoratif particulièrement adapté pour les fêtes et les éclairages à effet spécial. Les tubes lumineux sont des tubes transparents dans lesquels se trouvent de petites ampoules. Grâce à la paroi extérieure lisse, il est particulièrement simple d'enrouler les tuyaux lumineux autour d'objets ou de les retirer des objets sans les emmêler ou les accrocher aux coins et aux bords. Un autre avantage d'un éclairage est que la gaine du tuyau brise la lumière des filaments et évite ainsi les reflets. En plus de l'éclairage de fête temporaire ou de l'éclairage saisonnier (comme le décoration de Noël), les tuyaux de lumière conviennent également pour illuminer durablement les escaliers, les allées ou les balustrades.
Quels sont les tuyaux d'éclairage disponibles ?
Tube d'éclairage halogène
De petites ampoules halogènes sont utilisées dans les tubes halogènes. Les ampoules halogènes sont des ampoules de petite taille techniquement, dont les filaments peuvent être plus longs et plus lumineux Heller. La mise au rebut des ampoules halogènes n'est pas une difficulté car elles peuvent être utilisées dans les ordures ménagères. Les tubes halogènes ont généralement une Leuchtkraft plus élevée que ceux avec des ampoules LED. Les tuyaux d'éclairage halogènes sont généralement adaptés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (boîtier de protection IP 44). Sa gradation est avantageuse, sa consommation d'énergie plus élevée en raison de la technique est défavorable.
Flexible lumineux à LED
Les ampoules LED utilisent des ampoules LED qui consomment beaucoup moins d'énergie que les ampoules halogènes. Les ampoules LED fonctionnent avec des diodes émettrices de lumière et deviennent donc moins chaudes que les ampoules halogènes. La faible consommation d'énergie permet également d'offrir des tuyaux lumineux avec fonctionnement sur batterie qui permettent des éclairages à effet loin d'une source d'alimentation. Ils sont généralement adaptés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (boîtier de protection IP 44). Certains tubes lumineux à LED, appelés tubes de lumière de course, disposent de programmes d'effets qui permettent de produire des courants lumineux, des ondes ou des clignotements.
Cordon EL
Le cordon EL, le cordon électroluminescent ou le cordon lumineux ne fonctionnent pas avec des ampoules disposées dans un tuyau, mais le câble lui-même est fabriqué à partir de matériaux spéciaux qui sont alimentés par le courant pour l'éclairage. Avec les portes EL, il est possible de poser des rayons beaucoup plus petits qu'avec des tubes lumineux et l'absence de sources lumineuses n'entraîne aucune accumulation de chaleur. La consommation électrique de la ficelle EL est très faible. Le cordon EL permet d'obtenir des effets intéressants, mais contrairement aux lampes halogènes ou LED, la luminosité est réduite, le rendement lumineux est nettement inférieur.
Que faut-il faire pour acheter des tuyaux lumineux ?
-
Longueur souhaitée
-
Luminosité
-
LED, halogène ou EL
-
Fixation
Notre conseil pratique
Afin de profiter le plus longtemps possible du nouveau tuyau lumineux, il est impératif de respecter les rayons de courbure recommandés par le fabricant et de ne pas les descendre en dessous. Les tuyaux d'éclairage ne doivent jamais° être pliés en dessous de 20 °C, car le plastique se brise plus facilement par temps froid. Si vous réglez le tuyau lumineux avant de le plier et de le poser pendant environ 10 à 15 minutes, il chauffe et la flexion et le pose sont plus faciles. Mais attention : avant le montage, le tuyau lumineux doit être à nouveau débranché du réseau !
La mise au point correcte : accessoires possibles
Câble de rallonge :
la plupart des tubes lumineux ont un câble de raccordement d'environ 1,5 m de long en plus de la longueur réelle du tuyau. En plein air, les emplacements de prise sont souvent très peu ésemés et l'emplacement de montage souhaité peut-être plus éloigné de la source d'alimentation suivante. Si un câble d'extension approprié est nécessaire, il doit être commandé en même temps pour pouvoir commencer immédiatement le montage.
Minuterie :
en ligne droite, lorsque le tube lumineux doit être utilisé comme éclairage permanent, il est possible de définir à l'aide d'une minuterie le moment où la lumière est allumée. Ainsi, vous pouvez économiser de l'énergie sans laisser les escaliers et les chemins éclairés de manière permanente.
Matériel de fixation :
pour le montage, des crochets spéciaux pour gouttière, des rails en U et des clips de fixation sont disponibles pour faciliter et rapidement le montage des tuyaux d'éclairage sans provoquer de dommages.
FAQ : les questions les plus fréquentes sur les tuyaux d'éclairage
Les tuyaux de lumière peuvent-ils être utilisés pour l'éclairage indirect ?
Les tuyaux d'éclairage sont parfaits pour être utilisés comme éclairage indirect, car ils peuvent être facilement posés. Afin d'éviter d'éventuels problèmes de chaleur, il est préférable d'utiliser des tubes lumineux LED pour cet usage.
Les tuyaux de lumière sont-ils réglables ?
Les tuyaux d'éclairage halogènes peuvent varier, les tuyaux d'éclairage LED ne peuvent être réglés que si la description de l'article l'indique expressément.
Les tuyaux de lumière sont-ils courts ou extensibles ?
Il n'y a pas de réponse claire ici. Certains tuyaux d'éclairage peuvent être raccourcis et allongent, d'autres pas. Étant donné qu'il s'agit d'objets décoratifs sous tension, consulter le mode d'emploi avant de risquer d'éventuels accidents.
Conclusion : vous trouverez ainsi le tube lumineux adapté
Trouver la bonne gaine lumineuse est avant tout une question de goût personnel. Les tuyaux de lumière sont disponibles dans une large gamme de couleurs, de longueurs, d'éclaircit et d'épaisseurs et leurs utilisations sont encore plus nombreuses. En cas de décoration saisonnière, la flexibilité des tuyaux d'éclairage et la possibilité de les utiliser différemment chaque année sont des avantages importants. S'il existe déjà un usage souhaité, il convient non seulement de déterminer la longueur du tube lumineux nécessaire, mais également d'examiner l'alimentation et les possibilités de fixation pour éviter les mauvaises surprises lors du montage. Une fois ces questions réglées, de beaux effets déco sont garantis.