Conseils
Le robot, longtemps fruit de l'imagination et de la fantaisie de cerveaux inventifs, est devenu une réalité plus concrète au fil des dernières décennies. Module autonome ou partie prenante d'un outillage industriel, il s'impose aujourd'hui dans de multiples applications tant domestiques que professionnelles.
Pour compléter sa gamme kit et module robotique, Conrad, dont la préoccupation constante est de rendre autonome sa clientèle, permet à chacun de trouver dans son catalogue toute une série d'accessoires. L'amateur d'électronique et de robotique tout autant que le professionnel sauront ainsi y puiser pour répondre à leurs besoins. Il pourra s'agir d'une pièce de rechange pour leur robot ou encore d'un élément à ajouter pour rendre le module existant plus performant et le doter de nouvelles fonctionnalités.
Tout un choix autour du RP-6 !
Le système robotique RP 6 d'Arexx, déjà très élaboré, peut encore être utilement enrichi d'une fonctionnalité de récepteur GPS et couvrir ainsi un nouveau champ d'application. Ce même dispositif peut se voir encore équipé d'un module gyroscopique.
Cet accessoire offrira la possibilité de repérer lorsque notre robot se trouvera bloqué dans un virage. Et il permettra également un meilleur contrôle de déplacement en ligne droite. Un module d'extension permet un contrôle du kit RP 6 via le port I2C. Outre l'ajout d'un écran LCD, il permet le raccordement d'un capteur de température ou d'autres composants via bus SPI, la libération de 19 entrées/sorties, l'entrée en jeu de 5 LEDs. Un écran avec rétroéclairage bleu va permettre l'affichage de l'activité du capteur ou de bien d'autres données. Des pièces de rechange pour les parties du kit plus mobilisées peuvent également être utiles. Des roues dentées, roues d'entraînement ou chenilles sont donc aussi disponibles dans le catalogue Conrad.
Une série d'accessoires dédiés à l'Asuro
Ce kit robot conçu par le Centre Spatial Allemand peut également profiter de l'ajout de fonctionnalités par des modules que l'on va lui associer. Ainsi le module RTC dotera notre robot d'une fonction d'horloge très précise, avec, par exemple la possibilité de programmer son réveil.
Le "Snake Vision" est un capteur de température capable de localiser les sources thermiques dans son environnement. On peut encore envisager d'équiper notre kit robot d'un processeur avec chargeur d'amorçage et ainsi améliorer les temps de démarrage du système. L'ajout d'un kit Bluetooth permettra un contrôle du robot sans fil, via un simple smartphone, par liaison infrarouge ou radiofréquence.
Le kit ARX-MNP55, encore baptisé détecteur de mines, réagit en fait au métal et permet de transformer notre robot ASURO en chercheur de trésors, détecteur pour la poursuite de câbles ou de supports d'acier dans le sol.
La carte contrôleur ASURO xTend constitue l'extension ultime pour notre robot, avec son processeur ATXMEGA , son interface USB et son système de programmation rapide via le nouveau RobotTool. Elle va rendre le robot plus puissant et performant, permettre d'interfacer un écran LCD, ajouter LEDs et touches ou encore faire prendre en charge au robot un capteur suiveur de ligne.
Même le foot s'est mis à l'heure des robots !
Parmi les autres accessoires, ce ballon infrarouge pour football robotique est équipé de 20 diodes émettrices infrarouges. Et c'est en suivant cette lumière que les robots vont localiser le ballon ou encore s'ils sont dotés d'une caméra capable de suivre la couleur bleue du ballon.