Nos meilleures ventes

    Meest gekocht

    Produits les mieux notés

    Best beoordeelde producten

    Conseils

    Ce texte a été traduit par une machine.

    La voie du centre : les chemins de roulement du modèle en taille de voie TT 

    • was est la trace TT ?

    • Quels sont les composants de la piste TT ?

    • QU'est-ce que vous devez faire pour acheter des modélisme de voie TT ?

    • FAQ : les questions les plus fréquentes sur la piste TT

    • Conclusion : vous trouverez ainsi la piste de modélisation et les accessoires appropriés dans la piste TT

    was est la trace TT ?

    La voie TT est une voie modélisée développée aux Etats-Unis, définie dans les normes européennes de modélisme (NEM) avec une échelle de 1:120. La voie normale (original 1.435 mm) est de 12 mm de largeur dans la voie TT. La désignation TT vient du terme anglais table Top (surface de table), car cette échelle nécessite un espace relativement faible. La désignation « voie du milieu » fait référence au fait que l'échelle est inférieure à H0 (échelle 1:87) mais pas encore aussi petite que la voie N (échelle 1:160), c'est-à-dire que, dans des espaces restreints, il est possible de concevoir un système de train-modèle plus grand que dans la voie H0 avec plus de détails que dans la voie N.  

    Quels sont les composants de la piste TT ?

    Accessoires d'arrêt TT

    Voie TT

    Les modèles vivants ont besoin de détails naturels et différents. La piste TT comprend également des arbres, des plantes et d'autres éléments de paysage.

    Rondelles rotatives TT

     

    Voie TT

    La voie TT comprend également des disques rotatifs avec plusieurs voies de rappel.

    Véhicules TT

     

    Voie TT

    La catégorie de véhicules TT comprend tous les accessoires du train modélisme qui ont des roues mais qui ne sont pas utilisés sur des rails tels que des bus, des remorques et des tracteurs. 

    Figurines TT

     

    Voie TT

    Un grand nombre de personnages sont proposés dans la piste TT et sont à l'intérieur de la piste. En plus des groupes peints de passants, de voyageurs, de cyclistes et de travailleurs de la construction, des personnages non peints sont également disponibles pour rendre le pays de la voie modèle unique. 

    Construction d'immeubles, TT

     

    Voie TT

    Grâce à cette petite échelle, la piste TT est beaucoup plus grande sur les trains modèles pour équiper l'installation de bâtiments. Ainsi, les bâtiments « ville & village », les gares, les bâtiments ferroviaires, ainsi que les bâtiments industriels et commerciaux permettent une conception authentique des paysages miniatures. 

    Signaux lumineux TT
     

    Voie TT

    Les signaux lumineux TT permettent non seulement de faire passer les yeux des enfants, mais également d'éclairer l'installation elle-même. Les lampes TT créent de l'atmosphère la nuit, tandis que les signaux TT régulent le fonctionnement du train à tout moment de la journée. 

    Câbles électriques TT
     

    Voie TT

    Les modèles précis nécessitent des détails techniques. La voie TT comprend également des lignes aériennes pour les modèles de locomotives électriques.

    Rail TT Tillig
     

    Voie TT

    was a modélisme fer sans rails? Les voies Tillig comprennent, entre autres, des voies de lit, des voies sans ballast, des voies droites, différents rayons, des voies courbes et des voies flexibles de taille TT. Les rails Tillig sont dotés de profilés de rails en argent-Neuss (alliage cuivre-nickel-zinc), qui sont disponibles en noir et brunie.

    Wagons TT
     

    Voie TT

    Des wagons de marchandises et de voyageurs de différents fabricants sont disponibles sur des matériaux roulants pour la voie TT. Grâce à la plus petite échelle, les trains peuvent être assemblés dans la voie TT, contrairement à la voie H0, dans des longueurs de train réalistes, sans heurter les limites de l'installation.

    Trains & locomotives TT

    Voie TT

    Pour la piste TT, il faut avoir des locomotives à vapeur, des locomotives diesel, des locomotives électriques et des moteurs de différentes époques et de différents fabricants. 

    QU'est-ce que vous devez faire pour acheter des modélisme de voie TT ? 

    L'échelle

    Voie TT



    Chaque taille de voie est inséparable d'une échelle. Pour éviter que les passagers ne soient trop grands pour entrer dans les trains, par exemple, ou que le bâtiment de la gare ne dépasse, il est important de savoir, lors de l'achat d'accessoires, que la voie TT est conçue à une échelle de 1:120. Pour les accessoires modélisme, la taille de la voie est normalement indiquée sur l'emballage, tandis que pour les modèles de collection de véhicules, l'échelle est plutôt indiquée. 

    L'époque

    Voie TT

    Pour créer une atmosphère authentique dans la piste TT, il est important que le matériel roulant, les bâtiments et les véhicules viennent de la même époque. Dans le domaine de la construction de chemins de fer à modèles réduits, ce problème a été pris en compte avec la définition des époques. Au total, il y a six périodes qui couvrent toujours une certaine période. A partir de quelle époque les accessoires de train modélisme peuvent être utilisés, la description de l'article est indiquée en chiffres romains.

    La commande

    Voie TT

    Pour que le train fonctionne sans problème sur la voie TT, les trains doivent être commandés numériquement ou par voie analogique via les locomotives. Cette considération doit être prise en compte tant pour la planification des voies que pour l'acquisition de nouvelles locomotives, car une exploitation de trains analogique exige une architecture de voies différente. 

    Notre conseil pratique

    Grâce à la construction modulaire, le système de train-modèle peut se développer pratiquement n'importe où. Pour la piste modèle, les modules sont des noms de diorème individuels qui peuvent être reliés à une installation plus grande. Différentes normes régissent la position des raccords de voie et la hauteur de la sous-construction, de sorte que les différents modèles de bahner puissent relier leurs modules et se déplacer en tant que grande installation. Les modules sont toujours une bonne idée pour simplifier le transport d'un système de train modèle et pour assister à des réunions de module qui sont populaires dans la scène TT. 

       

    FAQ : les questions les plus fréquentes sur la piste TT

    Puis-ich laissez mon ancienne locomotive VEB-BTTB conduire avec de nouvelles voitures ? 

    June. Les embrayages ont changé entre-temps, mais des accouplements et des adaptateurs d'accouplement sont disponibles pour équiper les anciennes locomotives. Si vous ne souhaitez pas effectuer de travaux de bricolage, il est plus facile de monter des trains exclusivement à partir de matériaux nouveaux ou de vieux matériaux. 

    ich wächen Rokal (fabricant allemand de l'Ouest jusqu'en 1974). Puis-ich les installer sur les nouvelles voies Tillig ? 

    Malheureusement, non, car les couronnes de ces modèles sont trop grandes. Bien qu'il existe une possibilité de transformation, celle-ci nécessite une connaissance approfondie de la construction de modèles. 

    Quelle section doit avoir le câble pour ma modélisme TT ? 

    Pour alimenter les locomotives TT, un câble annulaire à 2 broches a² fait ses preuves à proximité des voies avec une section transversale d'au moins 0,25 mm, d'où une alimentation vers les voies tous les 2 M.

    Conclusion : vous trouverez ainsi la piste de modélisation et les accessoires appropriés dans la piste TT 

    Voie TT

    Il y a de bonnes raisons de choisir un modèle de train à voie TT : l'encombrement réduit associé à des modèles encore très détaillés. Pour la piste TT, la planification commence généralement par la « table », c'est-à-dire la plaque sur laquelle le train TT doit rouler. Il peut s'agir d'une plaque du marché de la construction qui s'adapte HER de la taille, ou bien, beaucoup plus excitante, d'une plaque qui répond aux exigences du module d'un club TT et qui offre la possibilité de faire partie d'une installation de taille correcte lors d'une réunion de module. Si la taille est définie, la conception ne se termine jamais. Et vous avez donc déjà répondu à la question de la piste de modélisation et des accessoires adaptés : tout was que vous aimez.