Nos meilleures ventes

Meest gekocht

Produits les mieux notés

Best beoordeelde producten

Conseils

Éclairage extérieur et lampes d'extérieur : une lumière efficace en énergie pour l'extérieur

Quel point commun y a-t-il entre un spot étanche pour bassin, une boule déco à led, une lampe à détecteur solaire et un lampadaire de jardin ? Tous sont des luminaires d'extérieur servant à éclairer mais aussi à créer une ambiance agréable et sécurisante dehors. Spécialiste de l'éclairage, Conrad propose une immense gamme dans laquelle vous avez largement le choix en termes de prix, de technologie, de design et effets déco ! L'exigence de qualité est comme toujours impérative, avec la présence des grandes marques de luminaires et appliques murales.

La lumière n'est pas seulement indispensable à l'intérieur, elle est demandée dans de nombreux domaines extérieurs, par exemple sous forme d'applique murale à LED avec détecteur de mouvement ou de lampe solaire pratique. Un bon éclairage extérieur valorise visuellement les maisons et les jardins et augmente la sécurité.

Que vous utilisiez un éclairage extérieur pour un bâtiment commercial ou résidentiel : Vous disposez d'une grande variété d'éclairages extérieurs. La majorité d'entre eux utilisent des ampoules LED, car ce type d'éclairage a une longue durée de vie et est plus respectueux de l'environnement.

Pour savoir quels luminaires d'extérieur vous attendent chez Conrad et ce qui les distingue, consultez notre guide.


Qu'est-ce que l'éclairage extérieur ?

Les luminaires extérieurs servent à fournir de la lumière artificielle aux surfaces situées en dehors des habitations et des locaux commerciaux. En fait, les propriétaires de maisons sont tenus de veiller à un éclairage suffisant, tant au niveau de la maison que des voies d'accès. Les espaces publics extérieurs tels que les voies de circulation, les parkings et les parcs sont également éclairés par des luminaires extérieurs pour des raisons de sécurité.

L'éclairage extérieur doit donc être placé à des endroits stratégiques pour permettre aux gens de s'orienter facilement la nuit et de voir les dangers. Les appliques murales à LED et les lampes sur pied avec détecteur de mouvement sont généralement le premier choix. Si les lampes d'extérieur sont équipées de détecteurs de mouvement, l'éclairage extérieur intelligent offre même une protection contre les effractions. Au-delà du pragmatisme, un bon éclairage peut également apporter une touche décorative à l'espace extérieur. Une lumière blanche chaude sur la terrasse la rend plus confortable et le soir, le regard glisse volontiers vers l'étang de jardin éclairé.

Pourquoi utiliser des luminaires à LED ?

Les lampes d'extérieur fonctionnent principalement sur la base de LED. Il y a plusieurs raisons à cela. Les systèmes plus anciens consomment beaucoup d'énergie pour l'éclairage. Cela est dû à un rendement lumineux plus faible. Les anciennes lampes à incandescence transforment environ 95 pour cent de l'électricité fournie en chaleur. Il n'en reste que cinq pour cent pour produire de la lumière. Cela augmente d'une part les coûts d'électricité pour les utilisateurs et entraîne d'autre part une fatigue plus rapide des luminaires. Les ampoules doivent être remplacées plus souvent, ce qui augmente encore les coûts et nuit à l'environnement. La technologie LED présente donc un double potentiel d'économies.

Ceux qui misent sur les lampes à LED bénéficient d'autres avantages : Les luminaires équipés de LED chauffent moins, ce qui réduit considérablement le risque de brûlure. De plus, aucune substance nocive n'est utilisée et il n'y a pas de délai d'allumage de la lumière. Les LED peuvent en outre être produites dans de nombreuses couleurs, ce qui offre un grand choix de couleurs de lumière.


Comment les luminaires sont-ils alimentés en énergie ?

Les luminaires d'extérieur à LED peuvent être utilisés de trois manières. Si les ampoules doivent fonctionner à l'électricité, il est possible de choisir des luminaires câblés dont le câble d'alimentation se prolonge jusqu'à un mur équipé d'une prise de courant. Il existe également des luminaires d'extérieur à LED qui fonctionnent avec des piles et des accumulateurs.

La troisième possibilité est l'utilisation de lampes solaires. Elles possèdent de petits modules solaires qui leur permettent de capter et d'accumuler la lumière du jour. Le soir, la lampe solaire brille sans source d'énergie supplémentaire.

Quelles sont les différentes sortes de lampes d'extérieur ?

Lanterne sur le bord du chemin, applique murale sur la maison, spot solaire ou projecteur dans le jardin : il existe une grande variété d'éclairages extérieurs. Nous avons résumé les principaux éclairages extérieurs.


Spot encastré extérieur

Ces luminaires d'extérieur sont conçus comme des modèles encastrés. L'ampoule est placée dans un boîtier qui affleure le sol ou le mur. Certains luminaires sont équipés d'un piquet de terre qui permet de les enfouir facilement dans le sol.


Luminaires sur pied et d'allée

Les appliques murales extérieures ne servent pas à grand-chose lorsqu'il s'agit d'éclairer des chemins. C'est là que les modèles à poser, comme les lanternes LED, sont nécessaires. Le design ne connaît pratiquement aucune limite et va de l'éclairage extérieur particulièrement voyant aux solutions élancées pour un espace minimal.


Lampes de table LED

L'éclairage extérieur, qui ne doit éclairer ni le plafond, ni le mur, ni le sol, peut prendre la forme de lampes de table pour un éclairage d'accentuation confortable. Ces modèles ne sont pas seulement posés sur des tables, mais décorent également les portes d'entrée et les balustrades.


Projecteur

Dans cette catégorie, on trouve aussi bien des plafonniers que des appliques extérieures. La particularité des projecteurs à LED est qu'ils éclairent énormément l'environnement. Les projecteurs sont moins des éléments décoratifs et sont principalement destinés à l'éclairage de sécurité.


Éclairage décoratif et éclairage de bassin

L'aspect décoratif est-il au premier plan des appliques murales à LED ou des modèles à poser ? Le choix est ici très varié et propose par exemple des appliques murales colorées ou des lampes solaires à LED gracieuses. Les lampes d'extérieur dans un étang occupent une place à part.


Plafonnier et applique d'extérieur

Les plafonniers et les appliques sont tous deux appréciés à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors que les plafonniers à LED sont plutôt demandés sur la terrasse ou le balcon, les appliques murales extérieures à LED assurent l'éclairage de tous les murs de la maison et des hauts murs. Elles sont souvent équipées en plus d'un détecteur de mouvement afin qu'un capteur allume le plafonnier ou l'applique murale en cas de besoin.


Luminaires pour locaux humides

Ces luminaires constituent une catégorie spéciale. Ils ne sont pas installés à l'extérieur au sens strict du terme, mais font partie des luminaires d'extérieur en raison de la particularité de leur environnement spatial. Ces modèles sont utilisés comme plafonniers ou appliques murales dans des pièces où règne une forte humidité ou des conditions similaires à celles de l'extérieur.