Nos meilleures ventes

    Meest gekocht

    Produits les mieux notés

    Best beoordeelde producten

    Conseils

    

    Des informations intéressantes sur les interrupteurs et les boutons

    • Que sont les interrupteurs/boutons ?

    • Quels sont les types de commutateurs et de boutons disponibles chez Conrad ?

    • FAQ - questions fréquentes sur les commutateurs/boutons

    • Quels fabricants et marques Conrad propose-t-il ?

    Que sont les interrupteurs/boutons ?

    • L'interrupteur et le bouton-poussoir ouvrent ou ferment une connexion électrique entre une source de tension et un consommateur électrique.
    • Les interrupteurs assurent un état permanent jusqu'au prochain changement de vitesse. 
    • Maintenez ou débranchez la connexion électrique aussi longtemps qu'ils ne sont pas actionnés.
    • Les contacts de commutation réels, c'est-à-dire sous tension, sont séparés des éléments de commande superficiels.
    • Le processus de commutation lui-même peut être déclenché par la main humaine, mais également par des mécanismes (par exemple sur des machines), par la force magnétique, par des changements de température ou de position.
     

    Quels sont les types de commutateurs et de boutons disponibles chez Conrad ?

    L'offre Conrad vous offre une sélection professionnelle de commutateurs et de boutons de haute qualité qui vous permettent de résoudre toutes les tâches de commutation dans les domaines industriel et domestique. Plus précisément, il s'agit de :

    interrupteur de fin de course

    Appareils de commande/d'avertissement

    Cette catégorie s'adresse principalement aux utilisateurs industriels.

    interrupteur thermique bimétal

    Le processus de commutation est déclenché par une modification de la température ambiante. Ces interrupteurs sont disponibles pour de nombreuses températures définies où le commutateur s'ouvre ou se ferme. Ils sont disponibles avec des contacts ouverts ou fermés comme position initiale.

    Interrupteur rotatif et à clé

    Pour les commutateurs rotatifs, un axe de commande est sorti du boîtier de l'interrupteur, de sorte qu'avec les boutons de commande, une représentation optique de l'état de commutation est possible. D'autres modèles peuvent être utilisés avec des tournevis. Les commutateurs rotatifs peuvent également prendre plusieurs positions de commutation consécutives. Équipé d'une clé, le commutateur peut être fixé dans une position et protégé contre toute commutation involontaire.

    Interrupteur et bouton-poussoir

    Cette catégorie passe par la pression sur l'élément de commutation qui reprend alors la position initiale ou qui reste dans la position commutée jusqu'au prochain changement de vitesse. La commande s'effectue par pression sur le mécanisme de commande ou par pression exercée par d'autres composants mobiles sur l'élément de commutation.

    interrupteur de fin de course

    Ces commutateurs assurent un fonctionnement de commutation lors de l'accès à une position spécifique d'éléments mobiles, par exemple lors de l'ouverture d'un store électrique, de l'ouverture ou de la fermeture d'une porte ou d'une porte de révision. Pour ce faire, les interrupteurs de fin de course sont équipés de différents composants mécaniques qui transposent les mouvements verticaux, horizontaux ou rotatifs en positions de commutation. 

    Joysticks industriels

    Ces joysticks déclenchent les changements de vitesse à la main en inclinant le levier de vitesses. L'inclinaison peut être effectuée sur un ou deux plans, selon le processus de commutation et de mouvement qui est reproduit par le joystick. La fonction de commutation est généralement tactile. Pour les joysticks qui ne fonctionnent que dans un seul plan, il existe également des modèles à verrouillage.

    Interrupteur pour véhicule automobile

    Pour une utilisation dans les véhicules à moteur, de nombreux types de commutateurs sont conçus pour répondre aux exigences mécaniques et thermiques importantes telles que les vibrations ou la chaleur dans le compartiment moteur. Certains modèles de commutateurs sont équipés d'un éclairage et/ou d'une impression pour une utilisation à des fins limitées, par exemple avec un symbole de lampe de porc, de fenêtre ou de batterie.

    Interrupteur à bascule et à bascule

    Les interrupteurs à bascule disposent d'un levier de commutation qui permet une utilisation simple et rapide. Il existe plusieurs positions de commutation qui peuvent également être bloquées ou équipées d'éléments de sécurité contre les commutations accidentelles. Les interrupteurs à bascule ont l'avantage d'avoir moins d'espace dans l'environnement d'actionnement. Ils se commutent via une palette de commutation plate, sont souvent éclairés et imprimés de manière fonctionnelle. Ils sont disponibles en versions à verrouillage et à touches avec plusieurs positions de commutation.

    interrupteur de fin de course

    Interrupteurs, disjoncteurs

    Cela comprend l'interrupteur principal qui peut commuter des charges plus importantes et afficher l'état de commutation atteint. Ils sont souvent équipés d'éléments de sécurité supplémentaires, tels qu'un attelage de porte, et peuvent être partiellement verrouillés. Ces interrupteurs sont généralement compatibles avec des environnements d'installation normalisés, par exemple le montage sur rail DIN.
    Les disjoncteurs de protection permettent d'allumer ou d'éteindre les consommateurs électriques en cas de dépassement ou de sous-dépassement de certaines charges. Cela peut par exemple être utilisé pour protéger les moteurs lorsque l'élément entraîné n'est plus mobile et que le moteur risque de s'enflamer. Certains interrupteurs de protection peuvent être réglés sur la charge individuelle sur le lieu d'utilisation.

    Interrupteurs, disjoncteurs

    Interrupteur d'inclinaison et de position flottante

    Cette catégorie de commutateur réagit aux changements de position du commutateur lui-même ou aux changements de l'environnement physique. Les interrupteurs inclinables fonctionnent plus tôt avec du mercure que le contact. Il a été remplacé par des matériaux plus sûrs et plus respectueux de l'environnement. Ils assurent des changements de vitesse lorsque certains angles sont inférieurs ou dépassés, par exemple pour éviter les fuites de liquides des conteneurs inclinables.
    Les contacteurs à flotteur réagissent aux changements de niveau d'un niveau de liquide, le processus de commutation étant déclenché par un élément mécanique ayant une densité inférieure à celle du liquide surveillé. Par exemple, les pompes submersibles qui commencent à pomper lors du dépassement d'un niveau ou les pompes d'alimentation qui sont désactivées lors de l'atteinte d'un niveau.

    Contacts à lames souples

    Les contacts de commutation se trouvent dans un tube en verre à paroi mince et hermétique à l'environnement et sont actionnés par la force magnétique. L'épaisseur requise de l'aimant pour l'ouverture ou la fermeture est indiquée comme valeur AW. Les domaines d'application pour les contacts Reed sont par exemple les capteurs de niveau, les capteurs de proximité ou la détermination de la position. Les capteurs de mouvement et d'accélération sont également réalisables, toujours en combinaison avec des aimants permanents. Les contacts Reed ont une longue durée de vie.

    Interrupteurs à coulisse

    Toujours activer le commutateur en le déplaçant vers l'avant et vers l'arrière dans un plan et en fonction de plusieurs positions de commutation. Ils sont utilisés sous de nombreuses formes dans les appareils ménagers, les outils électriques ou l'électronique grand public. Un cas particulier est des commutateurs DIP qui combinent plusieurs interrupteurs miniatures à coulisse et sont utilisés, entre autres, pour les réglages de base des appareils au moyen d'États de commutation. Votre utilisation nécessite souvent un outil. L'abréviation DIP signifie anglais « Dual in-line package ».

    Claviers et claviers

    Ce modèle est conçu soit comme un bouton mécanique, soit avec des touches à membrane. Vous pouvez ainsi répondre à l'environnement d'utilisation et à l'espace de montage disponible. Il s'agit de claviers numériques, certains peuvent être étiquetés individuellement avec des autocollants. La structure et le nombre de touches disponibles sont décrits à l'aide de la matrice des touches.

    Accessoires pour interrupteur et bouton-poussoir

    Les accessoires de la boutique Conrad permettent d'ajouter des fonctions de sécurité et des fonctions supplémentaires à l'interrupteur et au bouton-poussoir. Cela comprend des capuchons de touche de couleur, des étiquettes spéciales, des capuchons de protection pour trous de serrure, des caches, des cadres de montage, des caches et bien plus encore. En tant qu'utilisateur professionnel, vous êtes ainsi en mesure de répondre à des exigences complexes en matière de commutation et de sécurité d'utilisation.

     

    FAQ - questions fréquentes sur les commutateurs/boutons

    Quelles sont les consignes de sécurité à respecter lors de la manipulation des interrupteurs à pression et des boutons-poussoirs ?

    • Seuls les professionnels sont autorisés à travailler sur et avec ces produits.
    • Utilisez les fiches techniques pour obtenir des informations bien éclairées avant d'utiliser ou de remplacer un interrupteur ou un bouton-poussoir.
    • En cas de défauts ou de défauts, les interrupteurs et les boutons doivent être mis immédiatement hors tension et ne doivent pas être utilisés davantage
    Interrupteur à bascule

    Quelle est la durée de vie des interrupteurs/boutons ?

    Le nombre de cycles de commutation est compris entre 50 000 et 1 000 000 si les critères d'utilisation sont respectés.

     

    Quels fabricants et marques Conrad propose-t-il ?

    Les fabricants et marques sélectionnés sont APEM, Baco, DECA, ESKA, LNT Automation, Miyama Electric, Rafi, SCI, TE Connectivity, TRU COMPONENTS et Würth Elektronik.