Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Un servomoteur est un moteur particulier se caractérisant par sa capacité à maintenir une opposition à un effort statique. Pour l'asservissement et la commande du moteur, c'est un dispositif qui regroupe dans un même boîtier l'électronique et la mécanique. Vous pouvez retenir de cette esquisse qu'il s'agit également d'un préactionneur d'une vanne de régulation généralement pneumatique même s'il peut être quelques rares fois électrique ou hydraulique. Il se distingue dès lors des moteurs traditionnels par sa précision et sa puissance.
Définition et principe de fonctionnement d'un servomoteur
A partir de cette tentative de cette définition, sachez que ce type de système est constitué d'une carte électronique, d'un capteur de position de l’angle d’orientation de l’axe, d'un axe de rotation et d'un moteur à courant continu. Après cette présentation succincte, vous devez savoir comment il fonctionne pour en tirer un meilleur parti. Pour ce qui est du fonctionnement servomoteur, celui-ci est basé sur un principe simple. Les servomoteurs disposent d'un nombre de fils codés en fonction du modèle au niveau de leur partie électrique. Au nombre de 3 pour un servomoteur modélisme, ils peuvent atteindre 5 pour les autres versions. Ces fils jouent un rôle crucial dans l'alimentation du moteur et la transmission des ordres de positions sous la forme d’un signal codé en largeur d’impulsion. La répétition période du signal toutes les 20 millisecondes assure un contrôle et une correction continuelle de la position angulaire de l’axe de sortie par l'électronique. Chez Conrad, votre spécialiste des produits techniques et électroniques de dernière vous trouverez des servomoteurs de qualité parfaitement adaptés à vos besoins. Vous pourrez vous procurer des modèles analogiques ou numériques. Ces deux technologies sont identiques en termes de commande servomoteur.
Les différents types de servomoteurs disponibles sur le marché
En plus d'une classification permettant de distinguer un servomoteur modélisme d'un servomoteur puissant pour d'autres applications, vous pouvez acquérir trois grands types de servomoteur : servomoteur à rotation continu, servomoteur standard et servomoteur analogique avec signal de feedback. Un modèle standard se caractérise par un déplacement de de 0° A 180°. Avec une version en rotation continue, le sens de la vitesse de rotation est défini par l'impulsion de la commande. Le rôle de la commande est essentiel avec un modèle en rotation continu. Pour ce qui est des servomoteurs analogiques avec signal de feedback, le fonctionnement est tout différent. C'est le signal analogique qui permet ici de déterminer sa position véritable. Celui-ci assure également une plus grande stabilité et précision. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il est utilisé dans une diversité d'applications : enregistrement de position, apprentissage de mouvement, robotique et bien plus encore. Comme vous pouvez le remarquer, il existe une variété de modèles que vous propose Conrad. Il vous appartient de définir vos besoins et de faire votre choix en tenant compte de critères divers tels que la commande servomoteur ou encore la puissance.
Profitez d'une gamme variée de servomoteurs chez Conrad
Toujours soucieuse de vous satisfaire, Conrad met à votre disposition un vaste éventail de servomoteurs conçus par les plus grands fabricants. Que vous recherchiez un modèle analogique ou numérique, vous serez comblés par notre offre rigoureusement sélectionnée. Grâce à notre gamme très complète de produits, vous n'aurez pas de difficulté à vous procurer un servomoteur puissant comme le servomoteur 12v et bien plus encore. Ce dernier vous séduira par sa puissance et sa précision de positionnement. Notre boutique vous propose aussi des modèles moins puissants que le servomoteur 12v mais d'une très grande efficacité. C'est le cas par exemple du servomoteur standard analogique BMS-620MG Bluebird. Celui-ci vous séduira par la robustesse de sa boîte de vitesse et sa haute précision de positionnement.