bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur les radios Internet

Avec la radio Internet, vous pourrez écouter plusieurs milliers de stations sur Internet. Même si la radio ne se distingue souvent pas de la radio normale sur le plan purement optique, elle offre néanmoins de nombreux avantages qui peuvent être clairement visibles. Vous pourrez accéder à Internet via une connexion DSL qui fonctionne généralement via Wi-Fi.

  • Was a Internet radio?

  • Comment fonctionne une radio Internet ?

  • Quels sont les types d'appareils disponibles ?

  • Avantages de la radio Internet

  • Was faut-il tenir compte lors de l'achat d'une radio Internet ?

  • FAQ - questions fréquentes sur la radio Internet

  • Conclusion : vous trouverez ainsi la radio Internet parfaite

Was a Internet radio?

Une radio Internet est une radio qui permet d'écouter des stations de radio via Internet was qui permet de recevoir presque d'innombrables stations de radio.

Avec de nombreuses autres fonctions, telles que l'affichage d'interprétation ou l'affichage de la pochette d'album, les différents modèles séduiront désormais de nombreux utilisateurs.

Facile à utiliser et peu à faire, il est possible de connecter rapidement la radio Internet. En plus d'écouter des stations Internet, la plupart des versions peuvent désormais également écouter des stations via la connexion FM/FM.

N.B. :

Avec l'aide d'une radio Internet, vous pouvez recevoir jusqu'à 30 000 stations dans le monde entier, selon votre modèle !

Les radios Internet avec batterie peuvent être utilisées n'importe où

Comment fonctionne une radio Internet ?

Les radios Internet individuelles mettent leurs stations à disposition en ligne was qui fonctionne non seulement en Allemagne mais aussi dans le monde entier et n'a aucun rôle à jouer en matière de réception. La radio Internet, connectée à Internet via le câble LAN ou le Wi-Fi via le port DSL, peut désormais consulter et lire toutes les informations de la station en ligne.

Quels sont les types d'appareils disponibles ?

Il existe également des différences entre les différents radios Internet. Ainsi, outre la radio Internet normale, il existe également des modèles avec la désignation DAB+. Il s'agit de radios qui offrent une meilleure réception et garantissent des performances plus stables via Wi-Fi. En outre, la qualité sonore est bien meilleure que celle des modèles classiques et normaux. En outre, les utilisateurs de radio Internet DAB+ disposent souvent de nombreuses autres fonctions exceptionnelles, telles que l'affichage de l'interprétation ou l'affichage du titre de la chanson. Certains modèles peuvent également afficher la couverture de l'album ou masquer la publicité. Même en ce qui concerne le type de connexion, il existe des différences dans la radio Internet, certains modèles peuvent être connectés uniquement par câble LAN, d'autres sont reconnectés uniquement via Wi-Fi et d'autres avec les deux variantes. De plus, certains produits offrent la possibilité d'effectuer tous les réglages ainsi que les recherches de chaînes via une télécommande fournie, ce qui augmente considérablement le confort d'utilisation.

Avantages des radios Internet :

Un son parfait

Utilisation simple.

Réception possible jusqu'à 30 000 émetteurs

Reçoit des stations de radio Internet du monde entier

Il existe différents types d'appareils pour les radios

Was faut-il tenir compte lors de l'achat d'une radio Internet ?

Il existe désormais de nombreuses stations de radio Internet de différentes marques de fabricants avec de nombreuses caractéristiques de performance différentes, de sorte qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir une vue d'ensemble claire. Afin de ne pas être finalement déçu, certains facteurs doivent être pris en compte lors de l'achat d'une nouvelle radio Internet.

Radio de table Internet en bois

Radio Internet au design rétro classique avec bois

La connexion

Il est important de veiller à ce que la radio Internet puisse être connectée à Internet. Il existe ici des modèles qui permettent uniquement la connexion via un câble LAN. Cela signifie cependant que ces derniers ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur de la maison. Les modèles qui peuvent être connectés à Internet via Wi-Fi peuvent être utilisés de manière beaucoup plus flexible, de sorte qu'ils peuvent également être pris dans le jardin pour profiter de la diversité des stations même au soleil. Bien entendu, il existe également des radios Internet qui peuvent être connectées par câble LAN et Wi-Fi.

Haut-parleur et qualité sonore

Pour profiter pleinement de la musique, il est important de faire attention aux haut-parleurs des modèles lors de l'achat et de ne pas oublier la qualité sonore. Tandis que les appareils avec un seul haut-parleur ne peuvent lire la musique qu'en qualité stéréo, les modèles avec deux haut-parleurs offrent une qualité bien meilleure. Le branchement d'un ou de plusieurs autres boîtiers n'est pas non plus un problème pour certaines radios.

 

Le cryptage

Pour la réception radio, il existe certaines normes obligatoires en matière de cryptage. La protection de base, également appelée « WEP », est normalement disponible sur n'importe quelle radio, mais souvent insuffisante. Le plus sûr est de sécuriser le réseau via un cryptage WPA.

DAB+

Les utilisateurs qui accordent une grande importance à une qualité sonore exceptionnelle ainsi qu'à une connexion Internet sécurisée doivent accéder aux radios Internet DAB+. Elles offrent également de nombreuses autres fonctions exceptionnelles qui peuvent être clairement visibles.

Écran

Alors que les radios normales pour la recherche de chaque émetteur ont un caractère de sonnerie, cette fonction n'existe pas pour la radio Internet. C'est pourquoi l'écran doit également jouer un rôle important lors de l'achat. Pour une utilisation particulièrement simple et une vue d'ensemble rapide, il est recommandé de sélectionner un appareil avec un affichage aussi grand que possible.

FAQ - questions fréquentes sur la radio Internet


1. Comment la radio Internet se connecte-t-elle à Internet ?

La radio Internet peut être connectée au routeur DSL par WLAN ou par câble LAN, ce qui permet d'accéder à Internet.

2. Plusieurs radios Internet peuvent-elles fonctionner simultanément via le routeur ?

Oui, c'est possible car chaque radio Internet se connecte séparément et dispose de son propre accès. Lors de la connexion via un câble LAN, il est important de veiller à ce qu'une entrée soit également libre sur le routeur was inutile lors de la connexion au réseau WLAN.

3. Est-il possible de recevoir uniquement des stations Internet avec la radio Internet ?

Cela dépend du modèle que vous avez, car certaines radios Internet permettent également la réception des stations de radio normales, ce qui n'est évidemment pas nécessaire pour une connexion Internet.

Conclusion : vous trouverez ainsi la radio Internet parfaite

Avant d'acheter, il est important de savoir exactement où la radio Internet sera mise sous le son à l'avenir et quelles sont les caractéristiques qu'elle doit apporter. Le type de connexion, que ce soit par câble LAN ou via Wi-Fi, joue également un rôle important et la qualité sonore ne doit pas être oubliée. D'autres fonctions, par contre, sont gustatives, mais augmentent le confort d'utilisation.