bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur le convertisseur de tension DC/DC

Les convertisseurs de tension DC-DC sont des convertisseurs de tension continue qui convertissent une tension continue appliquée en niveaux de tension supérieurs, inférieurs ou inversés. La tension de sortie derrière le convertisseur de tension continue peut être une tension continue régulée ou non régulée. Pour des convertisseurs DC-DC plus complexes, il est possible d'isoler la tension d'entrée de la tension de sortie pour des raisons de sécurité.

  • Comment fonctionnent les convertisseurs de tension continue ?

  • À quoi servent les convertisseurs de tension DC/DC ?

  • Was advient-il lors de la sélection des transformateurs de tension ?

  • Questions et réponses

En anglais, ces convertisseurs de tension sont des convertisseurs DC-DC, DC direct courant, c'est-à-dire tension continue. Les convertisseurs DC-DC pour la génération de tensions de sortie élevées sont également appelés transverter. Dans le domaine de l'énergie et de la technologie d'entraînement, on trouve le terme « variateur DC » pour les convertisseurs de tension.

Comment fonctionnent les convertisseurs de tension continue ?

Convertisseur de tension continue avec des cellules de refroidissement pour réduire la tension de 24 V à 12 V

Les convertisseurs DC-DC comptent parmi les convertisseurs de courant. Ils convertissent la tension continue à l'entrée en tension continue à la sortie. La conversion de la tension continue s'effectue dans le convertisseur de tension DC/DC par des commutateurs électroniques et par des accumulateurs d'énergie.
Ce processus est réalisé via l'inductance d'une bobine dans le composant.

Trois options sont disponibles pour la conversion :

  • Augmentation de la tension : une tension plus élevée de la source d'alimentation peut être transformée en une tension plus basse pour alimenter un appareil électronique.
  • Réduction de la tension : une tension inférieure peut également être transformée en une tension de sortie plus élevée pour les consommateurs électriques derrière le convertisseur DC-DC.
  • Inversion de la tension : l'inversion de la tension de courant est également possible comme conversion. Cela signifie que le courant change de polarité.


Certains convertisseurs de tension continue sont adaptés en tant qu'alimentation à découpage, ce qui permet de produire plusieurs valeurs en tant que tensions de sortie constantes ou de fonctionner avec différentes tensions d'entrée. Pour les convertisseurs DC-DC avec une structure moins complexe, seule une option de conversion entre la tension d'entrée et la tension de sortie est disponible.

Les convertisseurs de tension continue non isolés et isolés sont distingués.

  • Les convertisseurs de tension continue non isolés ne font pas de séparation entre les entrées et les sorties, le courant passe simplement à travers. Votre avantage réside dans la production économique. Elles sont utilisées pour les petites transformations de tension.
  • Les convertisseurs de tension continue isolés ont une tension d'isolation élevée et peuvent connecter sans potentiel la tension d'entrée et de sortie, c'est-à-dire les débrancher galvaniquement. Ils sont utilisés pour des raisons de sécurité dans des courants élevés, de grandes nivellations de tension ou pour des composants sensibles.  


Remarque : lors de l'utilisation de convertisseurs de tension continue, la transformation de l'énergie peut produire de la chaleur. Veillez à ce que la circulation d'air soit suffisante et ne positionnez pas les alimentations à découpage et autres régulateurs de tension à proximité de composants sensibles à la chaleur.

Où sont utilisés les convertisseurs de tension DC/DC ?

Convertisseur de tension continue - entrée flexible 18-36 V, sortie constante avec 12 V.


Les convertisseurs de tension continue sont utilisés là où la tension continue à l'entrée ne convient pas à l'alimentation des consommateurs électriques suivants. Les convertisseurs DC-DC se trouvent souvent dans des blocs d'alimentation prêts à l'emploi pour des appareils tels que des ordinateurs, des ordinateurs portables, des smartphones, des radios et d'autres petits appareils électroniques. Ils sont généralement conçus pour l'intérieur car ils ne sont pas suffisamment isolés en contact avec l'eau de pluie et d'autres intempéries.

Dans les applications industrielles, les convertisseurs de tension continue sont utilisés pour alimenter des assemblages électroniques tels que les systèmes d'affichage, les cartes et les commandes de processus. En outre, les convertisseurs de tension continue sont utilisés pour l'alimentation par piles, par exemple dans les véhicules à moteur. Ils ont un rendement plus élevé et une dissipation thermique plus faible par rapport aux alimentations linéaires, was qui a un effet positif sur la durée de vie de la batterie.

Dans notre boutique, vous trouverez des convertisseurs DC-DC pour une utilisation fixe ou mobile. En outre, pour les convertisseurs de tension continue spécifiques, une distinction est faite entre ceux pour

  • Intérieur
  • Voiture
  • Camion

Consignes de sécurité : n'utilisez les convertisseurs de tension continue que conformément aux spécifications du fabricant. Vous les trouverez dans les fiches techniques correspondantes. Vous y trouverez également des informations sur l'adéquation à des fins d'utilisation spécifiques. Une utilisation incorrecte ou une installation incorrecte peut entraîner des dommages et des risques de blessures graves.

Was advient-il lors de la sélection des transformateurs de tension ?

Pour choisir un convertisseur DC-DC adapté, il est important d'utiliser une tension d'entrée et de sortie ainsi que des connexions existantes.

Connexion/sortie

Dans le filtre sortie, vous pouvez choisir entre différentes options de raccordement pour les appareils électroniques. La sortie désignée est celle où les appareils suivants sont connectés à la tension de sortie du convertisseur de tension continue. Les connexions courantes pour les convertisseurs de tension continue sont par exemple des fiches plates, des fiches creuses, des fiches jack, des fiches allume-cigare pour les besoins DE L'AUTOMOBILE, des bornes à vis, des broches de connexion, des câbles, USB et mini-USB.

Tension d'entrée

La tension d'entrée est la tension d'alimentation qui est branchée à l'entrée du convertisseur de tension continue. Les différents types d'appareils pour la conversion de tension sont souvent utilisés pour des valeurs de tension typiques de batteries telles que 12 V (voiture) et 24 V (camion). Mais même pour des tensions plus élevées jusqu'à 80 V, vous trouverez votre produit dans notre boutique.

Rappel : il est important que la tension d'entrée soit une tension continue !

Tension de sortie :

La tension de sortie est la tension que le convertisseur de tension continue génère à partir de la tension d'entrée et transmet à des appareils ultérieurs. En pratique, il est souvent inférieur à la tension d'entrée. Le convertisseur d'alimentation en courant continu avec fonction de commutation peut produire différents niveaux côté sortie. Dans notre boutique, vous trouverez des convertisseurs de tension continue pour des tensions de sortie comprises entre 1,5 V et 12 V.

 

courant de sortie (max.)

Outre le niveau de tension, une limitation du courant est également nécessaire pour le fonctionnement des appareils raccordés derrière le convertisseur de tension continue, car les composants sensibles endommagent en cas de débit de courant Hohem. Les convertisseurs de tension continue sont disponibles avec des courants de courant à la sortie allant de 0,7 à 45 ampères maximum.

Remarque : pour des raisons de sécurité, veillez à respecter les valeurs d'intensité maximales autorisées pour le débit de courant sur tous les composants électroniques de votre circuit.

Questions et réponses

Pourquoi les convertisseurs DC/DC ne doivent-ils pas être branchés directement sur une prise électrique normale ?

Les convertisseurs de tension continue nécessitent une tension continue. En revanche, la tension alternative s'écoule de la prise de courant, ce qui peut entraîner des courts-circuits et des dommages à tous les composants du circuit si le convertisseur de tension continue est alimenté par erreur avec une tension alternative. Avant le convertisseur de tension continue, une alimentation continue du courant de tension alternative doit être effectuée en tension continue. Cela est possible avec les convertisseurs AC/DC, avec AC ambivalent current, c'est-à-dire tension alternative, et DC direct current, la tension continue. Vous trouverez différents convertisseurs AC-DC comme redresseur ici dans notre boutique!