bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

En automatisme, l’arrêt d’urgence provoque instantanément une mise hors énergie des actionneurs, l’arrêt immédiat de tout processus en cours et informe l’automate de cette situation, ce bouton est un bouton d’alerte. L’automate est programmé par une séquence spéciale qui permet au retour du courant de se trouver en mode non critique et la situation sera donc sécurisée pour les opérateurs. De par son action immédiate, l’arrêt d’urgence permet de protéger ou d’empêcher l’aggravation de l’intégrité de l’automate et/ou de ses opérateurs, notamment en cas d’incident grave non détecté par les systèmes de sécurité de l’automate.

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations utiles sur les interrupteurs d'arrêt d'urgence

Boîtier jaune, bouton rouge - voici le design classique d'un interrupteur d'arrêt d'urgence. Les interrupteurs avec fonction d'arrêt d'urgence sont utilisés en combinaison avec des machines, des installations et, en partie, des véhicules. Dans notre guide, vous découvrirez ce qui se fait lors de l'achat d'interrupteurs d'arrêt d'urgence et les variations qui existent.

  • Interrupteur d'arrêt d'urgence ou bouton d'arrêt d'urgence - les différences

  • Bouton d'arrêt d'urgence en bref

  • Important pour l'achat d'interrupteurs d'arrêt d'urgence

  • Notre Conseil pratique : Safety First

  • FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs d'arrêt d'urgence

 

Interrupteur d'arrêt d'urgence ou bouton d'arrêt d'urgence - les différences

Bouton rouge sur fond jaune - ces interrupteurs vous ont certainement déjà été mis en place au quotidien. Le coloris garantit que le commutateur peut être rapidement localisé en cas d'urgence. Cela peut sauver des vies en cas d'urgence, car un interrupteur d'arrêt d'urgence permet d'éteindre immédiatement une machine en cas d'urgence. Cela signifie que les appareils sont séparés de l'alimentation électrique par la fonction d'arrêt d'urgence pour se protéger contre les chocs électriques, par exemple. Outre les interrupteurs d'arrêt d'urgence, il existe des dispositifs d'arrêt d'urgence ou des dispositifs de commande d'arrêt d'urgence. Si une commande d'arrêt d'urgence est émise, l'entraînement de la machine est arrêté. Il est mis hors tension, mais ne se met pas automatiquement hors tension. L'alimentation en courant n'est donc pas affectée.

Parfois, les termes sont utilisés de manière synonyme, même dans les directives officielles. Cela est dû à une traduction incorrecte du français, où emergency stop est souvent transmis comme arrêt d'urgence. En fait, emergency stop représente un arrêt d'urgence, tandis que emergency switch off correspond à l'arrêt d'urgence. Cependant, vous trouverez une terminologie mise à jour dans la nouvelle norme « sécurité des machines - arrêt d'urgence - kits de conducteurs de conception ». Ici, le terme arrêt d'urgence est utilisé de manière continue.

 

Bouton d'arrêt d'urgence en bref

Les boutons d'arrêt d'urgence sont souvent utilisés comme boutons-poussoirs ou interrupteurs à percussion. En plus des palpeurs fongiques, vous trouverez également des interrupteurs d'urgence à câble. En cas d'urgence, le bouton-poussoir doit pouvoir être utilisé sans problème et résister à des coups plus forts. Dès que le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné en cas de danger, il se verrouille et ne peut être déverrouillé qu'à la commande. Pour cela, il doit par exemple être tiré, tourné ou placé à la position d'origine à l'aide d'une clé pour remettre un appareil en état de fonctionnement. La directive machine fixe les exigences précises en matière d'arrêt d'urgence et d'arrêt d'urgence, y compris la norme en ISO 13850.

Les dispositifs d'arrêt d'urgence et d'arrêt d'urgence peuvent être regroupés par catégories d'arrêt. En cas d'arrêt de catégorie 0, l'alimentation en énergie est immédiatement déconnectée. Pour la catégorie d'arrêt 1, les pièces de la machine (par exemple les éléments d'entraînement) ne sont pas mises en pause avant que l'interruption de l'alimentation électrique ne se déclenche.

 

Important pour l'achat d'interrupteurs d'arrêt d'urgence

Lors de l'achat d'interrupteurs d'arrêt d'urgence, vous devez avant tout respecter les certifications et les normes sous-jacentes importantes pour l'utilisation prévue. Les autres critères d'achat importants sont les suivants :

Forme : les appareils d'arrêt d'urgence et les interrupteurs d'arrêt d'urgence sont fabriqués dans différentes versions. Certains modèles sont fabriqués avec, d'autres sans collier de protection. Un collier de protection permet d'éviter toute activation involontaire du commutateur. Ce qui est important, c'est que le contour partiel ne perturbe pas le mécanisme de déclenchement. Il doit toujours être possible d'actionner le bouton d'arrêt d'urgence avec les doigts, les mains, les mains intérieures, le bord de la main et le poing. Comme les interrupteurs d'urgence sont parfois actionnés avec de fortes chocs en cas de danger, vous devez également être fabriqué à partir de matériaux robustes. 

Mode de déverrouillage : comment déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence ? Par exemple, il est possible de déverrouiller le train et la rotation (avec ou sans clé).

Indice de protection : dans certains domaines, un degré de protection spécial est nécessaire. Lors de l'achat, assurez-vous que l'interrupteur d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences.

 

Impression : selon le domaine d'utilisation, l'inscription imprimée joue un rôle important. Il est essentiel que toutes les personnes reconnaissent immédiatement ce que le commutateur est là pour effectuer une action appropriée et pour pouvoir appuyer sur la touche.

Type de contact : différentes variantes sont également proposées, avec un, deux ou trois ouvrants et avec ou sans gâche.

Tension de commutation : en fonction de l'usage prévu, vous devez vérifier que la tension de commutation des modèles favorisés est adaptée.

Plage de température : si les températures sont très basses, élevées ou fluctuantes au niveau du lieu d'utilisation de la machine, il existe des exigences particulières pour le matériau. 

Ouverture de montage : pour un montage et une installation sans problème, il est nécessaire d'utiliser des raccords adaptés et un diamètre adapté de l'ouverture de montage.

Autres fonctions : en plus des interrupteurs principaux, plusieurs boutons d'arrêt d'urgence ou d'autres appareils de commande modulaires avec fonction d'arrêt d'urgence sont nécessaires dans certaines zones. Vérifiez que tous les éléments nécessaires sont compatibles. Dans les pièces sombres, les interrupteurs d'arrêt d'urgence sont parfois importants et sont éclairés et donc visibles à tout moment.

 

Notre Conseil pratique : Safety First

En fonction de l'évaluation des risques et de la catégorie, d'autres appareils de signalisation sont nécessaires en matière de sécurité, en plus des arrêts d'urgence, afin d'éviter tout dommage aux personnes en cas de besoin. Les mesures de sécurité générales comprennent également des instructions professionnelles pour le personnel, une formation à la sécurité et un équipement de protection approprié ou des vêtements de travail qui peuvent sauver des vies en cas d'urgence. Pour que chaque personne présente un appareil puisse s'arrêter ou s'arrêter en cas de danger, les interrupteurs d'urgence doivent être montés de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous sans problème.

 

FAQ - questions fréquentes sur les interrupteurs d'arrêt d'urgence

Quels fabricants proposent les boutons d'arrêt d'urgence ?

Vous trouverez des interrupteurs d'urgence dans notre boutique en ligne de nombreuses marques différentes, notamment Schlegel, Schneider Electric, Siemens, DECA ou Baco.  

Pourquoi un interrupteur d'urgence est-il monté sur les motos ? 

Les motocyclistes connaissent peut-être ce commutateur à bascule comme un commutateur à bascule ou un commutateur à bascule. Le bouton d'arrêt d'urgence se trouve sur le côté droit de la direction et sert à couper le contact et à couper l'alimentation en carburant. Pour les modèles à partir de l'année de construction 2006 avec euro 3 et injection électronique de carburant, cela se produit automatiquement dès que la moto se trouve dans un angle d'inclinaison spécifique. Vous trouverez également une telle technique de sécurité dans les voitures. Il se déclenche dès qu'un impact se produit et que l'airbag est activé.  

Les interrupteurs d'urgence peuvent-ils être installés en post-équipement ?

Que vous ayez besoin d'équiper des appareils plus anciens avec des interrupteurs d'urgence, il dépend des directives actuelles pour les machines. De nombreux appareils peuvent être équipés de commutateurs d'urgence avec un savoir-faire et un équipement appropriés.