Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les lampes à lumière rouge, les lampes infrarouges
-
Ainsi, les lampes infrarouges fonctionnent
-
Ces types de lampes infrarouges existent
-
Critères d'achat : il s'agit là d'un choix important
-
FAQ - questions fréquentes sur les lampes infrarouges
Ainsi, les lampes infrarouges fonctionnent
Contrairement aux lampes normales, les lampes infrarouges ne produisent pas de lumière, mais de chaleur. Mais la chaleur n'est pas la même. Un radiateur, par exemple, est également chaud en hiver, mais ne contribue pas nécessairement à la cause de rhumatismes, car il chauffe uniquement l'air ambiant et non le tissu humain (sauf si vous vous y retrouvez).
Un exemple pratique donne au soleil des jours d'hiver clairs mais enneigeeux. Même si la température de l'air ambiant est inférieure à 0 ˚C, les rayons du soleil chauffent la peau. Cela tient à la proportion infrarouge de rayonnement solaire : les molécules d'air ne sont pas affectées par l'infrarouge, mais bien par la matière comme notre peau. C'est aussi la raison pour laquelle on peut se rendre à l'aise dans certains cafés de rue pendant les jours de vieux jours. Nous vous remercions pour les faisceaux infrarouges spéciaux.
L'infrarouge est d'ailleurs une partie invisible du spectre électromagnétique. Tandis que la lumière visible possède une longueur d'onde de 640 nanomètres (rouge) à 430 nanomètres (violet), le rayonnement infrarouge des appareils présentés ici est de 780 à 1000 nanomètres. Le filtre rouge intégré permet d'allumer les lampes infrarouges en rouge. Il doit s'assurer que les restes inévitables de la lumière visible sont atténués.
Ces types de lampes infrarouges existent
Toutes les lampes infrarouges disponibles dans le commerce sont conçues pour fonctionner sur table. Les modèles simples dans le segment de prix jusqu'à environ 35 euros ressemblent visuellement et techniquement à une lampe normale, mais ne contiennent pas de lampe incandescente, halogène, fluorescent ou LED, mais une lampe infrarouge spéciale. Il ressemble à ces « spots » de l'ère des ampoules à incandescence et possède souvent leur filetage E27, ce qui permet de les remplacer facilement. La puissance est de 100 à 150 watts. De meilleures versions de ces lampes au design « spot » disposent d'un minuteur. Cela permet de régler rapidement et facilement la durée d'irradiation, généralement pendant 5, 10 ou 15 minutes.
Les lampes équipées de faisceaux halogènes pour la zone infrarouge sont beaucoup plus fortes dans la diffusion de rayons infrarouges. Sa puissance est de 200 ou 300 watts, le tube halogène peut être remplacé ici. La lampe n'est pas ronde mais rectangulaire. La surface d'irradiation est de 30 x 40 centimètres.
Critères d'achat : il s'agit là d'un choix important
Même les lampes infrarouges bon marché proviennent généralement de fabricants renommés, la sécurité technique devrait donc être garantie. Les critères d'achat décisifs sont la puissance, la surface rayonnante et le confort d'utilisation. La plupart des lampes infrarouges à usage médical du commerce sont conçues pour la zone proche (= proche infrarouge, proche infrarouge), c'est-à-dire pour la diffusion directe à une distance de 30 à 80 centimètres selon la puissance.
Si une ampoule ronde de 100 ou 150 watts ou une ampoule halogène carrée de 200 ou 300 watts est meilleure, cela dépend de la plage d'utilisation. Si seulement une petite zone doit être irradiée - par exemple les sinus - un petit modèle suffit. Les modèles puissants avec tube halogène conviennent parfaitement pour les grandes surfaces du corps et celles dont le point de douleur n'est pas clairement défini. Les exemples typiques sont les plaintes de rhumatismes ou de scia.
En termes de confort d'utilisation, toutes les lampes infrarouges offrent des angles d'inclinaison réglables. Pour certains modèles, ceux-ci sont fixes et réglables à volonté pour d'autres. Les lampes s'orientent ainsi parfaitement sur la surface à irradier, quelle que soit la hauteur de la table. Certains appareils disposent également de minuteries électroniques réglables avec fonction d'arrêt automatique.
FAQ - questions fréquentes sur les lampes infrarouges
Que dois-ich faire lors de l'utilisation d'une lampe infrarouge ?
En règle générale, le rayonnement ne doit pas être perçu comme désagréable. Les lampes infrarouges sont par nature très puissantes et ne doivent donc pas être à proximité de matériaux inflammables ou sensibles à la chaleur. Il convient également de noter que la lampe refroidit complètement après utilisation. Les petites lampes ont besoin d'environ 15 minutes avant d'être prises et emballées. Les lampes halogènes deviennent particulièrement chaudes, c'est pourquoi ces appareils disposent souvent d'une protection contre la surchauffe et d'un radiateur qui fonctionne encore quelques minutes après l'arrêt de la lampe.
Y a-t-il des raisons médicales qui parlent contre un rayonnement infrarouge ?
La plupart des gens perçoivent la radiation infrarouge comme agréable et utile, par exemple en cas de rhume, de douleurs musculaires ou nerveuses. Cependant, avant d'utiliser une lampe infrarouge, consultez d'abord un médecin si la sensation de chaleur est limitée ou augmentée chez vous. Cela peut être le cas par exemple pour le diabète, comme pour la prise de certains médicaments. En cas de processus enflammé, le rayonnement infrarouge peut même avoir un effet contre-productif. Dans ce cas, l'irradiation ne doit en principe avoir lieu qu'après consultation d'un médecin.
Conseil pratique :
Les lampes infrarouges sont très souvent utilisées sur le visage, par exemple en cas de bouches, d'acné ou de névdermite. Dès que les parties du visage deviennent chaudes, vous devez arrêter le traitement. Les yeux ne remartent pas une surchauffe si rapidement, de sorte qu'il y a un risque qu'ils soient endommagés si le traitement se poursuit. Il est donc important de garder les yeux fermés pendant l'irradiation du visage. Pour les appareils puissants avec un nombre élevé de watts, il est également recommandé d'utiliser des lunettes de protection.