bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

L’objectif d’un thermostat d’ambiance est de maintenir une température stable dans le logement. L’utilisateur choisit le niveau de température qu’il souhaite diffuser dans l’espace à chauffer (20°C par exemple).
Afin de maximiser son efficacité le thermostat d’ambiance doit être placé dans une pièce de « référence », c’est-à-dire la pièce où la température est la plus homogène comme un couloir ou le salon. La cuisine n’est généralement pas la meilleure pièce où poser un thermostat qui impactera toute la maison, puisque cette pièce peut être sujette à des variations de température importante lors de vos préparations culinaires.

Ce texte a été traduit par une machine.

Thermostat d'ambiance : température de bien-être 24 heures sur 24

Avec un thermostat d'ambiance en saillie ou un thermostat d'ambiance encastré, vous contrôlez votre chauffage pour répondre aux besoins de chaleur de votre famille. En plus des modèles mécaniques, il existe des thermostats automatiques électroniques économes en énergie qui chauffent ou refroidissent en fonction du temps. Cela permet d'économiser de l'énergie et de préserver l'environnement.

  • Thermostat d'ambiance : chauffage et refroidissement économes en énergie

  • Comment fonctionne un thermostat d'ambiance ?

  • Quels sont les différents thermostats ?

  • Ce sont les caractéristiques de confort d'un thermostat électronique

  • Contrôle de la température de la pièce via le système Smart Home

  • Quel est le modèle de pièce adapté à mon système de chauffage ?

  • Alimentation et plage de réglage

Thermostat d'ambiance : chauffage et refroidissement économes en énergie

Les thermostats d'ambiance régulent votre chauffage ou votre refroidissement de manière simple et confortable pour que vous vous sentiez à l'aise. Utilisez une poignée sur le thermostat pour régler la température d'environ le chauffage au sol. Dans la salle de bain, il doit être chaud le matin. Pendant que vous travaillez, vous régulez le chauffage à quelques degrés de refroidissement. Lors du dîner et de la douceur sur le canapé, il peut être de nouveau chaud. La réduction de nuit assure un sommeil sain à la fin de la journée.

Les thermostats peuvent être réglés manuellement ou être utilisés électroniquement. Les modèles électroniques prennent automatiquement en charge le réglage de la température selon vos spécifications. Vous économiserez ainsi de l'énergie de chauffage et de l'argent, et vous gagnerez en confort. Les thermostats d'ambiance sont particulièrement pratiques et peuvent être programmés à l'heure. Avec un thermostat d'ambiance intelligent, vous chauffez l'appartement depuis votre téléphone portable.

Comment fonctionne un thermostat d'ambiance ?

Comment fonctionne un thermostat d'ambiance ?

Un thermostat d'ambiance est un régulateur de température et fonctionne comme un gestionnaire de température personnel : un capteur de température intégré mesure en permanence la température de l'air dans la chambre et la compare à la température que vous avez réglée. Avec un thermostat d'ambiance, vous pouvez commander des installations de chauffage, des appareils de chauffage, du chauffage au sol, des climatiseurs, des climatiseurs et des appareils de ventilation. Le thermostat est relié au chauffage, au refroidissement ou à la ventilation, selon le modèle, par câble ou par radio (thermostat d'ambiance sans fil).

Sur l'appareil, définissez la température souhaitée comme la taille de réglage que le thermostat maintient ensuite en permanence dans une plage de tolérance. Si la température réelle diffère de la température de consigne, un régulateur entre en jeu pour compenser la différence. Le thermostat garantit un réglage approprié de la chaleur ou du refroidissement. Le régulateur commande l'élément chauffant pour augmenter l'alimentation en énergie ou l'élément de refroidissement ou la ventilation pour réduire la température.

Éviter la formation de moisissure

Avec un chauffage uniforme en hiver, évitez la formation de moisissure. Lorsqu'il est frais à l'extérieur et que vous chauffez trop peu, l'humidité dans l'air de la pièce s'installe sur les murs froids et favorise la formation de moisissure. Par conséquent, ne réduisez pas la température de la pièce trop loin même en cas d'absence et de nuit, sinon le risque de moisissure augmente.

   

Quels sont les différents thermostats ?

Il existe des thermostats mécaniques (électromécaniques) et électroniques pour le montage mural (montage en saillie), le montage encastré (thermostat d'ambiance encastré) et des modèles sur pied. Les thermostats à encastrer (thermostat d'ambiance en saillie) sont largement utilisés. Ils sont relativement simples à monter et s'intègrent bien dans la ambiance résidentielle.

Les thermostats mécaniques sont les plus économiques. Ces modèles se limitent à la fonction de base de commande manuelle de la température et éventuellement à la protection contre le gel, mais ne disposent pas de caractéristiques de confort telles que le programme quotidien ou le programme hebdomadaire. Pour les appareils électromécaniques, sélectionnez la température ambiante en tournant le bouton de réglage sur une échelle. La précision peut varier de deux à quatre degrés. Un modèle électromécanique est un bon choix si vous recherchez un régulateur de température aussi simple et économique que possible.

Si vous avez besoin d'un contrôle de température précis, confortable et économe en énergie, choisissez un thermostat électronique. Les thermostats numériques disposent d'un écran et de touches. Sur l'écran du thermostat d'ambiance numérique, vous devez indiquer la température de consigne exactement en degrés et vous pouvez lire la température exacte de la pièce.

Thermostats mécaniques


Les thermostats mécaniques sont les plus avantageux, mais ils sont généralement limités à la commande manuelle de la température.

Ce sont les caractéristiques de confort d'un thermostat électronique

De meilleurs thermostats électroniques sont programmables. C'est particulièrement pratique en hiver. Vous pouvez programmer l'appareil de manière à ce que la salle de bain ou la cuisine soit déjà chaude lorsque vous vous lever le matin. Il en va de même pour votre soirée de fête. Vous arriverez dans un appartement chaud après le travail sans avoir à chauffer toute la journée. Pour le week-end , vous pouvez effectuer vos propres réglages de chaleur et, grâce au mode vacances , la température de la pièce diminue en cas d'absence prolongée (repos pendant les vacances) sans modifier la programmation quotidienne ou hebdomadaire.

En outre, certains thermostats électroniques détectent lorsque vous ouvrez les fenêtres pour la ventilation (fonction « fenêtre ouverte ») et réduisent la puissance thermique pour économiser de l'énergie.

Contrôle de la température de la pièce via le système Smart Home

Avec un système Smart Home , vous contrôlez votre chauffage intelligemment. Pour cela, des systèmes tels que Bosch Smart Home, devolo Home Control, digitalSTROM, Eve home, Homematic IP et magenta SmartHome peuvent être équipés d'un thermostat d'ambiance intelligent. Il se connecte à la station de base Smart Home par câble ou sans fil et fait partie du système global par lequel vous réglez le chauffage en association avec des volets roulants, des stores, des stores et des contacts de porte/fenêtre.

La commande s'effectue sur des modèles intelligents via smartphone, tablette ou PC, même en déplacement. Les jours froids d'hiver, vous pouvez tourner le chauffage confortablement de la voiture ou du train et profiter d'un appartement chaud quand vous êtes à la maison.

Quel thermostat d'ambiance convient à mon système de chauffage ?

La compatibilité avec le chauffage est un point important lors de l'achat de la commande de chauffage. Tous les thermostats ne conviennent pas aux différents systèmes de chauffage et climatiseurs. Certains sont uniquement adaptés pour la commande d'un chauffage au sol, d'autres sont conçus pour le contrôle thermique des chauffages centraux et ne sont pas adaptés pour le chauffage au sol.

Les régulateurs de température de pièce universels ne sont pas définis sur un type de chauffage. Respectez les indications de la description du produit.

Alimentation et plage de réglage

Il existe des régulateurs de température de pièce alimentés par batterie et alimentés par secteur - les thermostats de pièce sans fil fonctionnent principalement sur batterie. Les modèles alimentés sur secteur ont l'avantage de ne pas avoir besoin de piles. Les thermostats d'ambiance diffèrent également en fonction de leur plage de réglage. Une plage de réglage comprise entre 10 et 30 degrés Celsius est courante.

Dois-ich tourner ou éteindre le chauffage en cas d'absence ?

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez régler la température dans vos pièces à l'aide du thermostat de la pièce lorsque personne n'est à la maison. Cependant, la réduction de la chaleur de la pièce n'est pas recommandée de manière générale pour économiser - il s'agit plutôt du type de bâtiment, de l'isolation et de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. De plus, pour l'efficacité énergétique, il est important de réduire la température de la pièce.

Les maisons mal isolées comme les bâtiments anciens dégagent le plus de chaleur - la perte de chaleur est la plus importante. Ici, une réduction de la puissance du chauffage peut s'attendre à quelques heures d'absence. Réduisez la température à une température modérée, d'environ 15 ou 16 degrés. Sinon, vous devrez chauffer les pièces suffisamment intenses le soir pour que l'énergie économise soit réutilisée du jour au lendemain.

Dans les bâtiments bien isolés, la perte de chaleur est faible et le refroidissement prend beaucoup de temps - les possibilités d'économie sont réduites au minimum par une baisse de température. Un effet d'économie se produit au mieux en cas d'absence prolongée dans les bâtiments à isolation élevée, une réduction de la chaleur est généralement inutile.