Nos meilleures ventes

    Meest gekocht

    Produits les mieux notés

    Best beoordeelde producten

    Conseils

    Ce texte a été traduit par une machine.

     

    Informations intéressantes sur les accessoires de modélisme

    • Le grand art de la construction de modèles
    • Types d'accessoires de modélisme

    Le grand art de la construction de modèles

    La modélisation d'objets a une longue tradition et est considérée comme un passe-temps pour les profanes ou, au mieux, comme un passe-temps ambitieux. Il est possible que tout le monde ne soit pas conscient du fait que le modélisme est un artisanat exigeant qui requiert un haut niveau de créativité, de sophistication technique et de compétence. Les constructeurs de modèles Hobby ambitieux ont également une forte exigence en matière de fidélité des détails et de fonctionnalité technique. Il est tout à fait normal, parmi les modélisants de loisirs, de se montrer aussi près que possible de leurs propres modèles avec un grand effort d'artisanat et d'avoir un véritable exemple dans les moindres détails. Cela nécessite une large gamme d'outils et de nombreux autres accessoires techniques, notamment des pièces de rechange et des pièces détachées ainsi que des installations électriques. Un atelier de modélisme équipé comprend également une sélection de couleurs et de matériaux de décoration spécifiques au modèle.

    Types d'accessoires de modélisme

    Aérographes, couleurs, décors

    Avec la technique Airbrush, le brouillard de peinture le plus fin est produit à l'aide d'air comprimé. La surface des composants peut ainsi être finement mouillée avec une couleur was, ce qui permet un contrôle de tous les détails d'un coloris. L'équipement Airbrush est polyvalent et se compose essentiellement d'un compresseur, de tuyaux d'air comprimé, de pistolets pour la répartition des couleurs et de pochoirs. Trois tailles de buse de 0,28 mm, 0,48 mm et 0,73 mm sont disponibles pour les pistolets. La largeur de trait obtenue dépend de la taille de buse utilisée. Pour obtenir un mélange de couleurs, il existe trois variantes de procédé pour lesquelles des types de pistolet sont disponibles : pistolets avec mélange intérieur, mélange extérieur et paasche Turbo, où le transport de la peinture s'effectue par une aiguille oscillante. Avec l'équipement Airbrush, de nombreuses versions sont disponibles sur les pinceaux, les peintures et les peintures, en fonction de vos préférences. 

     

    Tube cathodique froid

    Tube cathodique à froid blanc et d'une tension nominale de 550 V.

    Les tubes cathodiques à froid déviennent leur nom du fait que leur cathode émet des électrons même à froid. Il s'agit essentiellement de tubes lumineux à faible température de surface. Grâce à cette caractéristique, ils peuvent être montés sans danger sur des surfaces en plastique ou en bois. Les tubes cathodiques à froid de la construction modèle ont de petites dimensions d'encastrement, was en tant que complément dans les structures de châssis minces ou les systèmes profilés. Les tubes cathodiques à froid sont disponibles dans des variantes de tension, de courant et de puissance différentes ; les tensions nominales sont généralement comprises entre 12 et 700 V et les intensités de courant de 6 à 600 ma. Pour des puissances de 2,4 à 5 W, les tubes cathodiques froids atteignent une Leuchtkraft suffisante pour une utilisation dans les modèles réduits. La couleur de la lumière des tubes peut être choisie de manière arbitraire ; par exemple, les couleurs sont le bleu, le bleu foncé, le vert, le rouge et le blanc. 

    Petites versions lumineuses

    Par exemple, des lampes de signalisation sont installées avec des supports pour les petits ampoules. Avant l'achat, les possibilités de montage doivent être vérifiées et les douilles de lampe doivent être comparées. Dans la construction de modèles, les lampes micro ou miniatures sont utilisées. Le montage des montages s'effectue par des cosses à souder et des raccords à vis. On distingue les nains et les pontages dans différentes versions, en partie avec des trépieds et des façades pour lampes enfichables. Un autre aspect important avant l'achat est la question de savoir si une version isolée ou non isolée est nécessaire.

     

    Lampes micro et miniatures

    Idéal pour la construction de modèles, les lampes miniatures et micro de quelques millimètres sont disponibles. Son domaine d'application est vaste et prend en compte des industries telles que la technique médicale. Avant tout achat, vérifiez la compatibilité des sockets. Des aspects importants tels que l'intensité du courant, la tension de fonctionnement et la puissance absorbée doivent être adaptés aux conditions préalables disponibles. Les données suivantes doivent être vérifiées au préalable :

    • Intensité d'éclairage
    • Dimensions
    • Formes de piston
    • Comportement par rapport aux chocs (particulièrement important pour les véhicules)
    • Fils de raccordement et socle
    • Couleur

    Équipement d'atelier dans la construction de modèles

    Les modélistes ont besoin d'espace suffisant pour travailler confortablement. Celui qui peut être installé est donc un atelier qui doit être équipé en fonction de la demande de l'artisanat. Un atelier de modélisme bien équipé pourrait comprendre les composants suivants de l'équipement de l'atelier :

    • Outils pour modèles de voiture
    • Outils pour modèle de vol
    • Pistolets à colle
    • Bâtons de colle à chaud
    • Graisses, huiles et nettoyants pour la construction de modèles
    • Outils de modélisme
    • Sacs de transport RC et de rangement pour modélisme
    • Modélisme - appareils de mesure
    • Blocs d'alimentation pour modélisme
    • Colles spéciales de modélisme
    • Accessoires de modélisme universels

    SET d'outils 11 pièces avec plusieurs tournevis et crochet universel

    Livres spécialisés sur le modélisme

    L'entrée dans le bricolage de modélisme n'est pas très facile. Les manuels techniques de modélisme aident à développer les connaissances tout en apprenant ou en améliorant les compétences spécifiques sous la direction. QU'il s'agisse de modèles de vol, de voitures RC, d'hélicoptères ou de bateaux, il existe un vaste choix de modèles de livres spécialisés avec des connaissances spécialisées précieuses. Comment un modèle de vol est-il correctement piloté ? Comment monter un hélicoptère ? Was brushless-Motoren et comment fonctionnent-ils ? Les livres spécialisés de la boutique en ligne Conrad répondent à de nombreuses questions. La littérature spécialisée fournit même des vidéos avec des instructions détaillées et détaillées.

    Perles de modélisme

    Perles de modélisme blanches réutilisables pour la construction de modèles

    Les perles de modélisme sont composées d'une masse de pétrissage qui peut être modélisée sous l'effet de la chaleur. La main libre peut être utilisée pour créer des formes créatives ou reproduire des structures préformées à l'aide d'une coupe. Avec le refroidissement, la masse durcit à nouveau et est ensuite très stable. Le post-traitement est possible lorsque le chauffage est renouvelé.

    La masse modélisante peut être colorée à l'aide de pigments de couleur. Ils sont également chauffés auparavant. Le bleu, le jaune, le vert, le rouge et le noir peuvent être mélangés à des couleurs souhaitées. 

    Torons doubles, torons multiconducteurs

    Le terme « toron » désigne un conducteur électrique composé de plusieurs petits fils individuels. On distingue les torons fins et les torons fins. Ce type de conducteur a l'avantage de réduire le risque de rupture du conducteur par des charges de flexion. C'est pourquoi les torons doubles ou les torons de commutation sont souvent utilisés dans des domaines d'application très gourmands en mouvement tels que la construction de véhicules et d'avions, les robots et les machines avec des pièces mobiles. Les torons à fils fins sont moins flexibles que les torons à fils fins. Les torons à fils fins sont donc recommandés en cas de sollicitations plus élevées.

    Les paramètres suivants peuvent être déterminants pour une décision d'achat :

    Toron double PVC Liy-Z
    • Nombre de conducteurs nécessaires
    • Section par fil
    • type de câble

     

    Mais aussi des caractéristiques particulières telles que :

    • Résistance aux flammes
    • Flexibilité
    • blindage
    • Matériaux halogènes
    • Câble CCA

    La boutique en ligne de Conrad offre aux modéliseurs professionnels et amateurs tout ce qu'ils peuvent faire pour réaliser les projets les plus ambitieux.

    Toron en PVC à fils fins pour le câblage en mouvement