Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Rechargez mieux vos appareils avec les chargeurs type C
Alors qu'ils équipent plusieurs centaines de millions d’équipements dans le monde, les chargeurs type C sont en passe de devenir une norme en Europe. Plus ergonomiques, ils permettent d’alimenter en courant électrique ou de recharger des équipements tels que des ordinateurs, des téléphones, des routeurs, etc. Le type C des chargeurs fait surtout référence à leur design. En effet, ces chargeurs type C affichent une forme uniformément arrondie qui permet d’alimenter ou de recharger un appareil quelle que soit sa position, et donc le sens d’insertion. Le chargeur de type C se distingue aussi des chargeurs types B et micro-USB, plus conventionnels, par la puissance de charge qu’il est capable de délivrer.
Pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers, Conrad propose une sélection de chargeurs type C originaux et adaptés à des utilisations variées. Parmi notre sélection de chargeurs et blocs d’alimentation, découvrez nos chargeurs type C pour alimentation PC et bien d’autres sortes d’alimentations. Profitez de garanties et de réductions exclusives sur l’ensemble de votre sélection.
Notre sélection de chargeurs type C
Conrad met à votre disposition une sélection très fournie de chargeurs type C. Retrouvez notamment des chargeurs type C des constructeurs pour vos ordinateurs et équipements de mesure. Il s’agit par exemple de chargeurs type C :
- d'origine Apple, pour MacBook, iPad, etc. ;
- d'origine VOLTCRAFT, pour divers appareils de mesure ;
- d'origine HP, pour ordinateurs principalement ;
- etc.
Pour diversifier son offre au maximum, Conrad vous propose également des modèles de chargeurs type C d’autres fabricants. Afin de vous garantir le maximum de sécurité et d’efficacité, Conrad apporte un soin particulier au choix de ces derniers. Tous les chargeurs fournis par ceux-ci sont conformes aux normes de sécurité européennes et livrés avec garantie. Ces fabricants sont en effet des références en matière de chargeurs USB-C. Retrouvez ainsi des chargeurs d’industriels tels que :
- Dehner Elektronik ;
- LVSUN ;
- Ehman ;
- Logilink ;
- etc.
Choisir un chargeur type C ?
Pour choisir un modèle de chargeur type C, il est nécessaire de tenir compte de trois principales caractéristiques :
- La puissance de recharge : ce paramètre est le plus important lorsqu'il s'agit de choisir un chargeur type C. Selon les dispositifs, la puissance de recharge varie. Alors qu'une puissance de 5 watts permet de recharger un simple téléphone, il faut davantage de puissance pour une alimentation PC, par exemple. Un chargeur type C peut délivrer jusqu'à 100 watts de puissance, cela est dû à ta technologie USB Power Delivery dont sont dotés ces chargeurs.
- Le type de chargeur : ce paramètre permet de différencier les stations de recharge des blocs d'alimentation. Une station de recharge permet de recharger ou d'alimenter à la fois plusieurs équipements supportant le type C des chargeurs. Un bloc d'alimentation ou une alimentation de table, en revanche, ne permet que d'alimenter un appareil à la fois.
- Les types de câbles supportés : certains chargeurs sont conçus de sorte que le bloc d'alimentation et le câble de recharge sont solidaires. D'autres, quant à eux, peuvent être séparés en deux ou plusieurs parties, en l’occurrence : le bloc électrique et le(s) câble(s) de recharge. Ces câbles de recharge peuvent être de type « embout de chargeur type B vers type C » ou « type C vers type C ». Le deuxième type fonctionne alors dans les deux sens.
Chargeurs type C sont-ils interchangeables ?
Les chargeurs type C présentent des caractéristiques similaires à celles des chargeurs classiques. Bien qu’il soit possible de recharger un appareil avec un chargeur de puissance supérieure ou égale à sa puissance de recharge, il n’est pas judicieux de le faire. Lorsque l’écart de puissance est trop important, vous risquez d’endommager la batterie. Cependant, certaines batteries tolèrent des modes de recharge rapide à des puissances de recharge supérieures. Dans le cas échéant, le fabricant mentionne généralement cette information. Aussi, il est important de tenir compte des recommandations du fabricant en matière de recharge, notamment pour les valeurs d’intensité et de tension.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter un conseiller Conrad. Celui-ci vous guidera de la meilleure des manières dans le choix de votre chargeur type C.