Les composants passifs d’un circuit électronique contribuent au bon fonctionnement de celui-ci. Conrad considère la commercialisation de ces produits comme une véritable mission, variant leur nature au maximum pour une compatibilité avec le maximum de système. C’est pourquoi nous vous proposons de nombreuses marques telles que Bourns, Würth Elektronik, Fastron et bien d’autres. La bobine est généralement combinée à d’autres composants, d’où l’importance de sa sélection lors d’un achat.
Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les bobines et les étrangleurs
-
Structure et fonctionnement des composants
-
Où sont utilisées les bobines et les bobines ?
-
Que faut-il prendre en compte lors de l'achat ?
-
Conclusion
Structure et fonctionnement des composants
Les bobines simples sont composées d'un fil de cuivre qui est souvent enroulé de manière à ce que les spires soient rapprochés les unes des autres. Il se forme à deux extrémités dans deux contacts qui permettent d'intégrer la bobine dans le circuit.
Lorsqu'un courant est appliqué à la bobine, un champ magnétique se superpose à plusieurs reprises autour du conducteur enroulé en fonction des dimensions, du courant et du nombre de spires de la bobine. Plus le champ magnétique de chaque conducteur est grand et plus le champ accumulé de la bobine se superpose, plus les spires se trouvent côte à côte dans l'espace le plus étroit possible. On parle également d'une inductance plus élevée de la bobine .

Ce phénomène est synonyme d'auto-induction et peut être utilisé dans de nombreux cas. Si un courant est appliqué à la bobine, celle-ci construit d'abord son champ magnétique avant de transférer le courant. Lorsqu'un courant est appliqué à un circuit avec inductance intégrée, une tension d'induction est créée dans la bobine, causée par l'auto-induction de la bobine. Cette tension dépend de la variation du courant et de l'inductance de la bobine. Il est dirigé contre son origine, c'est-à-dire la tension appliquée, et veille donc à ce que le courant dans le circuit ne s'augmente pas brusquement, mais lentement t. Il en va de même en cas de chute de courant. Le courant ne diminue pas radicalement, mais diminue progressivement. En courant alternatif avec changement de tension constant, une bobine agit comme une résistance inductive qui assure un décalage de phase où le courant de la tension diminue.
L'inductance de la bobine et donc la force de l'effet dépendent de plusieurs facteurs. En plus du nombre de spires et des dimensions de la bobine, il s'agit également du matériau à l'intérieur du composant. Souvent, le fil est enroulé autour d'un matériau ferromagnétique, c'est-à-dire magnétisable. Il s'agit souvent de fer, mais il peut également s'agir de zinc par exemple. Celui-ci augmente l'inductance par rapport à une bobine dite aérienne qui sort sans Kern. Ainsi, moins de spires sont nécessaires, was a réduit les coûts. Toutefois, en cas de fréquence de courant alternatif élevée ou de courant élevé, une bobine Kern peut être « satuée ». Cela permet de Kern de perdre son effet et de faire très peu de place à l'inductance. L'avantage des bobines d'air est donc que leur inductance est toujours constante.

L'inductance est donc un résumé compact des propriétés électriques d'une bobine et combine toutes ces propriétés comme une valeur. Cela permet une comparaison simple.
En plus de l'auto-induction, une induction étrangère peut également être provoquée. Si deux bobines sont maintenues l'une à côté de l'autre et qu'un courant est appliqué sur l'une des deux, un courant induit peut être mesuré sur l'autre bobine. Cet effet peut être utilisé aussi bien pour la transmission sans fil de courant que pour le chargement inductif de voitures ou pour transformer le courant en tension inférieure ou supérieure.
De plus, il existe différentes formes d'inductances. Il existe à la fois des bobines de noyau rondes et des bobines de tige dans lesquelles le fil est placé autour d'un Kern cylindrique. Vous trouverez également des bobines CMS Conrad pour le montage directement sur la carte de circuit imprimé. Ils sont adaptés à différents domaines d'utilisation.
Où sont utilisées les bobines et les bobines ?
Le domaine d'utilisation des bobines et des drosses est très varié. Les inductances sont utilisées dans les réseaux de courant alternatif pour compenser la puissance réactive. Ils compensent la puissance réactive générée par des charges capacitives, par exemple causées par des câbles de terre. Le étrangleur sert de résistance réactive. Il peut donc également être utilisé pour générer délibérément un décalage de phase où l'intensité de la tension est en retard.
Des bobines sont également utilisées dans les transformateurs. Si deux bobines sont montées en parallèle, la tension est transformée par rapport aux deux tours de vent l'un par rapport à l'autre. Si la bobine principale possède environ 50 spires et la bobine secondaire 100, la tension est doublée.
Le principe de la production étrangère est également utilisé pour les bobines d'allumage. La bobine secondaire possède un nombre de spires nettement plus élevé, de sorte qu'une tension faible est transformée en une tension très élevée utilisée pour la formation d'étincelles. Cela permet d'enflammer le gaz qui s'écoule.
Les bobines sont également utilisées dans les circuits oscillants. L'énergie est alors remplacée périodiquement entre un condensateur et une bobine. De tels circuits sont utilisés par exemple en radio ou en radio pour sélectionner des fréquences spécifiques et sont également connus sous le nom de liaison LC. Des circuits similaires sont également présents dans des filtres passe-haut et sont utilisés pour filtrer certaines fréquences.
Que faut-il prendre en compte lors de l'achat ?
L'antenne qui vous convient le mieux dépend en particulier du domaine d'utilisation dans lequel elle doit être utilisée. Pour trouver le composant parfait pour votre utilisation, il est utile de prendre soin de quelques données de base.
Selon la façon dont le inductance est fabriquée - combien de spires elle possède, à partir de laquelle le Kern ferromagnétique a été fabriqué ou quelle section de conducteur le fil a - elle possède une inductance différente . La hauteur de cette valeur est déterminante pour l'étrangleur. Si vous avez besoin d'un inductance dans leur circuit, vous devez calculer l'inductance qu'elle doit avoir et ensuite sélectionner le composant correct chez Conrad. L'unité de mesure de l'inductance est Henry.
Pour ce faire, vous trouverez dans la page du produit le courant nominal et la tension nominale pour laquelle la bobine correspondante est conçue. Il s'agit de la valeur de courant maximale qui peut être dirigée via la bobine. Cette valeur ne doit pas être dépassée, sinon le fil de cuivre surchauffe et le composant est endommagé. Il y a un risque d'incendie.
En outre, il vaut la peine d'être attentif à la résistance ohmique (R en ohms) de la bobine. Il s'agit de la résistance du fil de cuivre. Celui-ci limite le courant nominal maximal et garantit, par exemple dans le circuit de commutation, que le décalage de phase ne réussit pas exactement à 90 degrés. Dans les transformateurs, il garantit des pertes d'efficacité. Il doit donc être aussi petit que possible.
Pour le montage sur circuit imprimé, il est recommandé d'utiliser des inductances CMS. CMS signifie « surface mounted device » et désigne les bobines spécialement conçues à cet effet.
Conclusion
L'effet inductif des bobines et des inductances peut être utilisé de plusieurs manières avec les courant alternatif et continu. Du transformateur au changement de phase en courant alternatif jusqu'à l'aiguillage de fréquence, il existe de nombreux domaines d'utilisation. Pour chaque utilisation, vous trouverez le composant correct chez Conrad.