Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machi0tene.
Capteurs : petits outils utiles dans l'industrie, la recherche ou la vie quotidienne
Les capteurs sont à peine plus inadaptés à l'industrie et à la recherche, ainsi qu'à notre vie de tous les jours. Ils collectent des données qui peuvent être collectées et évaluées à l'aide d'appareils de métrologie. La diversité des capteurs est très grande. Découvrez les types de capteurs disponibles et comment ils fonctionnent dans notre guide.
-
Qu'est-ce que les capteurs ?
-
Was peut mesurer des capteurs ?
-
Principes de mesure des capteurs
-
Domaines d'utilisation des capteurs
-
Notre Conseil pratique : intégration d'un logiciel
-
FAQ - questions fréquentes sur les capteurs

Exemple d'utilisation de la technique de terrain et de processus
Qu'est-ce que les capteurs ?

Que ce soit dans des thermomètres, des caméras de surveillance, des détecteurs de fumée, des tensiomètres ou des chauffages, les capteurs nous rencontrent presque partout dans la vie quotidienne. Le terme « capteur » est dérivé du sens latin et signifie autant que « observer », « percevoir », « sentir ». La tâche d'un capteur peut être illustrée par les sens humains : il peut voir, palmerer, entendre, sentir et au goût des événements de l'environnement. De fait, les capteurs sont des composants techniques qui servent à détecter les grandeurs physiques, chimiques et biologiques et à les rendre ainsi mesurables. Les valeurs mesurées sont transformées en un signal électrique et transmises à un système de traitement des données pour pouvoir finalement être évaluées.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des capteurs de différents types tels que des systèmes de fixation et des boîtiers en plastique ainsi que des composants de sécurité, tels que des barrières photoélectriques et des relais de sécurité.
Was peut mesurer des capteurs ?

Les capteurs peuvent détecter des mesures physiques, chimiques et biologiques. Les capteurs qui mesurent les propriétés physiques comprennent, par exemple, des capteurs de pression qui permettent de déterminer les pressions stationnaires, les différences de pression et les variations de pression, ainsi que des capteurs de mouvement et des capteurs PIR qui sont généralement montés dans des détecteurs de mouvement. Les capteurs PIR ne détectent que les variations de température et doivent être distingués des capteurs de température. Un capteur de température mesure la température de manière constante, qu'elle change ou non. Les grandeurs électriques telles que le courant, la tension et la résistance peuvent également mesurer des capteurs.
Les capteurs pour la détection de grandeurs chimiques, par exemple, mesurent le pH, la teneur en oxygène ou la force ionique. Ce groupe comprend, entre autres, des capteurs de gaz qui permettent de détecter des substances gazeuses telles que le méthane, l'éthanol, le gaz naturel ou le monoxyde de carbone. Enfin, les capteurs détectent également les valeurs biologiques telles que le pouls, les courants du cerveau et la pression artérielle.
Principes de mesure des capteurs

Les capteurs fonctionnent selon différents principes de mesure ou d'action. Les capteurs capacitifs capturent les données en fonction de la variation de la capacité électrique d'un condensateur . On profite ici du fait que la capacité électrique d'un condensateur change avec la distance de ses électrodes. Il est possible de calculer une taille mesurable qui peut être utilisée par exemple pour la mesure de la distance et de l'épaisseur. Pour cette raison, il existe des capteurs de proximité et de proximité ainsi que des capteurs de distance basés sur le principe de mesure capacitif. Les capteurs de pression et les capteurs d'humidité qui mesurent la teneur en humidité d'un milieu peuvent également être des capteurs capacitifs.
Contrairement à la technologie de capteur capacitif, la technologie de capteur inductif - comme son nom l'indique - est basée sur l'inductance. Les capteurs inductifs fonctionnent avec un champ électromagnétique alternatif au-dessus d'une bobine en cuivre située dans un noyau de commutation en ferrite. Si un objet métallique conducteur électrique approche, le champ magnétique est déforme ou atténué. Cela signifie que les amplitudes de vibration des courants de Foucault dans le champ magnétique changent. Cela entraîne à son tour une modification de l'impédance de la bobine. Le capteur enregistre la variation de l'amplitude de vibration et émet le signal de commutation en cas de dépassement d'une valeur donnée. Les capteurs inductifs servent à identifier les objets métalliques, magnétiques ou conducteurs électriques et peuvent être utilisés pour la mesure de la distance. Comme ils mesurent sans contact, ils jouent un rôle majeur dans le domaine de l'automatisation.

Les capteurs d'inclinaison qui permettent de mesurer les inclinaisons dans la pièce ou les pentes dans l'environnement sont parfois basés sur la technologie de détection inductive. Il existe également des capteurs d'inclinaison capacitifs.
Les capteurs magnétiques ont une portée plus élevée que les capteurs inductifs et se caractérisent par une petite forme et des distances de commutation élevées. Ils sont universels et commutent sans contact. Les capteurs Hall (nommés d'après le physicien américain Edwin Hall) sont basés sur le principe de mesure magnétique et servent à détecter et à mesurer les champs magnétiques.
Outre les capteurs capacitifs, magnétiques et inductifs, il existe des capteurs optiques qui peuvent détecter l'intensité, la couleur et la durée de fonctionnement de la lumière. Ils se composent d'un émetteur de lumière auquel la lumière frappe et d'un récepteur de lumière qui évalue le signal entrant. Les capteurs optiques ont l'avantage de ne pas affecter la mesure par rapport aux capteurs capacitifs, inductifs et magnétiques. Ils sont souvent utilisés dans le domaine de l'automatisation et dans les smartphones.
Domaines d'utilisation des capteurs

Les capteurs nous rencontrent dans la vie quotidienne. Les capteurs radar, par exemple, peuvent être placés dans des portes automatisées et constituent un élément essentiel de l'aide au stationnement radar. Le capteur est basé sur la technologie radar : en détectant des milliers de signaux électromagnétiques dans le temps et en mesurant le temps nécessaire à l'écho répétitif, il peut déterminer la distance d'une voiture par rapport à l'environnement. Les capteurs à ultrasons sont également utilisés dans les contrôles de distance de stationnement.
Les minuteries et les éclairages de numéro de maison sont des exemples d'utilisation de capteurs de lumière. Un capteur de lumière mesure la luminosité ambiante et déclenche une fonction spéciale lorsque la valeur réelle diffère de la valeur de consigne. Cela peut être, par exemple, l'allumage de la lumière au crépuscule. Les capteurs d'accélération mesurent en revanche la vibration ou l'accélération d'un objet. Ils sont utilisés, entre autres, pour le déclenchement d'airbags dans les véhicules à moteur et dans les systèmes d'alarme. Les capteurs d'accélération jouent un rôle important, en particulier dans le domaine technique.

Les capteurs de niveau sont intégrés dans les machines à café, les lave-linge et les lave-vaisselle afin de contrôler la quantité d'eau et, le cas échéant, d'avertir lorsque l'eau ne s'écoule pas ou qu'il y a trop peu d'eau dans l'appareil.
Même dans l'industrie, les capteurs ne sont plus à l'esprit. Les processus de production et de logistique sont de plus en plus automatisés et l'utilisation de capteurs semble donc indispensable. Par exemple, les capteurs de surveillance de niveau sont utilisés pour surveiller les réservoirs d'eau de pluie, les réservoirs de compression, les boudaiers et les puits ou pour commander les pompes.

Les encodeurs détectent les mouvements de rotation et s'avèrent particulièrement utiles dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique. Ils servent à déterminer la position, à mesurer la vitesse sur les machines rotatives et à mesurer la distance sur les bandes de débit. Des capteurs sont également disponibles dans la technologie de cartes à puce que les entreprises utilisent pour contrôler l'accès par exemple.
Un autre domaine d'application important est la technologie environnementale. Les capteurs permettent de déterminer les émissions dans les centrales au charbon, par exemple le dioxyde de carbone, et le pH dans les stations d'épuration ou les rivières. Des capteurs sont également utilisés pour la surveillance de l'eau potable, par exemple en ce qui concerne la teneur en chlore.
Notre Conseil pratique : intégration d'un logiciel
Pour la commande de projets de mesure et de systèmes de capteurs ainsi que l'évaluation simple et rapide des données collectées, il est recommandé d'intégrer un logiciel. Vous pouvez par exemple modifier les seuils ou les intervalles d'échantillonnage et produire des données sous forme de tableau. Certaines versions préparent même les données sous forme graphique sous forme de graphiques.
FAQ - questions fréquentes sur les capteurs
Quelle was est la différence entre les capteurs actifs et passifs ?
La distinction entre les capteurs actifs et passifs dépend de la nécessité ou non d'une alimentation électrique auxiliaire pour la mesure. Les capteurs actifs sont capables de générer une tension autonome et ne nécessitent pas d'alimentation supplémentaire de l'extérieur, tandis que les capteurs passifs ne fonctionnent pas sans alimentation auxiliaire.
Ai-ich besoin d'un module de commutation spécifique pour chaque capteur spécifique ?
Pas nécessairement. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des modules de capteurs universels compatibles avec de nombreux types de capteurs et de capteurs.