Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les chargeurs
Was a Pour qu'ils fonctionnent, ils ont besoin d'une pile rechargeable ou d'une batterie. Découvrez comment trouver le bon chargeur de batterie et les critères à respecter lors de l'achat.
Chargeurs en bref
Critères importants lors de l'achat de chargeurs
Notre Conseil pratique : chargez correctement les accus Li-Ion
FAQ - questions fréquentes sur les chargeurs
Chargeurs en bref

De nos jours, il existe une vaste sélection de nombreux chargeurs de batterie différents. Comme vous pouvez garder la vue d'ensemble, il peut être très agréable de vous plier. Afin de vous aider à trouver le modèle adapté à vos besoins, nous vous présentons d'abord brièvement les principaux types de chargeurs.
Un chargeur pour téléphone portable a probablement tout le monde à la maison : ces chargeurs compacts peuvent recharger rapidement des smartphones, des tablettes et d'autres appareils compatibles via micro-USB ou USB-C. Un Powerbank vous permet de recharger votre téléphone portable ou d'autres appareils. Il s'agit d'une batterie compacte qui fonctionne en déplacement comme chargeur de téléphone portable ou pour d'autres terminaux mobiles. Les téléphones portables actuels peuvent également être alimentés sans fil par un chargeur à induction. Les chargeurs USB permettent de charger un ou plusieurs appareils via un câble USB. Ils sont disponibles en tant qu'appareils enfichables, de table et de montage. Des adaptateurs automobiles spéciaux sont également disponibles, permettant par exemple de charger un smartphone dans la voiture, s'il n'y a pas de port USB.
Mais le choix est loin d'être épuisé. Par exemple, si vous utilisez une horloge murale avec une pile Micro-AAA dans votre appartement, vous aurez besoin d'un chargeur à piles rondes. Selon le modèle, ces appareils peuvent charger des accus de différentes tailles, comme par exemple Mignon AA ou AAA Micro. Vous n'aurez alors besoin que d'un chargeur de batterie pour toutes les accus ni-MH/ni-CD utilisés à la maison.

De nombreux appareils photo possèdent des accus spéciaux, pour lesquels il existe également des chargeurs spéciaux qui assurent une charge fiable et douce de la cellule énergétique. Les anciens produits Apple nécessitent également des adaptateurs de charge propriétaires. C'est le cas, par exemple, des appareils équipés d'une fiche mâle 30 broches ou d'une fiche mâle MagSafe. Les modèles récents utilisent la norme USB-C et ne dépendent plus nécessairement d'Apple. Il existe également des chargeurs de batterie adaptés pour les outils fonctionnant avec une batterie. Les machines de haute qualité contiennent généralement des batteries lithium-ion longue durée qui nécessitent généralement des stations de charge spécifiques au fabricant.
N'oubliez pas : chargeurs pour véhicules, batteries de camions et systèmes de charge de batteries. Dans les véhicules, les batteries plomb-acide sont généralement installées et rechargées avec un câble de charge muni de pinces crocodiles. Les refresher de batterie au plomb peuvent augmenter la capacité de la batterie après une utilisation prolongée en réduisant les dépôts de sulfate. Des chargeurs de batterie au plomb spéciaux sont disponibles pour les batteries utilisées à l'écart des véhicules.
De plus, les piles à combustible compactes peuvent être chargées via USB. Le courant est produit avec de l'hydrogène ou du méthanol. Les chargeurs solaires sont particulièrement écologiques. Vous disposez d'une batterie intégrée de grande taille alimentée par l'énergie solaire et capable d'alimenter d'autres appareils en énergie lorsqu'ils sont chargés. Un générateur thermoélectrique génère de l'énergie électrique à partir de l'effet Seebeck. Plusieurs modules thermoélectriques sont montés dans la plaque de base. Avec le réchauffement de la plaque de base, la différence de température par rapport au récipient rempli d’eau situé au dessus produit de l’électricité. Enfin, il existe plusieurs chargeurs et chargeurs universels ainsi que des chargeurs de modèles spécifiques. De plus, vous trouverez dans notre boutique un large choix d'accessoires pour chargeurs.

Critères importants lors de l'achat de chargeurs

Lors de l'achat de chargeurs de batteries ou de chargeurs de batteries, il y a beaucoup à faire. Ainsi, les chargeurs ne sont généralement pas compatibles entre eux ; par exemple, un chargeur Li-Ion ne peut pas charger une batterie plomb-acide. Vous avez besoin d'un chargeur de batterie qui s'adapte aux types de batterie que vous utilisez. Il faut également veiller à ce que le courant de charge soit suffisant, en particulier pour les chargeurs rapides pour les téléphones portables. Pour les chargeurs à piles rondes, veillez à ce que la taille de la batterie nécessaire soit prise en charge et à ce qu'il y ait suffisamment d'espace de charge. Si vous souhaitez recharger des appareils avec une batterie intégrée, vous avez besoin de câbles adaptateurs appropriés (micro-USB, USB-C, etc.) pour connecter votre tablette ou smartphone au chargeur. Les fiches propriétaires sont utilisées spécialement pour les appareils anciens Apple. Il y a également quelques points à prendre en compte dans le domaine des fonctions : les chargeurs mobiles doivent par exemple être robustes et protégés contre les projections d'eau, de sorte qu'il n'y ait pas de court-circuit lors de vos déplacements.
Le câble d'alimentation doit être dimensionné de manière à ce que le chargeur puisse être utilisé sur le site prévu. Informez-vous si des adaptateurs spéciaux peuvent être nécessaires pour les camions ou les voitures. Pour les chargeurs pour batteries de modélisme, des fonctions supplémentaires spéciales telles que les écrans d'état peuvent être utiles. Si vous souhaitez une longue durée de vie de votre chargeur de batterie et de vos piles, vous devez accéder à un chargeur intelligent. Contrairement aux chargeurs simples, ceux-ci surveillent le processus de charge et s'éteignent automatiquement pour éviter une surcharge des batteries. En outre, les modèles intelligents disposent souvent d'une détection de défaut de batterie, d'un écran LCD intégré qui informe sur l'état de charge et le courant de charge ou au moins d'un affichage LED.
Notre Conseil pratique : chargez correctement les accus du smartphone
L'état de charge de votre téléphone portable doit toujours être compris entre 20 et 80 % pour les accus Li-Ion afin de limiter l'usure. Bien que, contrairement aux accus NiCd, les accus lithium-ion restent épargnés par l'effet mémoire redouté, ils ont également un nombre limité de cycles de charge. Pour économiser la batterie de votre téléphone portable, vous devez également retirer l'alimentation de la prise de courant après avoir chargé l'appareil.
FAQ - questions fréquentes sur les chargeurs
Was advient-on par décharge profonde?
Par décharge en profondeur, on entend une décharge qui dépasse la mesure prévue d'une batterie et qui chute fortement en dessous de la tension nominale de la batterie. Bien que de nombreux appareils actuels offrent des circuits de protection qui assurent un arrêt automatique avant qu'une décharge de profondeur ne se fasse, ils ne sont pas tous disponibles depuis longtemps. Vous ne devez donc jamais laisser un appareil alimenté par batterie complètement déchargé. Les batteries au lithium peuvent être endommagées irréparables après une décharge en profondeur. En principe, que ce soit pour les batteries au plomb, Li-Ion, NiCd ou NiMH, il faut éviter une décharge en profondeur.

Comment puis-je ich correctement stocker les piles rechargeables ?
Le stockage correct d'une batterie dépend du type. Les batteries lithium-ion non utilisées doivent idéalement être conservées dans un endroit frais et à un niveau de charge compris entre 30 et 50 %. Les températures élevées et le stockage à pleine charge sont des conditions néfastes pour la durée de vie. Les batteries ni-MH et NiCd doivent également être stockées dans un endroit frais. Le niveau de charge peut être inférieur, 30 à 40 % Ideal. En raison de la décharge automatique plus rapide, une recharge est recommandée pour une durée de stockage plus longue afin d'éviter une décharge en profondeur. En revanche, les batteries au plomb doivent toujours être complètement chargées. Dans ce cas également, une auto-décharge continue est effectuée, was nécessitant un rechargement occasionnel en cas de stockage prolongé.