Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les refroidisseurs CPU
Comment un refroidisseur de processeur est-il construit ?
Quelle est la fonction du refroidisseur de processeur ?
Que faut-il observer lors de l'achat ?
Comment un refroidisseur de processeur est-il construit ?
Dans le cas d'un processeur utilisé, des températures supérieures à 60°C peuvent être mesurées. Le processeur est trop chaud, il souffre de ses performances. Si, en raison de la chaleur, les composants sont endommagés, l'ordinateur s'éteint automatiquement en cas normal - les documents non enregistrés sont alors perdus.
Un ventilateur est l'élément le plus frappant du refroidisseur CPU. Il est facilement reconnaissable comme une sorte de « roue à vent » et est l'un des plus grands composants de la vie intérieure de l'ordinateur. De plus, il se remarque en fonctionnement sur la plupart des modèles en raison de l'émission de bruit.
Mais le refroidisseur de processeur est beaucoup plus développé. En plus du ventilateur, le radiateur (dissipateur thermique) joue un rôle important. Le ventilateur se compose de la roue du ventilateur, de sa connexion au dissipateur thermique et du roulement correspondant. De plus, il y a des refroidisseurs CPU qui n'ont aucun ventilateur.
Le radiateur dispose d'une structure à lamelles conçue pour assurer un transport idéal de la chaleur. Il est nécessaire de générer autant de surface que possible. Car plus la surface des ailettes est grande, plus le refroidissement du processeur est efficace. Grâce à une petite plaque qui repose soit sur un concave ou un convexe sur l'unité centrale, la chaleur est transportée dans les ailettes. Sans ventilateur, vous avez installé un système de refroidissement passif, avec une roue de ventilateur supplémentaire, la capacité de refroidissement augmente.
En outre, le radiateur est équipé de caloducs qui, dans la plupart des cas, sont aplatis sur le fond du radiateur et forment une surface d'appui directe sur le processeur. Ces tubes en cuivre sont remplis d'un liquide de refroidissement. Les caloducs dirigent ainsi directement la chaleur générée de l'UC vers les ailettes. Sans ventilateur, cette forme de refroidissement est très efficace et silencieuse. La solution la plus puissante est la combinaison de caloducs et de ventilateurs.
Quelle est la fonction du refroidisseur de processeur ?
Le refroidisseur CPU est responsable du refroidissement du processeur. Il régule sa température afin d'éviter toute perte de puissance lors du fonctionnement et d'éviter que la surchauffe ne provoque des dommages.
Cependant, le refroidissement du processeur n'est pas suffisant. Si le refroidisseur du processeur n'est pas en mesure de faire sortir l'air chaud du boîtier de l'ordinateur, des torons de poussière se forment. Si une température élevée en permanence se développe dans le boîtier, cela réduit la puissance de refroidissement - le refroidisseur doit consacrer plus d'énergie, refroidir le processeur et réduire la puissance de calcul.
En fonction de ce que vous utilisez votre ordinateur, d'autres exigences s'appliquent au CPU et, en conséquence, au radiateur. Pour les applications et les processus tels que Office, les programmes de lecture audio et d'image, ainsi que pour la navigation sur Internet, l'équipement de base est généralement suffisant pour les fabricants de PC. Utilisez des programmes plus sophistiqués, comme des logiciels de retouche vidéo et d'image complexes, et un refroidisseur CPU plus puissant vous permet d'optimiser les performances de votre ordinateur avec une solution matérielle relativement économique. Cela permet d'obtenir des effets sensibles à moindre coût.
Que faut-il observer lors de l'achat ?
Avant d'acheter un refroidisseur de processeur, tenez compte des facteurs suivants. Vous trouverez ainsi la solution adaptée à votre achat et vous pourrez économiser des coûts.
- Fonctionnement du radiateur / domaine d'application de l'ordinateur
- Qualité des ventilateurs et des roulements
- Structure du radiateur
- Espace nécessaire dans le boîtier
Fonctionnement du radiateur
À quoi utilisez-vous régulièrement votre ordinateur ? Voulez-vous une puissance de refroidissement maximale pour garantir les meilleures performances du processeur ? Votre objectif est-il de se concentrer sur les applications bureautiques où vous avez besoin d'une atmosphère de travail calme, dans la mesure du possible ? Ou avez-vous besoin d'un refroidisseur de processeur puissant et silencieux ?
Pour un fonctionnement silencieux
- Refroidissement passif sans ventilateur.
- Structure à lamelles complexe
- Faible segment de prix
Pour une puissance élevée et un faible niveau sonore
- Grande capacité de refroidissement de l'ensemble du radiateur
- Headpipes avec liquide de refroidissement de haute qualité
- Grand ventilateur de haute qualité
- À trouver uniquement dans le segment de prix supérieur
Une solution performante
- Grandes et nombreuses caloducs pour une bonne absorption de la chaleur
- Grand pack de lamelles avec peu de lamelles et forme haute pour une surface de refroidissement maximale
- Ventilateur avec mise au point sur la puissance
- Segment de prix moyen
Qualité des ventilateurs et des roulements
Les ventilateurs silencieux et puissants ne peuvent pas être combinés dans le segment de bas prix. Si vous souhaitez économiser de l'argent, vous devriez réfléchir à ce que vous mettez plus de valeur. Les solutions à prix élevé offrent une qualité de stockage optimisée et une roue de ventilateur conçue pour réduire le bruit.
Structure du radiateur
Il s'agit d'une part de la structure et de la taille du paquet de lamelles. « plus le processeur est grand, plus le refroidisseur de processeur est grand ». Le processeur ne peut jamais obtenir suffisamment de refroidissement. Veillez donc à ce que le radiateur offre une grande surface pour le transport de la chaleur dans le plus petit espace possible. Cependant, la distance entre les différentes cellules de refroidissement doit également être respectée. Pour de nombreuses lamelles avec peu de distance l'une par rapport à l'autre, la chaleur s'échauffe. Dans le segment de prix moyen, vous trouverez souvent des solutions de qualité supérieure à la moyenne pour la structure des lamelles.
D'autre part, si vous utilisez des caloducs, vous devriez envisager de les utiliser dans des domaines d'application plus puissants. Il existe également des différences dans la forme et le nombre de tubes en cuivre ainsi que dans le liquide de refroidissement qu'ils contient.
Espace nécessaire dans le boîtier
Le refroidisseur de processeur a-t-il de la place dans le boîtier ? Certains fabricants de PC assemblent les composants dans un boîtier relativement étroit. Ici, vous devriez jeter un coup d'oeil à l'espace disponible dans votre tour PC avant d'acheter. Faites attention à la distance par rapport à d'autres composants tels que la carte graphique et mesurez la pièce qui vous est fournie par la carte mère et la hauteur du boîtier. Si vous souhaitez installer un refroidisseur de processeur plus petit avec une meilleure capacité de refroidissement, ce n'est pas un problème.
Alors, vous devriez vous attendre à ce que vous vous enneez à l'avenir
Cartes de circuit imprimé pour professionnels et électriciens amateurs
QU'il s'agisse d'un professionnel ou d'un bricoleur passioné, celui qui traite des circuits électroniques ne peut pas sortir sans circuits imprimés. Ils servent de support pour les composants électriques et pour la fabrication de connexions électriques dans les appareils électroniques. Vous trouverez dans notre guide les types de cartes de circuits imprimés et les accessoires nécessaires pour l'équipement de circuits imprimés ainsi que pour la fabrication de vos propres cartes.
Que sont les cartes de circuit imprimé ?
Types de circuits imprimés
Accessoires pour la fabrication et le montage de cartes de circuits imprimés
Conseil pratique : éviter les courts-circuits
FAQ - questions fréquentes sur les cartes de circuits imprimés
Conclusion : comment acheter les cartes de circuits imprimés et les accessoires adaptés
Que sont les cartes de circuit imprimé ?

Les circuits imprimés, également appelés cartes de circuits imprimés ou circuits imprimés, sont des composants indispensables dans presque tous les appareils électroniques. Ils constituent pour ainsi dire la base pour le montage de composants électriques. La fixation peut être effectuée par simple montage enfichable, à condition qu'il s'agisse d'une carte enfichable (également : platine) ou par soudage, par exemple en cas d'utilisation de cartes CMS ou de cartes perforées. Dans notre boutique en ligne, nous vous proposons des cartes dans différentes versions qui sont prêtes à l'emploi ou peuvent être équipées. Vous trouverez également chez nous tous les accessoires nécessaires pour l'assemblage de circuits imprimés, tels que les accessoires de soudage, les outils et bien sûr les composants souhaités, ainsi que les accessoires nécessaires pour la fabrication de vos propres cartes.
Types de circuits imprimés
En principe, les circuits imprimés peuvent être différents selon le type de montage des composants. On peut les diviser grossièrement dans des cartes enfichables et des cartes sur lesquelles est soudé. Les cartes enfichables sont particulièrement adaptées à des fins d'expérimentation, car les composants peuvent être simplement insérés sur ces cartes et être facilement retirés ou placés différemment si vous le souhaitez.
Les cartes de circuit imprimé pour le soudage peuvent être réalisées en tant que variante CMS (dispositif de montage de surface) pour la fixation des composants à la surface de la carte. Ces modèles sont très appréciés par les professionnels et les professionnels, car le processus de soudage est simple et la construction permet une configuration de circuit imprimé des deux côtés. Cela permet d'économiser de l'espace. Les cartes de circuits imprimés multicouches sont composées de plusieurs cartes minces et permettent de loger de nombreux composants et circuits complexes dans un espace réduit. Le soudage est également nécessaire pour les cartes perforées dans lesquelles les pastilles de soudure sont disposées selon un schéma ou une grille spécifique.


On peut citer comme autre catégorie de circuits imprimés les cartes européennes, également appelées cartes européennes. Ils se caractérisent par des dimensions normalisées et sont utilisés dans de nombreux domaines, par exemple dans les PC.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez un large choix de cartes pour un usage aussi bien que n'importe quel but. Les cartes d'expérimentation et euro en résine époxy ou en papier dur, disponibles en partie avec circuit intégré (IC), conviennent parfaitement pour les circuits avec peu de composants. Les cartes perforées disposent souvent de certaines connexions, parfois de toutes les connexions nécessaires. Les cartes enfichables sont le choix idéal pour les expériences et les plaques de test, car le soudage complexe n'est plus nécessaire. Les cartes de circuits imprimés traditionnelles sont composées d'un panneau isolant entouré d'une face ou des deux côtés par une couche conductrice de cuivre, selon qu'il s'agit d'une carte de circuit imprimé à une face ou d'une carte de circuit imprimé à deux côtés. Les cartes photorésistantes sont disponibles avec un revêtement positif ou sans photo en papier à panneaux durs ou en résine époxy renforcée de fibres de verre. Les cartes de circuits imprimés flexibles sont d'ailleurs à la pointe de la tendance et sont flexibles, légères et peu encombrantes.
Accessoires pour la fabrication et le montage de cartes de circuits imprimés
Si vous ne souhaitez pas utiliser des cartes préfabriquées mais si vous avez l'intention de fabriquer vos propres cartes - peut-être parce que vous avez besoin de mises en page spécifiques ou simplement d'expérimenter -, nous avons tout ce dont vous avez besoin en matériaux, appareils et autres accessoires pour cartes de circuits imprimés. Ci-dessous un aperçu des accessoires disponibles.
Film ou modèle
un film ou un modèle transparent présente les pistes conductrices sur la platine. Pour les cartes à revêtement positif, les conducteurs noirs du modèle sur la carte développée deviennent également noirs. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des cartes avec différentes dimensions de grille ainsi que des logiciels de circuits imprimés professionnels qui vous permettent de créer vous-même des modèles. Des films en polyester et adhésifs sont également disponibles.

Entretoises de platine
dans notre magasin en ligne, vous trouverez des entretoises en différents matériaux, tels que le nylon, le polyamide, le plastique ou le TPE (un mélange de caoutchouc spécial sans odeur). Les produits sont également différents en matière de mesure de distance et sont utilisés partiellement auto-adhésifs ou avec des filetages pour l'installation de baguettes de soudure.
Fer à souder
la barre à souder sert non seulement de support mécanique pour les composants soudés, mais également de connexion à souder. Dans notre boutique, vous pouvez choisir entre des cosses à souder à une rangée et à deux rangées avec un nombre de pôles différent.
Exposition
pour l'exposition du modèle sur la couche photo des cartes, une lumière ultraviolette est nécessaire. Pour cela, nous avons des appareils d'exposition adaptés.
Installations de gravure, installations de soudage
nous proposons des installations de soudage et de gravure pour tous les besoins, ainsi que des accessoires tels que le cadre de distribution d'air, la pompe à membrane ou la barre de chauffage. De plus, des supports de protection acoustique et des systèmes de fraisage pratiques sont disponibles.
Les
goujons d'écartement servent de support isolant entre la platine et l'élément de construction. Les goujons d'écartement sont disponibles dans le kit et individuellement. De plus, vous pouvez choisir entre différentes dimensions, des modèles galvanisés ou renforcés de fibre de verre et différents matériaux comme l'acier ou le polyester.

Accessoires de gravure
pour libérer la platine des restes de cuivre, il faut les graver. Notre gamme de produits autour du thème de la technologie de gravure comprend une multitude de produits, des sets de perçage pratiques et des boîtiers de travail aux colles et produits d'étanchéité.
Accessoires de galvanoplastie
pour la galvanisation, le montage sur circuit imprimé, il existe également des accessoires tout-en-un. Cela comprend différentes solutions pour le revêtement de la platine, telles que l'électrolyte d'argent, l'électrolyte de zinc ou l'électrolyte d'or, ainsi que des diluants et des outils, par exemple, des galvaniseuses manuelles faciles à utiliser.
Le cadre de montage et le support de platine
assurent un plus grand confort lors de la fabrication de vos propres cartes de circuits imprimés. Par rapport aux supports statiques, les supports pivotants permettent une manipulation encore plus flexible. Le support de platine avec fixation de table ou support garantit une stabilité supplémentaire lors de l'usinage de la platine.

Le matériau de base de la carte
est-il fabriqué ? Le matériau de base sert littéralement de base à la platine et de support isolant électriquement pour la couche de cuivre. L'épaisseur de couche habituelle est de 35 μm, mais il existe également des variantes plus épaisses et plus fines. Le papier dur a été utilisé comme matériau de base pour les cartes de circuits imprimés. Aujourd'hui, les tapis en fibre de verre avec résine époxy sont utilisés dans de nombreux cas. Ce dernier a une meilleure résistance à l'isolation et une absorption d'eau moindre par rapport au papier dur. Dans notre boutique en ligne, vous pouvez choisir entre le matériau de base de la carte avec un revêtement positif et sans revêtement photo et entre un revêtement simple ou double face.
Notre Conseil pratique : éviter les courts-circuits
Il est très gênant de voir les circuits électriques fonctionner après un travail de petite taille avec des jeux, de l'exposition, du soudage et ainsi de suite. Un court-circuit peut se produire par des ponts à souder, qui sont à leur tour (la plupart du temps) dus à l'utilisation d'une trop grande quantité de soudure et qui permettent de créer une connexion indésirable avec d'autres conducteurs. Un travail propre est nécessaire pour éviter les ponts à souder. De plus, il est recommandé de prendre la carte de circuit imprimé sous la loupe et de retirer les surplus de loteries évidents avant de tester la carte.
FAQ - questions fréquentes sur les cartes de circuits imprimés
Existe-t-il des alternatives aux appareils d'exposition pour l'exposition de circuits imprimés ?
Les appareils d'exposition spéciaux, tels que vous les trouverez dans notre boutique en ligne, permettent une exposition UV simple et appropriée de la carte de circuit imprimé. Les amateurs de bricolage peuvent également s'aider différemment, par exemple avec un appareil de bronzage facial ou un olarium facial. Il est important d'utiliser un support de platine pour fixer le circuit imprimé à une distance appropriée (environ 20 cm) avant la lumière UV. Vous pouvez construire un cadre d'exposition avec un peu de mousse, un support lisse et un panneau en verre vous-même.
Comment puis-je bien dérégler les matériaux causaux ?
Le soude caustique contenu dans les solutions de développement se trouve par exemple dans les nettoyants pour toilettes et peut donc être éliminé dans les toilettes ou dans les déchets dangereux. Il se comporte différemment avec le produit de gravure correspondant. Il s'agit généralement du chlorure de fer (III), du persulfate de sodium, du persulfate d'ammonium ou d'une combinaison d'acides. Le produit caustique contient du cuivre et doit être éliminé dans les déchets dangereux. Collectez les résidus de produit caustique et informez-vous auprès de l'élimination des déchets concernés sur les dates de ramassage ou les stations de dépôt des produits chimiques à proximité.
Conclusion : comment acheter les cartes de circuits imprimés et les accessoires adaptés

Que vous ayez besoin de cartes de circuits imprimés prêtes à l'emploi pour la fabrication professionnelle ou la réparation d'appareils, que vous cherchiez des cartes enfichables à des fins d'expérimentation ou que vous souhaitiez fabriquer vos propres circuits imprimés avec des circuits individuels, vous trouverez dans notre boutique en ligne tous les accessoires nécessaires pour une utilisation aussi bonne que possible. Le choix de la carte de circuit imprimé dépend essentiellement de l'usage auquel elle est destinée et de votre expérience. Par exemple, alors que les cartes CMS pour le soudage nécessitent un peu de savoir-faire lors de la manipulation de la technique de soudage, les cartes enfichables peuvent être utilisées très facilement. Pour la fabrication de vos propres circuits imprimés, il est impératif de disposer de nombreux accessoires. Il est préférable d'établir une liste de tous les outils et matériaux nécessaires pour que vous soyez entièrement équipé lorsque le projet « votre propre carte » démarre. Les kits de démarrage sont très pratiques pour les débutants, qui contiennent des accessoires de gravure, des ponts de fil et des outils appropriés, en plus des platines recouvertes de cuivre.
N choisir un nouveau refroidisseur de processeur, vous devez adapter les attentes que vous posez à votre ordinateur à la puissance de l'appareil. Ainsi, vous pouvez même économiser de l'argent dans le meilleur des cas. Cependant, avec une combinaison de refroidissement de ventilateurs et de caloducs, vous ne pouvez pas faire quelque chose de mal.