Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les moteurs à courant triphasé et à courant alternatif

QU'il s'agisse de la puissance, de la durée de vie ou de la vitesse, les moteurs à courant alternatif et triphasé diffèrent dans différents aspects des moteurs à courant continu. Ces deux types de moteur ne sont pas non plus directement identiques. Dans notre guide, vous apprendrez à quel point les deux moteurs sont différents et à quels critères vous devez être attentif lors de l'achat.
Was sont les moteurs triphasés et was AC ?
Quelles sont les deux variantes ?
Was must-on observer lors de l'achat des machines ?
Conclusion
Was sont les moteurs triphasés et was moteurs à courant alternatif ?
En principe, les deux types de moteurs ont la même fonction : ils convertissent l'énergie électrique en un mouvement mécanique. Il montre clairement la Communauté avec d'autres techniques de propulsion électromécanique et la délimitation avec les moteurs à combustion. Mais ici, les similarités avec d'autres moteurs électriques et même entre les moteurs à courant triphasé et les moteurs à courant alternatif sont déjà en cours d'écoute.
Quelles sont les deux variantes ?
La différenciation par nom illustre déjà les différentes alimentations électriques. Cela a un impact sur la construction, la performance et l'utilisation des deux variantes de moteurs :
Moteurs triphasés
Le nom des moteurs triphasés est dû à l'alimentation d'un courant alternatif triphasé. Le moteur doit être alimenté par ce courant via trois conducteurs séparés. La conversion de la puissance électrique en puissance mécanique est donc un peu plus complexe. Trois bobines électroaimant montées en forme de cercle ou d'étoile se trouvent dans le moteur lui-même et se trouvent à un angle de 120° l'une par rapport à l'autre. Si ces bobines sont alimentées périodiquement par une tension alternative de 120°, les bobines de chaque aimant sont activées différemment.
La mise en œuvre suit en principe celle d'un moteur électrique normal : le changement de direction du champ magnétique rotatif par les bobines alimentées à différents moments dans le stator extérieur agit sur un rotor mobile au centre, par exemple composé d'un autre aimant. De ce dernier, le mouvement mécanique est transmis à des éléments connectés tels qu'un arbre.
Les moteurs triphasés peuvent être divisés en deux sous-catégories : moteurs triphasés synchrones et asynchrones. La différence la plus importante est que pour les moteurs synchrones, la fréquence du rotor et du champ magnétique est la même, pour les moteurs asynchrones. Les moteurs asynchrones sont plus robustes et économiques dans leur fabrication et trouvent donc une plus grande distribution que leurs homologues synchrones.
Moteurs à courant alternatif
Les moteurs à courant alternatif sont également alimentés par un courant alternatif à trois phases, mais n'utilisent qu'une seule phase du courant. Par conséquent, ils sont également appelés moteurs à courant alternatif monophasés, le terme courant alternatif se référant à la tension alternée de la phase utilisée.
Contrairement aux moteurs triphasés, le sens du champ magnétique n'est pas spécifié pour le moteur à courant alternatif en utilisant une seule phase. Par conséquent, ces moteurs nécessitent d'autres composants qui déterminent la direction du champ magnétique et aident à faire tourner le moteur.
Comme les moteurs à courant alternatif n'utilisent qu'une seule phase, ils sont principalement utilisés pour les applications à faible puissance. Ces moteurs peuvent également être divisés en variantes synchrones et asynchrones.
Was must-on observer lors de l'achat des machines ?
Comme pour tout type d'entraînement électrique, les données techniques de base, telles que la tension et le courant nominal, la température de fonctionnement, mais également l'efficacité requise sont des facteurs importants qui doivent être pris en compte dans la décision d'achat. En outre, vous devez surtout respecter les critères d'achat suivants :
Choix du type : dès le début de la réflexion, la question du type de moteur utilisé doit être posée, les variantes de courant triphasé étant particulièrement adaptées pour les tâches exigeant des performances, tandis que les entraînements AC sont proposés pour les applications à faible puissance.
Régime nominal : les différentes variantes des moteurs possèdent différentes vitesses de rotation. Cette mesure indique la puissance maximale du moteur en tours par minute. La prise en compte du régime nominal est obligatoire car elle dépend des possibilités d'utilisation du moteur.
Forme/type : la forme influence également la décision de type car les moteurs à courant alternatif sont généralement plus petits et peuvent donc être utilisés dans des domaines plus divers. En plus de la taille du moteur, d'autres aspects doivent être pris en compte : les catégories de construction fournissent des informations sur les mouvements et l'orientation du moteur : B3 ou B14, par exemple, pour les moteurs à orientation horizontale. Les premières sont dotées de pieds pour le montage, les autres sont dotées d'une bride. Les normes IP indiquent également l'adaptation à des conditions environnementales plus difficiles. En fonction de l'utilisation prévue, leur rôle est extrêmement important et doit donc être pris en compte.
Conclusion
Les moteurs à courant alternatif et rotatif sont différents types de moteurs, mais ils sont parfaitement complémentaires en raison de leurs différences dans la gestion des besoins. Grâce à notre conseiller, vous pouvez également trouver le produit adapté à votre solution. Vous pouvez également consulter des informations supplémentaires sur les différents moteurs sur les pages de produits détaillées.