Les capteurs inductifs, magnétiques et capacitifs issus de fabricants réputés comme Panasonic, Contrinex et Siemens sont spécialement conçus pour détecter des éléments sans contact. Vous trouverez, sur notre boutique en ligne, une large sélection d'accessoires de haute qualité pour l’installation de capteurs dans le domaine industriel et dans d’autres milieux professionnels. Les accessoires disponibles permettent une installation dans n’importe quelle orientation, ce qui favorise une détection précise des pièces en mouvement et une mesure de distance efficace.
Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations sur les capteurs de proximité et les capteurs de proximité
Was approDETECTEUR?
Où sont utilisés les capteurs de proximité ?
Quels sont les différents interrupteurs disponibles ?
Was approDETECTEUR?

Les capteurs ou capteurs de proximité sont des composants actifs qui réagissent sans contact, à partir d'une certaine distance, à l'approche de certains matériaux ou objets. En fonction de leur fonctionnement, ces capteurs sont très différents de leur structure, car certains capteurs réagissent à la modification d'un champ électrique. D'autres sont par contre des capteurs de proximité magnétiques, ce qui signifie qu'ils sont déclenchés par l'approche d'aimants. Cependant, tous les exemplaires se distinguent par certains avantages communs : ils fonctionnent sans contact, ils fonctionnent presque entièrement sans usure et ont donc une longue durée de vie. En outre, ils fonctionnent en grande partie sans aucune influence sur l'environnement et fonctionnent donc de manière très fiable.
Où sont utilisés les capteurs de proximité ?
En raison de ces propriétés positives, les capteurs de proximité sont très populaires et sont utilisés dans le domaine de la détection dans différentes zones à des fins différentes. Ils peuvent être utilisés dans les processus de production pour la détermination de la position des machines, des pièces de fabrication ou des arbres, pour l'assurance de la qualité, pour le contrôle de l'épaisseur des matériaux, pour la mesure des distances ou du niveau de remplissage, comme détecteur de limite et également dans la technique de sécurité comme détecteur de proximité sans contact. C'est pourquoi ils sont souvent utilisés dans les secteurs hautement automatisés ou dans lesquels l'automatisation est la plus grande possible. En plus des caractéristiques techniques, les coûts jouent également un rôle important dans l'utilisation des composants, étant donné que des variantes plus favorables avec une gamme de fonctions réduite conviennent également pour des domaines d'utilisation particuliers.
Quels sont les différents interrupteurs disponibles ?
Il existe une large gamme de variantes différentes, toutes avec des orientations spéciales. La boutique Conrad vous propose trois des composants les plus utilisés, qui proviennent du groupe de capteurs à ultrasons, de capteurs capacitifs et de capteurs inductifs.
Capteur inductif
Les capteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui réagissent à la modification d'un champ électromagnétique généré par eux-mêmes. Ils se composent d'un oscillateur, d'un moyen connecté pour évaluer le signal reçu et d'un niveau de sortie. L'oscillateur génère un champ magnétique dirigé dans une direction donnée, en raison d'une forme spéciale, qui représente la surface active du capteur. Si un morceau de métal est dirigé vers la surface du commutateur de proximité inductif, le champ magnétique change, le capteur le détecte et émet un signal. Comme le commutateur inductif ne réagit qu'aux matériaux métalliques, le capteur ne peut pas être utilisé n'importe où, mais il est généralement un peu moins cher que les autres capteurs.
Capteur capacitif
Les capteurs de proximité capacitifs fonctionnent toujours comme un condensateur et réagissent donc au changement de capacité en introduisant un objet dans un champ électrique. Dans le cas du capteur capacitif, il s'agit de sa surface active. Contrairement aux capteurs de proximité inductifs, les interrupteurs capacitifs peuvent ainsi réagir à des matériaux non métalliques tels que le plastique ou même des liquides. Grâce à cette flexibilité, les capteurs capacitifs peuvent être utilisés dans les différents domaines industriels avec différentes tâches, de l'utilisation comme capteur de niveau à la détermination de la position.
Capteurs ultrasoniques
Un autre type de capteur de proximité est le capteur de proximité à ultrasons. Ces derniers ne réagissent pas à un matériau spécifique, mais capturent des objets situés dans leur rayon de mesure à l'aide de la REFLEXION d'un signal ultrasonore.
Vous êtes intéressé par l'un des capteurs et vous cherchez une description plus précise ? Pour plus d'informations sur chaque variante, consultez Conrad sur les côtés respectifs des capteurs.