La diode fait parti de la grande famille des composants électroniques semiconducteurs. Vous avez sans doute déjà entendu parler de diode zener, de diode schottky ou de diode varicap, mais que savons-nous vraiment de ces diodes ? Nos experts vous expliquent simplement les principales différences entre les principales diodes afin de mieux vous guider dans votre achat.
Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les diodes
-
Comment fonctionnent les diodes ?
-
Domaines d'utilisation des diodes
-
Ainsi, vous trouverez les diodes adaptées
-
FAQ - questions fréquentes sur les diodes
Comment fonctionnent les diodes ?
Une diode fonctionne comme une vanne de recul : le courant ne peut circuler que dans le sens du débit, le sens de verrouillage de la diode est inversé.
Dans la construction d'une diode, on trouve comme base fonctionnelle soit un cristal semi-conducteur à base de p-n, soit une transition semi-conducteur métallique. Le transfert p-n ou le transfert de matériau détermine le sens de débit unilatéral des supports de charge mobiles lors du passage de la diode semi-conductrice.
Jeu de caractéristiques : lorsque l'anode est la borne positive, le courant circule. Si la borne négative se trouve sur l'anode, la diode est verrouillée.
Dans le sens de passage, une tension suffisante doit être appliquée pour que la diode laisse circuler le courant. Cette valeur minimale pour la tension est appelée tension de seuil ou de blocage de la diode US ou synonyme également UF.
La courbe caractéristique de tension de courant décrit la relation entre le courant électrique et la tension dans les diodes semi-conductrices à deux pôles. Il s'appelle la caractéristique I-U ou le diagramme U-I.
Le graphique du dessin technique n'est pas linéaire pour les diodes. Ce n'est qu'au moment de l'application de la tension de seuil sur l'anode que le débit de courant augmente. La caractéristique de tension de courant d'une diode est spécifique au produit et dépend également de la température.
Domaines d'utilisation des diodes
L'utilisation de diodes traditionnelles poursuit trois objectifs principaux :
- Redressement de la tension alternative
- Limitation des contraintes
- Stabilisation des tensions
De plus, le transfert de semi-conducteurs de diodes est également utilisé à d'autres fins, par exemple pour les diodes Zener, dont le fonctionnement est expliqué ci-dessous.
Ainsi, vous trouverez les diodes adaptées
Trouvez des diodes adaptées à votre usage en sélectionnant d'abord la bonne catégorie de diodes dans notre boutique en ligne, puis en fonction d'autres critères de sélection tels que la tension de passage, la tension de blocage et la température de fonctionnement.
Diodes (Standard/HF/Puissance)
La gamme standard de diodes comprend des diodes semi-conductrices telles que des diodes de redressement, des diodes au silicium, des diodes au germanium, des diodes avalanche, des diodes Schottky ou des diodes à haute tension.
Assortiment de diodes
Dans cette catégorie, vous trouverez des offres de collection de différents types de diodes en grand nombre de pièces.
Diodes de capacité
Les diodes de capacité sont également appelées diodes de réglage, car une modification de la tension appliquée permet de commander la capacité. Cela évite l'utilisation des condensateurs rotatifs beaucoup plus grands.
Diodes Schottky
Ces modèles n'ont pas de transition p-n, mais plutôt une transition métal-semi-conducteur, le contact Schottky . Ils fonctionnent comme redresseur et ont une transition beaucoup plus rapide du mode de marche avant au mode de verrouillage que les diodes traditionnelles. Votre courant de blocage dépend de la température.
Diodes Zener
Les diodes Zener, ou diodes Z, se caractérisent principalement par leur tension de rupture, la tension Z, à partir de laquelle la tension est percée par avalanche. Ils sont généralement utilisés dans le sens de blocage, dans le sens de passage, les diodes Zener fonctionnent comme des diodes normales. Ils sont utilisés pour stabiliser la tension.
Diodes suppressor
Les diodes Suppresseur, également appelées diode Zener d'absorption transitoire (diode TAZ) ou diode Suppresseur de tension transitoire (diode TVS), fonctionnent comme une protection contre les surtensions et protègent les composants électroniques contre les impulsions de tension trop élevées dans le circuit ou par des influences extérieures telles que les chocs de foudre. Ces diodes détransmettent le courant de l'impulsion de fin dans un circuit parallèle lorsque leur tension de seuil est atteinte et passent par le composant à protéger.
Conseil : dans le cadre de la vente de diodes, vous trouverez des offres particulièrement économiques et actuellement à jour pour les diodes dans notre boutique en ligne. Laissez-vous inspirer par le grand choix de produits lors de vos chocs. Pour de nombreuses diodes, vous obtenez une remise de quantité par défaut lors de l'achat de plus grandes quantités de pièces. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les listes de sélection dans la colonne de droite ou dans les sous-pages respectives de produits spécifiques.
FAQ - questions fréquentes sur les diodes
Lors de l'installation dans un circuit, comment puis-je reconnaître quel côté de la cathode et quel côté est l'anode d'une diode ?
Pour les diodes, il existe fondamentalement deux systèmes pour l'étiquetage de la polarité et d'autres propriétés électriques. Avec le marquage américain JEDEC, la cathode est la plus large des quatre anneaux. Pour Pro-Electron, le marquage européen, deux anneaux larges sont situés du côté de la cathode. Des lettres, des chiffres et des codages de couleur supplémentaires fournissent des informations sur les autres paramètres électriques de la diode correspondante. Attention : en plus des deux marquages présentés, il existe de nombreux autres systèmes pour le codage de la polarité des diodes. En cas de doute, demandez Conseil au fabricant.
Pourquoi la température de fonctionnement doit-elle être respectée pour les diodes ?
Si une diode de température de couche de blocage est indiquée dans la fiche produit spécifique, il ne s'agit pas de la température ambiante pour un fonctionnement continu, mais de pics de température auxquels le composant peut résister pendant une durée limitée. Un dépassement de la température de fonctionnement peut entraîner la destruction thermique des éléments semi-conducteurs dans la diode. La température ambiante et le chauffage par la tension électrique appliquée peuvent provoquer de tels dommages si la diode ne peut pas fournir suffisamment de chaleur dissipée.