Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur la voie G : la grande voie pour l'intérieur et l'extérieur
-
Was est la voie G?
-
Quels sont les composants de la voie G ?
-
Que dois-ich faire lors de l'achat d'accessoires pour modélisme ferroviaire dans la voie G ?
-
FAQ : les questions les plus fréquentes sur la piste G.
-
Conclusion : comment acheter les composants adaptés à votre modélisme de voie G
Was est la voie G?
La voie G est la désignation de la taille nominale 2 ou de l'IIm (voie mètre) et désigne un gabarit de 45 mm. Les modélisme eux-mêmes ont une échelle de 1:22,5. La désignation Spur G est due à l'utilisation de la voie dans le jardin ou à sa propriété de grande voie. Les systèmes de voie G nécessitent beaucoup d'espace, en raison de leur grande échelle, mais permettent également l'utilisation en extérieur en raison de leur robustesse. En particulier lorsqu'elle est utilisée comme barge de jardin, la voie G offre la possibilité exceptionnelle d'associer tous les membres de la famille à la conception de l'installation ferroviaire, ce qui les rend très populaires. La richesse des détails des modèles est perceptible à l'oeil nu. Associé à l'intégration de la vraie nature, la piste G offre des paysages miniatures époustouflants, un plaisir pour les débutants et les professionnels.
Quels sont les composants de la voie G ?
Locomotives G
Les locomotives sont les stars de chaque installation ferroviaire et la plus grande fierté de leurs propriétaires; sans elles, rien ne se déplace. Les locomotives des différentes époques ainsi que les administrations ferroviaires et avec différents domaines d'utilisation sont disponibles dans la voie G. Pour donner à l'installation quelque chose, des locomotives à vapeur, des locomotives diesel, des locomotives électriques, des draisines et des bus ferroviaires s'offrent comme véhicules moteurs. Toutes les locomotives de la voie G fonctionnent en courant continu (DC) et sont commandées soit de manière analogique, disposent d'une interface numérique ou sont en principe exécutées numériquement.
Trains G
G trains désigne un set pour la voie G qui se compose normalement d'une locomotive et de wagons adaptés. Les trains, même avec peu d'équipement, facilitent la réalisation rapide de l'exploitation ferroviaire, car les trains sont généralement moins chers que l'achat des composants individuels et sont toujours adaptés.
Wagon-passager G
Lorsque les wagons de marchandises représentent l'arrière-plan de l'exploitation de la voie modèle, les voitures de voyageurs donnent d'abord leur visage à l'installation. Le respect des horaires, le démarrage correct des gares et le départ des voyageurs sont inimaginables sans voiture de voyageurs. Pour une mise en œuvre réaliste, la voie G offre entre autres des voitures de voyageurs des 1er et 2. Classe, wagon-restaurant et wagon à bagages. De nombreuses voitures de voyageurs sont conçues pour un éclairage intérieur pour permettre des scènes de nuit romantiques - un point fort pour les couloirs de jardin, que personne ne peut échapper.
Fourgon à bagages, G
Dans le pays de la voie modèle, les marchandises sont transportées par chemin de fer. Pour cela, une multitude de wagons de marchandises sont également disponibles dans la voie G, des wagons à basse-bord aux wagons-citernes et aux wagons-citernes avec différentes impressions. Un large choix permet d'assembler des transports longs et variés.
Voie G LGB
La planification des voies de chaque système de train modèle est l'étape la plus complexe dans la réalisation du projet, mais aussi l'étape qui promet le plus de plaisir, en plus de l'opération proprement dite. Sous les voies G LGB, vous trouverez tout ce was nécessaire pour construire le lit de voie : souples, rails, courbes de différents rayons, bâtons de rebond, aides au déraillement et bien plus encore. En particulier, il est utile de se familiariser avec les solutions LGB proposées.
Voie PIKO G
La société PIKO, tout comme LGB, propose une gamme complète de matériaux pour voie. La voie G PIKO est compatible avec les locomotives LGB et les voies LGB et peut également être utilisée à l'extérieur. Les seuils de la voie G PIKO sont visuellement légèrement différents des seuils de la voie LGB (la maserung est un peu plus précise), mais le choix est une question de goût.
Kits de bâtiments voie G
Le montage des kits de construction de la voie G constitue une bonne solution pour continuer à travailler sur la voie de jardin, même si l'exploitation ferroviaire a été réglée en fonction des conditions météorologiques. Un large choix de bâtiments différents à l'échelle 1:22,5 garantit l'authenticité sur le modèle. Un peu de patience et de bons colles en plastique est tout was nécessaire pour faire en sorte que des villes entières soient debout.
Figurines G
Les figurines sont le tubelle sur le i sur chaque modèle d'usine, apportent vie dans le paysage du modèle et renforcent l'atmosphère. Les figurines G sont disponibles dans la mode de différentes époques pour permettre des voyages stylés dans le passé. Bien sûr, il y a aussi des figures G non peintes avec lesquelles l'imagination n'est pas limitée.
Que dois-ich faire lors de l'achat d'accessoires pour modélisme ferroviaire dans la voie G ?
Période d'installation du modèle
- Époque I : époque des chemins de fer nationaux (1835 à 1920)
- Époque II : époque Reichsbahn (1920 à 1949)
- Époque III : ancienne piste fédérale et chemin de fer de la RDA (1949 à 1970)
- Époque IV : rail fédéral et chemin de fer de la RDA (1970 à 1990)
- Époque V : nouvelle époque (1990 à 2007)
- Époque VI : nouveaux numéros UIC (identification du pays) des locomotives (à partir de 2007)
Construction de rails
- Taille de l'installation
- Quantité de rayons et de voies
- Alimentation
Commande
- analogique
- numérique
- Commandé par PC
Notre conseil pratique
Le matériel de voie d'une barge de jardin reste à l'extérieur même en hiver, tandis que le matériel roulant est normalement stocké pendant la saison froide. C'est pourquoi, au printemps, il est important d'enlever les corps étrangers du lit de la voie afin d'éviter d'endommager le matériau roulant. De plus, pour garantir la consommation de courant, il faut enlever les oxydations des barres en laiton. Ce « nettoyage de printemps » peut être effectué manuellement ou par des wagons de nettoyage spéciaux. N'oubliez pas de graisser les rayons !
FAQ : les questions les plus fréquentes sur la piste G.
Est-il préférable de commander numériquement la barge de jardin plutôt que l'analogique ?
Les commandes numériques offrent beaucoup plus de solutions que les commandes analogiques, mais sont beaucoup plus coûteuses à acheter et beaucoup plus complexes dans la configuration. En fin de compte, la portée du matériel roulant détermine quelle commande est plus utile. Avec un petit nombre de locomotives, l'effort d'une commande numérique n'est pas nécessairement nécessaire, mais facilite l'agrandissement de l'installation.
Dois-ich décider au début si ich utilise du matériel de voie de LGB ou PIKO ?
Non, le matériel de voie complet de LGB et PIKO est compatible et peut être utilisé ensemble. L'utilisation de l'un ou l'autre fabricant est avant tout une préférence subjective. Même si les seuils semblent légèrement différents, l'utilisation des deux constructeurs peut faciliter la construction de l'installation, car les constructeurs diffèrent en termes de rayons et de longueurs de voie.
Conclusion : comment acheter les composants adaptés à votre modélisme de voie G
Tout d'abord, vous devriez fermer les yeux et vous imaginer ce que votre barge de jardin ou votre grande barge pourrait ressembler. Si vous avez cette image à l'esprit, le choix des composants nécessaires devient presque un jeu d'enfant, car vous savez par exemple à quelle époque les superstructures et le matériel roulant doivent provenir. L'étape suivante est le parcours de route, où vous n'aurez pas à passer autour d'un bâton de mètre, de papier et d'un crayon. Si vous avez une conception de votre ou de vos parcours avec des voies, des rayons et des voies de garage, vous pouvez commencer à construire - que tout soit assemblé ou non, vous n'êtes souvent pas visible sur le modèle fini. Mais il est facile de corriger les erreurs d'évaluation, commencez simplement !