Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Le modèle de train dans la valise : incroyable en taille de voie Z
-
was est la voie Z ?
-
Quels sont les éléments de la piste Z ?
-
was advient lors de l'achat de modélisme de pistes dans la voie Z. attention
-
Kits de construction : normal ou Lasercut
-
Le rêve doit s'ensuivre !
-
FAQ : les questions les plus fréquentes sur la piste Z.
-
En conclusion, vous pouvez ainsi vous mettre en commun votre modélisme dans la voie Z.
was est la voie Z ?
Märklin a développé en 1972 comme contrepoids au marché croissant de la voie N la taille de voie encore plus petite, PAR EX. l'échelle de la voie Z est de 1:220, la voie normale mesure donc 6,5 mm dans le modèle. Pour comparaison, la voie N fonctionne à une échelle de 1:160 - la voie normale mesure 9 mm. Jusqu'en 2007, la voie Z représente la plus petite taille nominale fabriquée industriellement en série (en 2007, un fabricant japonais a été en train de mettre en valeur la voie T avec une échelle de 1:480). La petite échelle émet une grande fascination, car des paysages incroyables peuvent être créés ici dans les plus petits espaces.
Quels sont les éléments de la piste Z ?
Locomotives Z.
Les locomotives de la voie Z font précisément l'objet d'un attrait incroyable sur les collectionneurs et les modélistes car ces animaux de train ne semblent pas être capables de déplacer des trains entiers. Une locomotive à vapeur de taille nominale Z mesure seulement 55 mm et effectue toujours son service. Les locomotives à vapeur, les locomotives diesel, les locomotives électriques et les wagons-moteurs de différentes époques et de différents fabricants ne laissent pas de choix.
Wagons de marchandises Z
Les locomotives de la voie Z font précisément l'objet d'un attrait incroyable sur les collectionneurs et les modélistes car ces animaux de train ne semblent pas être capables de déplacer des trains entiers. Une locomotive à vapeur de taille nominale Z mesure seulement 55 mm et effectue toujours son service. Les locomotives à vapeur, les locomotives diesel, les locomotives électriques et les wagons-moteurs de différentes époques et de différents fabricants ne laissent pas de choix.
Z voiture de voyageurs
Les voitures de voyageurs ne sont pas hors de l'exploitation ferroviaire de la voie Z, car elles permettent d'utiliser des horaires, des passagers en attente et des gares.

Trains Z.
Les trains font toujours référence à un ensemble de wagons adaptés pour la modélisme; souvent, une locomotive fait partie de l'ensemble. Cette combinaison est particulièrement utile pour les trains à grande vitesse, car il est difficile de combiner ces locomotives avec des wagons de marchandises.
Voie Z Märklin miniclub
Les voies Märklin miniclub de taille Z offrent une grande variété de voies, d'aiguillages, de bâtons et de voies flexibles. La voie Z Märklin miniclub est sans béton.
Voie Z Rokuhan
De Rokuhan, les voies, les voies et les intersections et les virages sont également dans la voie Z erhältlich, mais verfügen ces voies über sont un banc de voie.
Bâtiment Z.
Pour une atmosphère authentique, il est important de concevoir le système ferroviaire modèle avec des bâtiments, car les bâtiments sont plus détrainants sur le temps et leur utilisation que le matériel roulant. Les bâtiments peuvent être facilement ajoutés ultérieurement, contrairement aux voies.
Figurines Z
Sous Z figurines se trouvent des êtres humains et des animaux à l'échelle qui peuvent être utilisés pour la population des gares, des prairies et des pâturages.
Signaux lumineux Z
Par signaux lumineux Z, on entend à la fois les lampes et les signaux de commande du mode de conduite. Si des lampes sont utilisées uniquement dans les scènes de nuit, des signaux sont indispensables à tout moment de la journée pour contrôler l'exploitation du train.
was advient lors de l'achat de modélisme de pistes dans la voie Z. attention
- Fixe ou flexible
une installation fixe offre plus de possibilités de conception, tandis qu'une installation flexible offre plus de plaisir de jouer. Les installations flexibles doivent être équipées de voies avec ballast, les voies sans ballast sont plus adaptées pour les installations fixes. Cependant, il convient de veiller à ce que les composants soient bien protégés contre la poussière dans les deux cas.
- Les
commandes numériques analogiques ou numériques offrent plus de possibilités que les commandes analogiques, mais sont plus coûteuses à acheter. Les deux sont réalisables dans la piste Z et, en fin de compte, une question de goût personnel.
- L'ère
à quel moment « joue » votre installation ? Le matériel roulant et les objets de décoration sont marqués par des époques (I à VI) dans la construction de chemins de fer modèles et permettent une représentation réaliste sans avoir à reproduire les livres d'histoire.
Notre Conseil pratique : le banc de voie dans la voie Z.
Pour la taille nominale Z, les voies et les accessoires sont disponibles avec ou sans lit de voie ; les deux variantes ont leurs avantages. Les voies sans lit de voie sont fixées sur le site de l'installation et sont ensuite insérées manuellement. Ainsi, ces voies ne doivent pas être retirées de l'installation du modèle sans un certain effort, mais l'aspect de la voie auto-englissée est sans aucun doute plus réaliste. Les voies avec ballast peuvent être utilisées immédiatement et sont donc particulièrement adaptées pour les « moquettes », c'est-à-dire les chemins de fer temporaires ; en outre, la sécurité des voies est plus élevée grâce au lit en plastique.
Kits de construction : normal ou Lasercut
Pour la voie Z, les bâtiments sont disponibles en kit normal ou en kit Lasercut. Les kits normaux sont composés de pièces en plastique moulées qui sont ensuite collées ensemble. Les kits de découpe au laser sont des pièces en bois ou en carton découpées au laser (généralement en carton dans la piste Z) qui sont assemblées. L'effort de fabrication d'un kit Lasercut est beaucoup plus important que la fabrication d'un kit normal et nécessite plus de compétence ; cependant, les couleurs des cartons imprimés semblent beaucoup plus naturelles.
Le rêve doit s'ensuivre !
La propreté est un sujet beaucoup plus important pour les modélisme de la voie Z que dans d'autres normes, car des couches de poussière fines peuvent devenir des obstacles pour les petites locomotives. Les locomotives sont assez légères en raison de leur petite taille, ce qui empêche rapidement le contact avec les rails et donc la consommation de courant. En outre, l'érosion par étincelle peut se produire et endommager les locomotives à long terme. Des voitures de nettoyage spéciales sont nécessaires ou, pour ne pas en avoir assez, une utilisation constante.
FAQ : les questions les plus fréquentes sur la piste Z.
Können les voies Z Märklin miniclub sont-elles utilisées avec les voies Z Rokuhan ?
Les deux voies peuvent être construites ensemble dans une installation modèle, les rayons Rokuhan peuvent également être utilisés avec un transformateur Märklin. Il suffit de faire attention aux interrupteurs à aiguillage - ceux-ci doivent provenir du fabricant du soft. Les raccords de transition relient les deux systèmes de voie.
Quelles pentes puis ich hte in ma chaîne Z-installation ?
La capacité à monter sur des pentes dépend de la force de traction de la locomotive, du nombre de wagons et de la richesse en virage du terrain (les virages coûtent de la force). Avec des trains très courts, il est possible de monter des pentes jusqu'à 4 % (hauteur de 4 cm sur 100 cm de longueur), mais il est recommandé de ne pas monter plus de 2,5 % de pente pour pouvoir conduire des trains plus longs.
Sur les modèles mini-club älteren Märklin, la tension est de 9 V. est-il aujourd'hui de 10 V. ich altes moden alen altes altes altes altes altes altes altes altes altes altes?
La réponse est un oui sans réserve. Märklin avait auparavant indiqué la tension de conduite à 9 V, mais 10 V étaient déjà dans la plage de tolérance.
En conclusion, vous pouvez ainsi vous mettre en commun votre modélisme dans la voie Z.
Les systèmes ferroviaires de la voie Z sont si petits que même dans les petits espaces de vie, il est possible d'installer un paysage miniature. Pour les installations fixes, la construction de l'installation commence par la planification de la voie, pour les installations qui sont temporairement démontés ou démontés, cette considération n'est pas aussi centrale. La commande analogique ou numérique des trains doit également être prise en compte avec la planification des voies. Et puis ? N'avez pas de limites à votre imagination, après tout, vous avez (presque) toute la place dans le monde.