Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Un système d'alimentation sans interruption, dénommé couramment onduleur, protège vos équipements de tous les caprices de l'alimentation électrique : coupures de courant mais aussi variations de tension, effets de la foudre, parasites électriques… Bon nombre d'appareils, en particulier dans le domaine informatique et multimedia, sont effet très sensibles aux perturbations électriques : une surtension peut endommager les composants électroniques d'un ordinateur, d'une chaîne hifi ou d'un téléviseur ; une chute de tension ou une coupure inattendue peut altérer les données d'un disque dur de PC… En cas d'incident, l'onduleur prend le relais, assurant la continuation de service et la longévité de vos équipements.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les USV et les répartiteurs de courant

-
Was USV?
-
Comment est construit un onduleur ?
-
Was advient en cas de panne de courant ?
-
Où un onduleur est-il utilisé ?
-
Quel onduleur et répartiteur de courant sont disponibles chez Conrad ?
-
Que faut-il faire lors de la manipulation de l'onduleur ?
Was USV?
L'abréviation UPS signifie « onduleur », l'abréviation anglaise « Uninterruptible Power Supply », avec l'abréviation UPS.
Une technique est décrite avec l'onduleur pour garantir que les composants électroniques sensibles et de sécurité fonctionnent indépendamment de l'alimentation en tension secteur correspondante. Cela détecte non seulement la panne totale de l'alimentation électrique par le réseau d'alimentation public, mais également les variations de tension et de fréquence ou les influences dues à une manipulation volontaire (chocs électriques).
Les appareils UPS sont commutés entre l'alimentation secteur et les appareils à alimenter. Les répartiteurs électriques assurent la connexion entre les différents consommateurs.
Comment est construit un onduleur ?
L'élément essentiel d'un onduleur est la batterie de secours ou la batterie correspondante. En cas d'alimentation normale via le réseau basse tension, la tension secteur est dirigée vers les consommateurs via l'onduleur. En même temps, une partie de l'énergie est utilisée pour maintenir un élément tampon chargé en cas d'urgence. En outre, la qualité de l'alimentation en tension secteur raccordée à l'entrée est contrôlée en permanence, notamment en ce qui concerne la hauteur de tension et la fréquence du réseau. Pour cela, des ensembles électroniques sont montés en tant que capteurs pour ces valeurs caractéristiques.
Une utilisation polyvalente et une utilisation simple sont obtenues sur une partie de l'onduleur grâce à des écrans LCD graphiques pour la surveillance. Un contact d'arrêt d'urgence complète souvent la variété d'interfaces standard (USB, RS232, slot de communication).
Pour améliorer encore la sécurité de l'approvisionnement, en particulier pour les installations individuelles, le bypass automatique permet de passer directement au consommateur le réseau public raccordé, par exemple en cas de dysfonctionnement de l'onduleur. Il s'agit d'une redondance passive supplémentaire pour le consommateur.

Was advient en cas de panne de courant ?
Si la tension du réseau basse tension reste éteinte ou si la tension ou la fréquence du réseau quitte une plage autorisée définie, l'onduleur bascule sur le mode d'alimentation interne. Pour ce faire, le courant continu de la batterie de secours chargée est converti en tension alternative nécessaire via un circuit électrique (onduleur) et continue d'alimenter les appareils situés derrière l'onduleur. Cette commutation se produit de manière imperceptible en quelques fractions de seconde. Avec des solutions supplémentaires intelligentes, l'onduleur peut être commandé par PC et interface dans certains États de fonctionnement.
Notre Conseil pratique : USV et répartiteur de courant
La durée pendant laquelle l'onduleur peut « sauter » dépend du dimensionnement des éléments tampons et de la consommation électrique actuelle. Cela peut aller de quelques secondes à une heure. Les données techniques font la distinction entre la charge normale et la charge complète pour ces périodes, ce qui donne des indications très différentes.
Où un onduleur est-il utilisé ?
L'alimentation sans coupure se trouve partout où, en cas de panne de courant, le fonctionnement des appareils de sécurité ou de vie doit être garanti. Dans les hôpitaux ou les installations de télécommunication, l'onduleur est utilisé pour couvrir la période de démarrage des unités d'alimentation de secours. De même, les centres de données, les PC, les stations de travail, les serveurs et les composants réseau utilisent un onduleur pour empêcher la perte de données en cas de coupure d'alimentation du réseau basse tension.
Quel onduleur et répartiteur de courant sont disponibles chez Conrad ?
Dans notre boutique en ligne, les appareils UPS de différentes classes de puissance sont proposés dans les catégories suivantes :
19 pouces USV
Il s'agit d'un onduleur complet pour le montage dans des armoires standard de 19 pouces. Certains modèles de la catégorie USV 19 pouces sont également compatibles avec les systèmes d'installation comme onduleur autonome.
Alimentation pour ordinateur
Les répartiteurs d'alimentation d'ordinateur sont utilisés pour surveiller l'alimentation des installations PC. Avec des solutions logicielles spéciales, les commandes peuvent être mises en oeuvre via des réseaux.
Systèmes d'alimentation sans interruption industriels
Les onduleurs industriels sont des onduleurs hautes performances avec des temps de pontage pouvant atteindre 300 minutes. La plupart des modules sont utilisables pour les techniques de montage standard comme sur les rails DIN.
Packs de batteries et accessoires UPS
En plus des batteries de rechange, nous vous proposons des packs de batteries et des accessoires électroniques dans la catégorie UPS pour la gestion des onduleurs.
Accus de l'onduleur
Dans le domaine des accus d'installations UPS, nous vous proposons une large gamme d'accumulateurs de rechange pour les onduleurs, qui permettent de remplacer facilement d'autres batteries de marque.
USV
Vous trouverez ici les solutions d'alimentation sans interruption qui permettent des temps de pontage de 5 à 60 minutes (avec une charge typique) avec une puissance maximale disponible de 10 kilowatts. Les USV sont en partie équipés de technologies intelligentes pour détecter les défaillances ou les défaillances, ainsi que pour effectuer des analyses propres.
Pour la plupart des onduleurs, une fiche technique est disponible au téléchargement sur la page produit correspondante.
Que faut-il faire lors de la manipulation de l'onduleur ?

Les travaux sur un onduleur sont entre les mains de professionnels qualifiés, car un onduleur peut être sous tension dangereuse. Notez que la sortie de l'onduleur peut être sous tension, même si l'onduleur n'est pas branché sur le secteur, car l'alimentation interne de la batterie de secours peut fonctionner. Assurez-vous toujours une mise à la terre conforme à la norme VDE des appareils. Le câble d'alimentation ne doit pas être débranché de l'onduleur pendant le fonctionnement car cela soulève la mise à la terre de protection de l'onduleur et de tous les consommateurs connectés. Avant de commencer les travaux d'entretien, débranchez l'alimentation électrique, protégez-la contre toute remise en marche accidentelle et vérifiez l'arrêt.
Le raccordement au secteur doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
Pour le stockage, le montage et le fonctionnement des accumulateurs au plomb, respecter les réglementations DIN/VDE ou nationales. Veillez à ce que l'emplacement de la batterie soit suffisamment bien aérer et à ce que les orifices de ventilation et de chargement de l'appareil soient propres et non dissimulés.
Il existe des plages de température et d'humidité d'utilisation à respecter pour tous les onduleurs. Lors du passage d'un environnement froid à la salle d'exposition, maintenez une durée d'acclimatation d'au moins deux heures.
Ne branchez pas d'appareils ménagers, par exemple un sèche-cheveux, sur l'onduleur. En règle générale, il est important de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de charges motorisées.
En outre, en cas d'intervention non autorisée dans l'appareil, la demande de garantie est normalement annulée. Sur un onduleur, ne pas utiliser de barres de commutation avec un interrupteur central marche/arrêt. La plupart des appareils connectés entraînent une pointe de courant d'appel qui doit être évitée.
De plus, ne branchez jamais l'entrée d'alimentation et la sortie de l'onduleur.