Tout simplement incontournable dans le domaine de l’électronique, le potentiomètre intervient dans de nombreuses situations. Pour être parfaitement adapté à vos besoins ou à vos projets, le potentiomètre doit répondre à certains critères : c’est donc pour vous offrir la possibilité de choisir votre potentiomètre avec précision que Conrad met à votre disposition plus de 2300 références. De quoi trouver exactement l’équipement qu’il vous faut, et en quelques clics seulement grâce à un moteur de recherche très performant. La qualité est au rendez-vous, puisque les plus grandes marques figurent dans les pages de notre catalogue.
Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les potentiomètres
QU'est-ce qu'un potentiomètre ?
Quels sont les types et les types de potentiomètres disponibles ?
Critères d'achat du potentiomètre - à quoi s'agit-il ?
Conclusion : comment acheter le potentiomètre correct
Notre Conseil pratique : en cas de remplacement, respectez la courbe de résistance, les angles de rotation et la capacité de charge
FAQ - questions fréquentes sur les potentiomètres
QU'est-ce qu'un potentiomètre ?
Sujets associés autour de la zone du potentiomètre

Les potentiomètres sont des composants passifs dont la résistance électrique peut être réglée en continu par une commande mécanique, contrairement à une résistance fixe. Ils se composent d'un support isolant électrique sur lequel le matériau de résistance est appliqué et d'un contact de préhension mobile, également appelé ponceuse. Les potentiomètres possèdent toujours au moins trois connexions électriques, deux pour le début et la fin de la piste de résistance réelle et un pour le contact coulissant mobile.
Cela permet d'obtenir, d'une part, une résistance fixe sur la résistance totale et, d'autre part, une résistance réglable en continu grâce à la division mécanique de la bande de résistance en résistances partielles variables. Lors de l'application d'une tension, il en résulte un diviseur de tension réglable avec des tensions partielles correspondantes.
Les potentiomètres sont utilisés chaque fois qu'une régulation manuelle doit être réalisée. Par exemple, le réglage de la vitesse pour les outils électriques, les réglages du volume et du son sur les appareils audio, le réglage d'une tension de sortie ou le niveau de luminosité de l'éclairage via un variateur. Une autre fonction très répandue des potentiomètres est la mise en correspondance interne des circuits électriques et électroniques via la valeur de résistance variable ou l'utilisation comme diviseur de tension.
Quels sont les types et les types de potentiomètres disponibles ?

D'un point de vue mécanique, on distingue les potentiomètres entre les potentiomètres rotatifs et les potentiomètres coulissants. Un sous-ensemble des potentiomètres rotatifs sont les potentiomètres de compensation . Ceux-ci ne possèdent pas d'axe pour le logement d'un bouton de commande, mais surtout une fente plate ou une vis de réglage. Ils sont actionnés (« réglés ») à l'aide d'un petit tournevis.
Certains potentiomètres, principalement des potentiomètres rotatifs, ont intégré un interrupteur supplémentaire dans leur boîtier. Ce contact de commutation, qui est ensuite actionné à l'une des positions finales mécaniques, est souvent utilisé pour allumer et éteindre un appareil, par exemple.
Les potentiomètres multiples combinent deux potentiomètres ou plus dans un composant . On distingue ici une commande commune, donc couplée mécaniquement, et une possibilité de réglage séparée avec deux boutons. Les formes spéciales des potentiomètres sont les potentiomètres dits moteurs. Ils peuvent être actionnés manuellement ou par leur moteur électrique à commande mécanique. Cela permet également une automatisation à distance des opérations de commande.

Les propriétés électriques des potentiomètres sont définies par le type de matériau de résistance et sa linéarité. Les matériaux de résistance peuvent être une couche de charbon ou de métal, de même que les plastiques conducteurs et les matériaux composites en céramique et en métal. . Ces derniers sont également appelés potentiomètres Cermet. Les potentiomètres bobinés possèdent un fil de résistance enroulé en forme de vis autour du corps isolant (en général en céramique) qui permet des pertes électriques plus élevées que les potentiomètres de coupe.
On distingue entre les potentiomètres avec une courbe de résistance linéaire - correspondant à la plage d'actionnement - et ceux avec une courbe logarithmique. Des potentiomètres logarithmiques sont nécessaires si une plage de réglage plus large doit être réalisée, par exemple pour les circuits d'amplification pour la régulation du volume.
Critères d'achat pour les potentiomètres - à quoi s'agit-il ?

Pour les potentiomètres de réglage, il est souvent nécessaire d'avoir une possibilité de réglage particulièrement précise afin de pouvoir effectuer des réglages très précis et de minimiser autant que possible les variations de fonctionnement. Pour cela, il existe également des potentiomètres à plusieurs positions qui permettent jusqu'à 25 tours complets au lieu des angles de rotation généralement normaux de 210° à 280°.
Les potentiomètres rotatifs sont également disponibles en plusieurs versions. Avec jusqu'à 10 tours, des réglages très précis sont également possibles à l'aide du bouton rotatif.
Les potentiomètres coulissants s'offrent à vous chaque fois qu'une commande rapide est souhaitée ou que la position de réglage actuelle doit être détectée rapidement et clairement. Ils permettent également l'actionnement simultané de plusieurs potentiomètres coulissants, ce qui est par exemple le cas pour les tables de mixage avec leurs nombreux régulateurs à tiroir souvent utilisés et nécessaires.
Conclusion : comment acheter le potentiomètre correct
Si une précision de réglage élevée est nécessaire, les potentiomètres et trimmers multicourants sont particulièrement adaptés. Le potentiomètre coulissant permet une utilisation rapide et permet de détecter immédiatement la position du curseur. Les potentiomètres rotatifs et les trimmers avec angles de rotation jusqu'à 280° conviennent relativement à la plupart des applications standards ; ils combinent une précision de réglage souvent suffisante et une accessibilité rapide de la valeur de réglage souhaitée.
Permettre des réglages communs ou séparés en fonction des besoins. Dans le domaine audio, les applications stéréo sont pratiques pour régler simultanément et séparément les niveaux de volume ou d'enregistrement. Les potentiomètres à fil sont robustes et disponibles pour des pertes de puissance élevées.
Dans le domaine des accessoires de potentiomètre, vous trouverez de nombreux ajouts utiles tels que des boutons, des matériaux de fixation, des raccords, des clés de réglage, des extensions d'essieu, des attelages articulés et bien plus encore.
Notre Conseil pratique : en cas de remplacement, respecter la courbe de résistance, l'angle de rotation et la capacité de charge
Si un potentiomètre défectueux doit être remplacé, veillez toujours à ce que la courbe de résistance (linéaire, positive ou négative logarithmique) corresponde à la pièce d'origine. L'angle de rotation de butée à butée doit également être respecté lorsqu'une échelle est fixée sur l'appareil. Bien entendu, la charge électrique ne doit pas être inférieure à celle du potentiomètre à échanger.
FAQ - questions fréquentes sur les potentiomètres
Que signifie l'impression « 10 k lin » sur un potentiomètre ?
La valeur numérique correspond à la valeur de résistance en ohms, la lettre « k » représente le kiloohm, une « M » correspondant au mégaohm. Dans ce cas, pour une résistance de 10 kiloohms ou 10 000 ohms. Si aucune autre indication ou inscription « lin » ne se trouve derrière, il s'agit d'un potentiomètre linéaire. En revanche, un « + » ou « + log » représente un potentiomètre logarithmique positif, correspondant à « - » ou « - log » pour une courbe logarithmique négative de la résistance.