Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Ce texte a été traduit par une machi0tene.
Des connaissances intéressantes sur les redresseurs
-
Que sont les sauveteurs ?
-
Le développement des redresseurs
-
Comment fonctionnent les redresseurs ?
-
Les redresseurs peuvent-ils encore plus ?
-
Quels redresseurs trouvez-vous chez Conrad ?
-
QU'est-ce que vous devriez faire attention lors de l'utilisation de redresseurs ?
Que sont les sauveteurs ?
Le réseau d'alimentation fournit une tension alternative de 230 volts avec une fréquence de 50 Hertz sur la prise de courant domestique. Dans certains pays, d'autres tensions (110 volts) et fréquences de réseau (60 hertz) sont courantes.

Ainsi, de nombreux appareils domestiques peuvent être utilisés directement, à condition qu'ils soient conçus pour cette tension. Cependant, si des composants de régulation électroniques entrent en jeu, une tension continue est nécessaire. Le fonctionnement de divers appareils électriques, tels que des amplificateurs de différents types et des commandes électroniques, nécessite également une tension continue .
En tant que consommateur final, on n'en reçoit généralement pas beaucoup, car la tension d'alimentation nécessaire du type et de la hauteur selon est fournie par des composants dans les appareils concernés au moyen d'alimentations. A partir de la tension de secteur sinusoïdale, la hauteur de tension nécessaire est fournie à l'aide d'un transformateur. Pour convertir cette tension alternative sinusoïdale en tension continue nécessaire, des redresseurs sont utilisés en combinaison avec d'autres composants électroniques.
Le développement des redresseurs
Les premiers redresseurs, déjà en sortie 19 par différents scientifiques. Conçu et breveté au XIXe siècle, il ne s'est pas défait pour de petites puissances électriques. Afin de répondre aux exigences de l'utilisation croissante de l'énergie électrique, des méthodes tout-en-un ont été testées au fil du temps pour convertir la tension alternative en tension continue. Il s'agissait de solutions électromécaniques avec des moteurs à courant continu et alternatif sur un arbre, de techniques de commutation qui ont révélé leurs faiblesses en raison de l'incendie par contact.
Les redresseurs à sec ont été créés par le biais de nombreuses voies, parfois expérimentales, entre autres avec des tubes et des lampes à incandescence, et leur construction typique de panneaux est basée sur l'élément chimique du selen.
Ce n'est qu'avec l'invention du transistor peu après la deuxième guerre mondiale que la transition p-n (positive-négative) a été utilisée en permettant à une tension appliquée de circuler uniquement dans une direction à travers le cristal du semi-conducteur, tandis que le courant est bloqué dans la direction opposée. Ainsi, de très petits éléments de redresseur à base de semi-conducteur ont été possibles, d'abord sous forme de diodes germanium puis silicium. Ces derniers sont plus résistants à la température que leurs « parents » chimiques.
Comment fonctionnent les redresseurs ?
La tension alternative appliquée peut, en fonction de la direction de la diode du redresseur, passer par le redresseur avec le demi-arbre positif, par exemple, tandis que le demi-arbre négatif est bloqué (pause). Pour mettre en mémoire tampon les « pauses » dans l'alimentation électrique, des condensateurs sont utilisés sur le côté courant continu, qui « sautent » lorsque le demi-arbre négatif est bloqué.

Pour rendre le processus de redresseur plus efficace, le physicien allemand Leo Graetz a développé le pont redresseur nommé d'après lui comme circuit Graetz et doté de quatre diodes commutées.
Les demi-arbres positifs ne sont pas mis en pause par des demi-arbres négatifs après l'alignement. Ainsi, l'ondulation a la double fréquence de la tension alternative d'origine was qui réduit l'effort de lissage.
Un effet similaire est fourni par le redresseur central, pour lequel un transformateur avec une prise centrale est nécessaire. Cette forme d'alignement présente l'avantage de n'avoir besoin que de deux diodes.
Pour le courant alternatif triphasé, des redresseurs triphasés sont utilisés, par exemple dans les alternateurs automobiles, où le lissage est assuré par la batterie de voiture.
Les redresseurs peuvent-ils encore plus ?
Si les diodes du redresseur sont équipées d'une commande qui leur « informe » quand elles doivent passer le demi-arbre correspondant, il est possible de régler la tension. Qui se classe sous le terme technique « commande de coupure de phase ». Les composants pour cela sont des thyristors chauds.
Grâce à la commutation ciblée des diodes et des condensateurs, il est également possible de doubler et de multiplier les tensions. Cette technologie a par exemple été utilisée dans les téléviseurs équipés de tubes d'image pour produire des tensions d'anode élevées.
Notre conseil pratique
Les composants semi-conducteurs sont sensibles à la température. Veillez donc, lors du soudage des redresseurs, à ce que les diodes ne soient pas surchargées thermiquement et qu'aucune tension mécanique ne soit présente sur les connexions. Dans le domaine des loisirs, il est recommandé d'utiliser des stations de soudage qui permettent de régler une température de soudage fiable.
Quels redresseurs trouvez-vous chez Conrad ?
Les redresseurs de notre magasin sont répartis en :
Redresseur de pont
Les ponts redresseurs combinent dans un boîtier le circuit Graetz précédemment décrit. Ils sont disponibles pour des tensions de 40 à 1800 volts. Le point de menu « configuration (diode) » indique le nombre et l'inversion des diodes. Il existe différents types de boîtier.
Réseaux de diodes redresseurs
Les matrices à diodes redresseurs combinent également plusieurs diodes dans un boîtier, mais celles-ci ne sont pas montées en circuit de pont, mais sont disponibles via les connexions extérieures pour une utilisation selon les besoins du circuit électronique correspondant. Il existe également de nombreuses formes de boîtier différentes pour ces redresseurs.
La « diode Schottky » doit être mentionnée. Il se compose d'une transition métal-semi-conducteur qui s'avère particulièrement efficace dans les applications à haute fréquence, par exemple dans les alimentations à découpage. Ce développement a été nommé d'après le physicien allemand Walter Schottky. Bon nombre de ces composants sont conçus pour des techniques de traitement industriel.
QU'est-ce que vous devriez faire attention lors de l'utilisation de redresseurs ?
Lors de l'utilisation d'éléments redresseurs, respecter les lois et règlements spécifiques au pays. De plus, différentes diodes sont adaptées pour une utilisation dans les machines de bureau, les équipements de communication, les appareils de mesure et les applications domestiques. Pour une utilisation dans des domaines présentant des exigences de sécurité particulières, par exemple dans les avions, les véhicules à moteur et les équipements de sauvetage, de nombreux fabricants proposent des composants séparés.
Il est important de toujours utiliser les redresseurs avec les paramètres électriques appropriés. Respectez également les fiches techniques du fabricant pour respecter les restrictions ou les conditions d'utilisation. Les fiches techniques sont disponibles gratuitement au téléchargement sur la page produit correspondante.
Pour l'expérimentation avec des redresseurs, utilisez uniquement de petites tensions provenant d'alimentations spéciales et non une tension secteur de 230 volts.