Tous les produits
Nos meilleures ventes
Meest gekocht
Produits les mieux notés
Best beoordeelde producten
Conseils
Optez dès à présent pour un de nos systèmes de vidéo-surveillance. Vous pensiez que les caméras de surveillance vidéo étaient réservés aux professionnels et bien détrompez vous elles sont désormais aussi accessibles aux particuliers et à des prix raisonnables, qu’il s’agisse d’une caméra de surveillance sans fil ou non. Vous trouverez ici un large choix de surveillance vidéo ainsi que tous ses accessoires : enregistreur, raccordement, alimentation, boîtier de protection, objectifs, fixation…
Ce texte a été traduit par une machine.
Surveillance vidéo filaire : maison et appartement sous contrôle
-
Regardez dans les quatre murs 24 heures sur 24
-
Les avantages des caméras de surveillance câblées
-
Vous trouverez ainsi le modèle d'appareil photo par câble adapté
Regardez dans les quatre murs 24 heures sur 24
La surveillance vidéo avec caméras câblées est une protection utile pour votre famille et votre propriété. La surveillance vidéo assure la sécurité par la dissuasion et aide à mieux évaluer la situation à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et à détecter les situations dangereuses. Les images des caméras peuvent être visualisées en temps réel sur le moniteur de surveillance, sur un ordinateur ou via une application sur le smartphone ou la tablette, en direct ou en post-enregistrement.
L'enregistrement vidéo détaillé enregistre tous les incidents. Par exemple, vous apprendrez dans l'accéléré vidéo quand le Postbote a déposé un colis sur votre propriété. Mais aussi le voisin qui vous joue régulièrement des étangs qui vous font mal - ou si vous avez eu accès à des personnes non autorisées. En cas de cambriolage, les enregistrements vidéo facilitent la reconnaissance lorsqu'il s'agit d'identifier les auteurs.
Les caméras de surveillance reliées par un câble atteignent une résolution particulièrement élevée avec jusqu'à 8 mégapixels. Grâce au câblage fixe, les caméras fournissent des images claires, nettes et continues. Grâce à la large bande passante de la connexion par câble, il n'est pas nécessaire de compresser l'image de manière significative pour une transmission fluide - la représentation est très détaillée et nette. La densité de pixels élevée permet une analyse précise des images en temps réel sur le moniteur de surveillance et sur l'enregistrement.
Sujets liés à la sécurité et à la surveillance
-
Systèmes d'alarme sans fil
-
Détecteur de fumée
-
Détecteur de monoxyde de carbone
-
Mini-détecteur de fumée
-
Caméra IP Outdoor
-
Caméra Nest
-
Détecteur de mouvement extérieur
-
Éclairage extérieur avec détecteur de mouvement
-
Caméra Smartwares
-
Horloge avec caméra
-
Caméra espion cachée
-
Somfy TaHoma
Voici les avantages des caméras de surveillance câblées
Pour la surveillance vidéo filaire, la longueur du câble utilisé détermine la portée de la transmission d'images. Ni les conditions de construction ni les appareils électroniques situés à proximité ne peuvent nuire à la transmission. Même un émetteur de parasites sans fil fourni par des cambrioleurs ne peut normalement pas avoir de problème pour les caméras. Ainsi, pour les systèmes de câbles, vous bénéficiez d'une transmission de signal fiable et rapide et d'un enregistrement vidéo sans mise hors réseau.
Respecter les droits de la personnalité lors de la surveillance vidéo
Vous pouvez surveiller votre propre maison, votre appartement ou votre propriété en tant que propriétaire à l'aide de caméras vidéo. Toutefois, les droits de propriété des tiers doivent être pris en compte en dehors du terrain, par exemple le droit à l'image ou le droit à l'autonomie en matière d'information. Lors du montage des caméras, veillez donc à ce que ni le fond public, ni la pièce de base voisine, ni un accès commun ne soient détectés. Vous ne devez normalement pas surveiller des routes, des trottoirs ou d'autres zones publiques adjacentes avec des caméras, même si l'angle de prise de vue dépasse les limites du terrain, ne couvre qu'une petite zone de terrain public. Les exceptions ne sont autorisées qu'en cas de preuve d'un intérêt légitime.
Vous trouverez ainsi le modèle d'appareil photo par câble adapté
Les caméras de surveillance avec câble de raccordement sont disponibles pour une utilisation dans les bâtiments et comme modèles protégés contre les intempéries pour une utilisation en extérieur. Vous pouvez assembler les caméras en fonction de vos besoins et de votre budget individuellement ou accéder à un kit de vidéosurveillance. Vous avez le choix entre des caméras IP avec connexion réseau et d'alimentation et des caméras IP avec alimentation POE via le câble réseau, où vous pouvez utiliser un seul câble de connexion. Il existe également des modèles analogiques avec câblage coaxial et des caméras avec transmission d'image Powerline via la prise de courant.
Pack complet : systèmes de surveillance câblés
Vous recherchez un pack complet qui contient tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre propre vidéosurveillance ? Regardez ensuite les systèmes de surveillance câblés. Il s'agit de kits composés d'une ou de plusieurs caméras et d'un enregistreur à long terme adapté, ainsi que d'accessoires sous forme de câbles de connexion, de connecteurs d'alimentation et de matériel de fixation. Les appareils photo et l'enregistreur sont adaptés l'un à l'autre, ce qui vous permet de les configurer rapidement et facilement et de les utiliser en douceur.
Un critère de sélection important pour les systèmes de surveillance est le nombre de canaux . Il détermine le nombre d'images de l'enregistreur pouvant être enregistrées simultanément. Par exemple, si vous souhaitez utiliser quatre caméras autour de la maison, vous aurez besoin d'un système de surveillance avec au moins quatre canaux. Si vous n'êtes pas encore certain du nombre de caméras et donc des canaux que vous souhaitez utiliser, il est conseillé de prévoir quelques canaux de réserve pour les futures extensions du système de surveillance. Vous pouvez ensuite facilement mettre à niveau des caméras supplémentaires sans avoir à remplacer le serveur de la caméra.
Affichage des images en temps réel sur le moniteur de surveillance

Un moniteur de surveillance complète la surveillance vidéo filaire. L'écran se connecte à l'enregistreur et permet une vue permanente des images ou des enregistrements de la caméra en direct. Les moniteurs de surveillance sont différents des écrans classiques grâce à de nombreuses connexions, telles qu'une entrée BNC, ainsi que de nombreuses possibilités de réglage.
Montage : installation simple de la caméra à l'aide d'un câble
En particulier lors d'une nouvelle construction ou dans le cadre d'une rénovation, l'installation des câbles supplémentaires est minime. Pour cela, vous pourrez profiter plus tard d'une transmission vidéo et sonore particulièrement stable et peu sensible aux interférences avec une qualité d'image élevée.
Le montage des caméras est très simple. Vous n'avez besoin que d'un conducteur, d'une perceuse et d'un tournevis. Le matériel de fixation nécessaire, comme les câbles de raccordement, les vis et les chevilles, est souvent joint aux caméras.
Appareils d'enregistrement pour une surveillance à long terme
Avec un enregistreur à long terme ou un serveur vidéo, vous enregistrez tous les enregistrements des caméras pendant une période que vous avez définie. Les enregistrements peuvent être effectués en permanence, selon les horaires ou en cas de détection de mouvement. Un ou plusieurs disques durs sont généralement utilisés comme support de stockage. Grâce à l'accès à distance, vous pouvez également accéder aux données de la télécommande via des appareils mobiles et en déplacement. Veillez à la capacité de stockage, au nombre de canaux et à la qualité d'image maximale. Les entrées et sorties via lesquelles vous connectez les caméras et un moniteur de surveillance sont également importantes. Les outils pratiques sont une notification par e-mail avec des instantanés et une sauvegarde des données sur des périphériques de stockage externes.
Conseil pratique : meilleure vision nocturne grâce aux projecteurs IR
De nombreuses caméras de surveillance fonctionnent avec des LED infrarouges intégrées qui éclairent la zone de surveillance dans l'obscurité avec une lumière IR invisible en raison de sa longueur d'onde pour l'œil humain. Ainsi, même en cas de finsternis absolu, l'appareil photo offre une image utilisable, généralement en noir et blanc. La plupart du temps, les LED IR sont disposées autour de l'objectif pour un éclairage uniforme. Votre portée maximale est indiquée dans la description du produit de votre appareil photo. Avec un projecteur IR, vous améliorez la vision nocturne de votre caméra de surveillance et vous illuminez également les objets éloignés. Le projecteur est monté à proximité de la caméra, branché sur le secteur 230 volts et sert de lampe supplémentaire. Un capteur crépusculaire intégré l'allume automatiquement et le désactive à nouveau en cas de lumière du jour.