bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Les fils pour imprimante 3D sont des matériaux sous forme de filaments qui peuvent être liquides ou malléables au contact de la chaleur. Ceux-ci peuvent être thermoplastiques tels que le PVA, le PET et le nylon, mais également en métal ou en cire. Dans la buse de l'imprimante 3D, le matériau est chauffé et ainsi liquéfié. Ensuite, il est appliqué à des emplacements désignés selon les spécifications du fichier et d’un plan bien précis. Ce processus est comparable à une imprimante à jet d'encre qui pulvérise de la peinture sur le papier lors de l’impression 3D. Au moment du refroidissement, le filament traité durcit et fusionne avec la couche déjà existante. Cela crée l'objet souhaité couche par couche.

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur le filament d'imprimante 3D

  • À quoi sert l'impression 3D ?

  • Que sont les filaments d'imprimante 3D ?

  • Quels sont les filaments d'imprimante 3D disponibles chez Conrad ?

  • Que faut-il observer lors de la manipulation des filaments d'imprimante 3D ?

 

À quoi sert l'impression 3D ?

Avec les imprimantes 3D, il est possible de fabriquer vos propres objets tridimensionnels tels que jouets, figurines d'animaux, bijoux ou pièces pour la construction de modèles. Des objets plus grands, plus complexes et plus résistants mécaniquement avec des surfaces et des courbures parfaites peuvent être fabriqués avec des imprimantes 3D professionnelles.

Les paramètres de vitesse et de résolution jouent un rôle tout aussi important dans les imprimantes 3D que dans leurs « frères et sœurs » 2D. De plus, un autre facteur est essentiel pour le résultat de l'impression : quels matériaux sont utilisés et comment les traiter ?

Imprimante 3D
Il existe actuellement trois techniques d'impression 3D qui diffèrent dans le matériau de départ utilisé et la technique de modélisation :
 
  • Impression 3D avec poudre
  • Impression 3D avec des matériaux liquides
  • Impression 3D avec matériaux fondus (FFF comme abréviation de Fused Filament fabrication)  

La dernière procédure est applicable aux produits disponibles chez Conrad.

Le principe de base est toujours le même : les données pour l'impression proviennent d'un modèle 3D qui peut être conçu avec un logiciel de CAO ou généré à l'aide d'un scanner 3D. Certains des types de fichiers les plus courants sont OBJ, PLY, STL, DXF, VLMR ou 3DS. Ces fichiers contiennent des informations très complètes et peuvent être enrichis avec des données image ou vectorielles séparées. L'imprimante 3D est ainsi « doublée » par interface. Le modèle est ensuite construit à partir des supports ci-dessus. Les imprimantes 3D portent successivement des couches fines qui se décomposent individuellement. Le procédé dit « Fused Deposition Modeling » (abréviation FDM, en allemand « Fused Deposition Modeling ») est utilisé, le procédé le plus répandu avec des matériaux fondus

 

Que sont les filaments d'imprimante 3D ?

Les matériaux sont utilisés sous forme de fil (en anglais « filament »), qui deviennent liquides ou moulables sous chaleur. Ce peut être des plastiques thermoplastiques comme le PVA, le PET et le nylon, mais aussi des métaux et de la cire par exemple. Dans la buse de l'imprimante, le matériau est chauffé et donc liquéfié. Il est ensuite appliqué à un niveau à des endroits spécifiques selon les spécifications du fichier - comparable à une imprimante à jet d'encre qui vaporise de la peinture sur le papier lorsqu'un élément doit être représenté. Lors du refroidissement, le filament transformé durcit et fond avec la couche existante. Ainsi, la couche par couche crée l'objet souhaité.

Filament

L'un des inconvénients de la procédure est que le modèle ne durcit pas complètement, en fonction du volume. C'est pourquoi des structures de soutien peuvent être utilisées. L'utilisation de filaments d'imprimante 3D est principalement indiquée par une faible contraction lors du refroidissement et par de bonnes propriétés thermiques, représentée par la température de résistance à la chaleur avec l'abréviation HDT (heat Deflection/distorsion temperature).

Les imprimantes et le matériel sont relativement bon marché à l'achat et sont donc également adaptés pour les particuliers.

Il existe une grande variété de filaments pour l'impression 3D, par exemple le polymère synthétique PLA polyvalent, l'ABS très résistant à la chaleur et à la charge, les filaments spéciaux tels que le Laybrick et le bois laqué en particules de grès ou de bois, les filaments contenant du métal (comme le cuivre, le laiton et le bronze), les filaments de résine et l'élastomère thermoplastique (TPE). 

 

Quels sont les filaments d'imprimante 3D disponibles chez Conrad ?

Les filaments d'impression 3D de la boutique en ligne Conrad sont conformes aux normes de qualité européennes.

Outre les options de filtrage par prix, nouveautés et offres, la disponibilité de la filiale et la marque, il existe des possibilités de sélection selon les critères suivants :

Matériau du filament :

Comprend environ 20 plastiques différents et des composés de matériaux (compounds). Vous trouverez ici tous les plastiques courants et leurs combinaisons, résines, matériaux innovants BendLay et matériaux photosensibles.

Couleur du filament :

Il existe une grande variété de modèles, transparents, transparents et fluorescents.

Diamètre du filament :

1,75, 2,85 et 3 millimètres

Catégorie

En plus des filaments non spécifiés, distingue les filaments par le filament avec résine (extrait de résines naturelles déshydratées), les paquets de plusieurs filaments et la variante spéciale de résine photopolymère.

Poids :

50 à 8 000 grammes

Propriété du matériau du filament :

Produits avec des propriétés spéciales telles que (semi-) flexible, lumineux ou soluble dans l'eau
. Utilisez également les fiches techniques des fabricants pour trouver le bon filament d'imprimante 3D pour répondre à vos besoins.

 

Que faut-il observer lors de la manipulation des filaments d'imprimante 3D ?

Lors de l'utilisation des technologies d'impression 3D, il convient de tenir compte de certaines précautions, notamment de la sécurité générale lors de l'utilisation de machines d'impression 3D, des émissions atmosphériques et de la qualité de l'air ambiant.

Les imprimantes doivent être traitées avec précaution en raison de leurs alimentations à haute tension, de leurs composants mobiles et de leurs surfaces chaudes et, comme les matériaux utilisés, doivent être testées et certifiées par un organisme de contrôle externe.

Respectez exactement le mode d'emploi de l'imprimante utilisée et les consignes de sécurité décrites dans ce manuel pour utiliser le filament approprié, l'insérer et le traiter conformément à la destination prévue.

Le stockage des filaments doit être effectué dans une plage de température définie par le fabricant afin de conserver les propriétés souhaitées du produit. Utilisez également les filaments dans les délais indiqués.

Imprimante 3D

Si des personnes entrent en contact avec les matériaux de l'imprimante ou si des vapeurs ou des particules qui s'en détalent sont présentes, prendre les mesures de premiers secours. En cas de doute, ajoutez un médecin d'urgence, même pour votre propre sécurité. Les mesures importantes sont les suivantes :

  • En cas d'inhalation : la personne concernée doit être immédiatement amenée à l'air frais. Si nécessaire, administrer de l'oxygène ou pratiquer la respiration artificielle. Une action rapide est essentielle.
  • En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau avec du savon doux et de l'eau. Rincer à l'eau tiède pendant 15 minutes. En cas d'adhérence, utilisez d'abord un nettoyant sans eau. En cas de malaise ou d'irritation de la personne concernée, consulter un médecin.
  • En cas de contact avec les yeux : en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant 20 à 30 minutes. Retirez souvent les lunettes.
  • En cas de consommation : si une grande quantité d'eau a été avalée, donner de l'eau tiède si la personne se trouve en pleine conscience. Ne pas faire vomir.