Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur les accus lithium-polymère

  • Was a LiPo accu?

  • Quels sont les types et les types de batteries LiPo ?

  • Critères d'achat des accus LiPo - à quoi s'agit-il ?

  • Notre Conseil pratique : chargeur correct

  • FAQ - questions fréquentes sur les accus LiPo

  • Conclusion : batterie adaptée

Was a LiPo accu?

Les accus lithium-polymère, appelés accus LiPo, sont des accumulateurs d'énergie électriques rechargeables. Vu HER de la chimie cellulaire, ils ressemblent à des batteries lithium-ion. C'est-à-dire que leur électrode négative est en graphite, l'électrode positive en lithium, plus précisément un oxyde de métal au lithium, qui est à l'origine du nom.

Contrairement aux cellules lithium-ion, qui possèdent généralement une forme prismatique et qui ont toujours besoin d'une gaine solide en raison de leur électrolyte liquide, les accus lithium-polymère ont des électrolytes à base de polymère.

Ces films électrolytiques en forme de gel permettent un haut degré de liberté dans la construction mécanique des cellules individuelles et donc des formes particulièrement personnalisables. Les formats particulièrement plats ou adaptés à chaque boîtier d'appareil permettent une très bonne intégration et une utilisation optimale de l'espace. Un boîtier propre n'est pas obligatoire pour les accus LiPo.

Les accus LiPo fonctionnent en principe de la même manière que les autres accus. Il s'agit de convertisseurs d'énergie électrochimiques qui utilisent la différence de tension de deux éléments différents dans un électrolyte. L'oxydation et la réduction des électrodes lors de la décharge sont inversées par le processus de charge qui s'ensuit sur le chargeur. La batterie LiPo peut ainsi effectuer quelques centaines de cycles de charge et de décharge, selon le traitement et les conditions d'utilisation, jusqu'à ce qu'il soit finalement nécessaire de le remplacer.

Quels sont les types et les types de batteries LiPo ?

Batterie LiPo dans un boîtier robuste

Les accus LiPo sont disponibles sous forme de piles individuelles et de packs d'accus. En fonction de la tension d'alimentation nécessaire, plusieurs cellules sont connectées en série dans les blocs-batteries. En revanche, le modèle d'un circuit parallèle pour augmenter la capacité est plutôt rare, d'autant plus que les batteries lithium-polymère sont fabriquées dans presque toutes les capacités nécessaires.

Une grande variété de batteries est disponible spécialement pour la construction de modèles, pour l'émetteur, le récepteur et l'entraînement du modèle réel. Les packs d'accus comprennent soit un équilibreur intégré, un système électronique qui assure une répartition uniforme de la charge de chaque cellule, soit, dans le cas de nombreuses batteries de modélisme, des connexions d'équilibreur spéciales pour une charge correcte.

Les batteries lithium-polymère sont disponibles dans ce que l'on appelle le boîtier rigide, c'est-à-dire un boîtier autour des cellules, sans protection supplémentaire. Les accus pour les applications optimisées pour l'espace et le poids, par exemple dans les téléphones portables, sont généralement simplement enveloppés d'un film plastique isolant. En plus des contacts enfichables intégrés sur la batterie elle-même, les câbles de raccordement courts avec une multitude de connecteurs différents sont courants.

Critères d'achat des accus LiPo - à quoi s'agit-il ?

Outre les données électriques telles que la tension nominale, la capacité et la capacité de charge du courant, il convient de respecter la plage de température admissible et la résistance nécessaire aux influences environnementales. Si une batterie défectueuse doit être remplacée, la compatibilité mécanique, c'est-à-dire les dimensions, joue un rôle important. En outre, les connecteurs électriques doivent être adaptés l'un à l'autre et les câbles de raccordement de la batterie doivent être suffisamment longs. Ne jamais utiliser une batterie dont la tension cellulaire ne correspond pas exactement à l'électronique de charge.

Notre Conseil pratique : utilisation d'un chargeur de haute qualité

Pour garantir une longue durée de vie et des performances élevées de la batterie, un bon chargeur doit être utilisé. Les accus LiPo sont très sensibles à la surcharge et à la décharge profonde. Votre capacité peut être considérablement décimée après une seule opération de surcharge. Par conséquent, l'électronique de charge doit être capable de charger et de surveiller la batterie avec précision avec les paramètres spécifiés.


Si les piles ne sont pas utilisées, elles ne doivent jamais être stockées complètement ou presque complètement déchargées. Si la tension de fin de décharge autorisée est inférieure à la tension de fin de décharge, la décharge automatique est toujours inévitable et rend la batterie inutilisable. Ideal est un stockage dans un espace frais et sec entre 40 et 60% de la capacité et au-dessus d'une tension de 3,6 volts par cellule.

  

FAQ - questions fréquentes sur les accus LiPo

Combien de temps une batterie LiPo dure-t-elle ?

Il convient de différencier entre l'usure due au vieillissement, qui se produit toujours et qui est à peine susceptible d'être influencé, et le nombre maximal de cycles possibles. Le nombre de cycles de charge à atteindre dépend de plusieurs facteurs. La qualité du chargeur LiPo est essentielle pour une longue durée de vie, tout comme la prévention des décharges profondes ou le chargement et le déchargement à des températures trop élevées ou trop basses. La fiche technique précise les courants de charge et de décharge autorisés, la plage d'utilisation de la température et d'autres spécifications. Avec un traitement approprié, il est réaliste de réaliser plusieurs centaines de cycles de charge complets.

Les accus LiPo ont-ils un effet mémoire ?

Contrairement aux accus NiCd qui sont maintenant pratiquement disparus du marché, les accus LiPo n'ont aucun effet mémoire. De même, il n'y a pas d'effet d'inertie de la batterie, comme cela peut se produire avec les accus NiMH.    

Quelle est la tension d'une batterie LiPo ?

Les cellules simples au lithium-polymère ont une tension de 3,7 volts. Les packs d'accus de plusieurs cellules individuelles sont disponibles en fonction de leur niveau, par exemple avec 7,4 V, 11,1 V, 14,8 V, etc.

Pourquoi ma batterie lithium-polymère ne se recharge-t-elle plus soudainement ?

Les accus et les packs d'accus LiPo possèdent généralement un circuit de protection électronique interne. Si la batterie ne se charge plus ou si le chargeur signale une erreur, la batterie LiPo est défectueuse et doit être remplacée.

Les accus LiPo peuvent-ils être mis au rebut dans les ordures ménagères ?

En plus du lithium, les batteries au lithium-polymère contiennent d'autres substances qui nécessitent une mise au rebut appropriée. Elles ne doivent en aucun cas être placées dans les ordures ménagères. Les stations de valeur et de nombreux magasins sont équipés de boîtiers de batterie spéciaux.

Conclusion : comment acheter la batterie LiPo adaptée

Les accus lithium-polymère ont une forte densité d'énergie et sont sensibles aux influences électriques, thermiques et mécaniques. Des dommages ou des surcharges peuvent entraîner une surchauffe ou même un incendie (difficilement effaçable par des moyens traditionnels). Veillez à ce que la batterie couvre les plages de température et de courant requises et que l'ensemble de boîtier soit suffisamment robuste pour l'usage prévu.

Les accus avec circuit de protection intégré sont préféreront, ils offrent une plus grande sécurité. Les batteries et les packs d'accus d'origine peu claire sont particulièrement bon marché. Ils peuvent non seulement être potentiellement dangereux, mais ils offrent généralement une durée de vie réduite et, à ce propos, la capacité promise.