bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

Ce texte a été traduit par une machine.

Informations intéressantes sur Apple Watch 3

  • was Apple Watch 3?

  • Ainsi, l'Apple Watch 3 communique

  • Notre Conseil pratique : connectez votre iPhone à l'Apple Watch

  • FAQ - questions fréquentes sur Apple Watch 3

was Apple Watch 3?

was Apple Watch 3?

La Apple Watch Series 3 est la dernière génération de montres à trois cartes de fabricants Apple. Comme d'autres montres-bracelets « intelligentes », l'Apple Watch 3 offre une série de fonctions qui complètent le smartphone - et parfois même le remplacent. Ces appareils sont conçus pour rendre l'utilisation d'applications mobiles encore plus confortable. Une brève vibration au poignet attire l'attention sur l'entrée d'un nouveau message, les rappels de rendez-vous ne sont pas négligés par inadvertance car le smartphone est enterré dans la poche. Si vous souhaitez non seulement accéder à Apple Music pendant le sport, mais également surveiller votre propre fréquence de pouls, le capteur correspondant est directement relié au poignet grâce à Apple Watch. Les générations plus anciennes de la Apple Watch Series étaient déjà équipées de nombreuses fonctions et technologies. Avec l'Apple Watch Series 3, le fabricant va encore plus loin. Avec watchOS 4, la série offre un nouveau système d'exploitation qui, grâce à l'application d'entraînement et à l'application de straker d'activité intelligent, est considéré comme la montre sportive ultime. L'équipement cellulaire permet également d'utiliser l'Apple Watch Series 3 sans smartphone.

Ainsi, l'Apple Watch 3 communique

Ainsi, l'Apple Watch 3 communique

Les montres-cartes telles que Apple Watch Series 3 communiquent avec un appareil mobile connecté via une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Dans un rayon de quelques mètres, l'appareil préfère toujours la connexion Bluetooth. Si l'appareil connecté n'est pas accessible via Bluetooth, le Wi-Fi est utilisé. Avec l'Apple Watch 3 « GPS », cela continue de fonctionner de la même manière. L'Apple Watch 3 « GPS + Cellular » dispose en outre d'une carte eSIM et ne dépend donc pas de Bluetooth ou de Wi-Fi. ESIM est l'abréviation de « SIM intégrée » et signifie que la carte SIM est déjà intégrée dans le modèle. Le clou : l'appareil dispose d'une fonction LTE, aucun smartphone ne doit être connecté via Bluetooth ou Wi-Fi. Vous pouvez en effet téléphoner avec la version LTE via l'appareil au poignet ou écouter de la musique en jogging sans avoir à avoir à le faire.

Pour la variante GPS + cellulaire de l'Apple Watch Series 3, l'eSIM est débloque par l'opérateur de téléphonie mobile. Tous les opérateurs de téléphonie mobile n'ont pas les contrats appropriés dans l'offre. Le fournisseur auquel l'eSIM peut être utilisé est indiqué sur la page Web d'Apple.

La montre 3 d'Apple est équipée du système d'exploitation WatchOS 4 et offre encore plus de fonctionnalités et d'applications intéressantes pour les amateurs de fitness que les modèles précédents. En outre, le boîtier est étanche à l'eau et Ideal pour les nageurs qui ne veulent pas renoncer au contrôle de leur fréquence de pouls ou qui veulent être facilement accessibles à tout moment.

   

Notre Conseil pratique : connectez votre iPhone à l'Apple Watch

Il arrive parfois que des ruptures de connexion se soient produits entre le smartphone et l'Apple Watch. En règle générale, le problème est résolu rapidement lorsque vous redémarrez les deux appareils avec Wi-Fi et Bluetooth activés. Si vous ne souhaitez pas établir de connexion, la dernière action consiste à découpler l'horloge et le smartphone. Pour ce faire, sélectionnez tous les contenus et paramètres dans l'Apple Watch sous paramètres > général > Réinitialiser. Ouvrez ensuite l'APP Watch sur l'iPhone, sélectionnez l'Apple Watch sous « ma montre » et appuyez sur le « i » derrière. Vous allez ensuite « découpler Apple Watch » et ensuite, vous pourrez simplement re-apparier les appareils.

   

FAQ - questions fréquentes sur Apple Watch Series 3

FAQ - questions fréquentes sur Apple Watch Series 3

L'Apple Watch 3 est-il compatible avec les smartphones Android ?

Non, l'Apple Watch reste utilisable uniquement avec l'iPhone et ne peut pas communiquer avec des appareils Android. L'Apple Watch 3 GPS nécessite au moins un iPhone 5s avec iOS 11, l'Apple Watch 3 GPS + Cellular nécessite un iPhone 6 avec iOS 11 ou plus récent.

L'Apple Watch 3 GPS + Cellular peut-il être utilisé sans iPhone ?

Comme l'Apple Watch 3 peut se connecter au réseau avec eSIM, il est probable qu'il puisse fonctionner sans iPhone. Cependant, l'appareil est conçu pour être utilisé en combinaison avec un iPhone et ne déploie ses fonctionnalités que dans ce cas. Le fonctionnement LTE sert uniquement de complément pratique.