Raccorder une prise réseau » Connecter et câbler dans les règles de l'art
Mise à jour : 31.12.2024 | Lecture : 5 Minutes
Le raccordement de prises réseau est une étape cruciale pour garantir un fonctionnement optimal de votre infrastructure informatique. En connectant vos ordinateurs, serveurs et autres équipements à des unités de raccordement universelles (UAE), vous bénéficiez d'une connexion stable et sécurisée.
Un raccordement de prises réseau bien réalisé permet : d'optimiser les performances de votre réseau, en réduisant les interférences et en garantissant un débit optimal. Aussi, d'améliorer la sécurité de vos données, en protégeant votre réseau des intrusions extérieures. Tout cela en facilitant la maintenance en offrant des points d'accès clairement identifiés.
Pour réaliser le raccordement de prises réseau, tout repose sur un câblage précis et rigoureux. C'est pour cela que nous vous promosons de suivre nos conseils. Vous serez alors en mesure de réaliser vous-même le raccordement de vos prises réseau et ainsi optimiser la performance de votre système informatique.
Dans un réseau informatique structuré, les prises réseau (5) jouent un rôle central. Elles servent de points d'accès physiques, permettant de connecter vos appareils (ordinateurs, imprimantes, etc.) au réseau.
La prise réseau est reliée à un panneau de brassage (4) par un câble Ethernet à fils torsadés. Ce câble assure la transmission des données entre les différents éléments du réseau. Le panneau de brassage centralise les terminaisons des câbles Ethernet. Il permet d'organiser et de gérer facilement les connexions entre les différentes prises du réseau. Le switch (3) est le cœur du réseau local. Il relie les différents segments de réseau et assure la commutation des données entre les appareils connectés. Le câblage en étoile est la topologie la plus couramment utilisée. Chaque prise réseau est directement connectée au switch via le panneau de brassage, ce qui simplifie la gestion du réseau et améliore sa fiabilité.
Le raccordement de prises réseau est une opération qui nécessite une bonne compréhension des différents éléments constituant un réseau informatique. En suivant les bonnes pratiques de câblage et en utilisant du matériel de qualité, vous assurerez une connexion stable et performante pour tous vos appareils.
Le choix de la prise réseau est déterminant pour garantir des performances optimales de votre réseau informatique. Ce choix dépend en grande partie du type de câblage réseau utilisé.
Dans la plupart des installations (bureaux, commerces, foyers, industrie), on privilégie les câbles Ethernet de catégorie 7 (Cat. 7). Ces câbles à huit fils, composés de cuivre, sont capables de supporter des débits très élevés, allant jusqu'à 10 gigabits par seconde (10GbE).
Pour accompagner ces câbles haut de gamme, il est recommandé d'utiliser des prises réseau de catégorie 6a (Cat 6a) ou 6 (Cat 6). Ces prises sont conçues pour offrir une connexion fiable et performante, minimisant les interférences et les pertes de signal.
En résumé, le choix de la prise réseau est étroitement lié à celui du câble. En optant pour une combinaison câble Cat 7 et prise Cat 6a ou Cat 6, vous assurez une infrastructure réseau performante et pérenne, capable de répondre à vos besoins actuels et futurs.
La prise réseau adaptée au câble
Il existe différentes variantes de prises réseau. Les plus courantes sont les prises pour montage en saillie ou encastré, mais il existe aussi des prises pour fixation sur profilé DIN ou des prises modulaires équipées de modules Keystone.
Une prise réseau est généralement équipée de deux ports RJ-45, permettant de connecter simultanément deux appareils ou d'utiliser un câble réseau duplex. Chaque port est relié à un câble distinct, assurant ainsi une connexion optimale pour chaque appareil.
La prise réseau universelle offre une grande polyvalence : elle peut être installée aussi bien en saillie qu'en encastré. Grâce à son design modulaire, elle s'adapte à tous les types de montage. Vous pouvez ainsi choisir d'utiliser le boîtier fourni pour une installation en surface, ou de l'installer directement dans une boîte d'encastrement. Cette flexibilité vous permet de gagner du temps et de l'espace lors de vos installations.
Un câblage réseau réalisé dans les règles de l'art nécessite l'utilisation d'outils professionnels.
L'outil de pose LSA est particulièrement adapté à cette tâche. Il permet d'insérer les fils du câble réseau dans les bornes de la prise, puis de les sertir pour assurer une connexion électrique solide. L'outil LSA est équipé d'un embout ajustable qui permet de couper les fils à la longueur idéale.
Pour ouvrir et monter l'UAE, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme. Avec une pince coupante ou une pince coupante diagonale, vous pourrez raccourcir le câble réseau après l'avoir introduit dans la boîte. Vous avez également besoin d'un outil de dénudage ou d'un cutter.
L'installation et le câblage d'un boîtier apparent ou encastré ne nécessitent que peu de savoir-faire et quelques étapes de montage.
1. Poser un câble réseau
Selon les conditions du site, les câbles de réseau sont posés dans des gaines ou encastrés dans des tubes vides.
Si une boîte de jonction apparente est nécessaire, des encoches doivent être faites dans le boîtier en plastique. Laissez les extrémités des câbles dépasser suffisamment du boîtier de raccordement conformément à l'illustration.
2. Retirer la gaine du câble
Pour retirer la gaine du câble, utilisez un outil de dénudage ou retirez la gaine avec un cutter.
Si vous utilisez un couteau à câble ou un cutter, veillez à ne pas couper trop profondément. Le blindage du fil tressé et les conducteurs doivent rester intacts.
3. Retourner la tresse de blindage
La tresse de blindage est retournée vers l'arrière sur la gaine du câble et ensuite torsadée sur la gaine du câble.
Cela permet de créer une zone de contact pour la pince de décharge de traction. Les extrémités de la tresse de blindage qui dépassent sont fixées à la gaine du câble à l'aide de ruban adhésif.
4. Raccorder le câble réseau à la prise
La décharge de traction de la prise réseau fait également office de surface de contact pour le blindage. Le blindage doit avoir un contact sûr avec le boîtier métallique de la prise.
Les fils individuels du blindage ne doivent pas dépasser afin d'éviter toute connexion avec les bornes de contact de ce boîtier.
5. Raccorder les fils
Les prises réseau sont raccordées selon le standard TIA 568A (T568A) ou TIA 568B (T568B). Les deux normes indiquent sur quelle borne quels fils doivent être montés.
Les nouvelles installations doivent être câblées selon le standard T568B. En cas d'extension du réseau, il faut utiliser le standard déjà existant.
6. Dénuder les fils par paires
Les quatre paires de fils du câble réseau sont toujours torsadées ensemble par paires et recouvertes d'un film.
Ne retirez le film d'une paire de fils que dans la mesure où cela est nécessaire pour le raccordement des fils. Veillez également à ce que les paires de fils restent torsadées jusqu'aux contacts de raccordement du bornier.
7. Poser ou raccorder les fils
8. Terminer le raccordement
9. Refermer la prise réseau
10. Mettre en place une prise réseau
Pour finir, inscrivez le numéro ou la désignation de la boîte dans la fenêtre de marquage. Ce marquage simplifie l'attribution lors du raccordement ultérieur de l'UAE sur le panneau de brassage à l'aide de câbles de brassage.
Votre nouvelle prise réseau est prête à l'emploi. Le mieux est de vérifier que les fils sont bien serrés en faisant un test rapide.
Pour ce contrôle, utilisez un testeur de câbles LAN, qui vous permettra de vérifier et de certifier le bon fonctionnement, la vitesse et la fiabilité.
Vous pouvez maintenant connecter les câbles de raccordement et insérer les fiches des câbles réseau dans les prises de connexion du boîtier.
Remarque :
Si vous souhaitez confectionner vous-même le câble de raccordement nécessaire à l'installation, vous devez impérativement tenir compte du paragraphe suivant.
Tout comme pour la pose des câbles réseau dans le boîtier de raccordement, il est possible de travailler selon la norme TIA 568A ou TIA 568B pour l'affectation des connecteurs RJ45. Du moins lorsqu'il ne s'agit pas d'utiliser des câbles de raccordement déjà confectionnés. Dans ce cas, les connecteurs RJ45 doivent être sertis. Les étapes de travail nécessaires au sertissage d'un connecteur RJ45 dépendent de la conception du connecteur utilisé. Sur les différents sites de vidéos, on trouve des instructions détaillées à ce sujet, dont certaines sont particulièrement bien conçues.
Le tableau ci-dessous ou le croquis ci-joint indique quel fil doit être raccordé à quelle broche du connecteur pour chaque standard.
Affectation des contacts des connecteurs RJ45
Le branchement de la fiche RJ-45 est identique aux deux extrémités du câble de raccordement, ce qui permet d'obtenir un câblage 1:1 (straight through cable). Un câblage croisé (crossover), par exemple pour relier deux routeurs, commutateurs ou PC, n'est pas nécessaire. Entre-temps, de nombreux appareils connectés prennent en charge la fonction Auto-MDIX et reconnaissent ainsi automatiquement les lignes ou les contacts des connecteurs sur lesquels les données sont envoyées et reçues.