Bien choisir sa sonnette
Que dois-je faire lorsque j’achète une sonnette ? Notre guide vous aidera à choisir le modèle qui convient le mieux à l’utilisation que vous souhaitez en faire.
Les sonneries électriques actuellement disponibles sur le marché se composent essentiellement de deux parties : un émetteur ou un bouton de sonnette à l’entrée et un récepteur ou un carillon à l'intérieur du logement. Le signal est transmis par câble ou par radio et créer éventuellement une sonnerie ou un gong afin d’avertir d’une visite. Les sonnettes modernes sont également équipées d’une transmission vidéo, d’une ouverture de porte électrique et d’autres accessoires complémentaires qu’on appelle aussi interphones.
Lors du choix du modèle plusieurs critères rentrent en compte et principalement celui de la présence ou l’absence d’un câblage. Que vous optiez pour une sonnette filaire ou sans fil, il existe des modèles dans différentes gammes de prix.
Sonnette filaire
Les sonnettes de porte filaires sont une solution classique sur le marché. Cette solution dispose d’un câblage pour alimenter l’appareil ainsi que d’une connexion entre l’interrupteur et la sonnette.
L'alimentation se fait sur secteur, il n’est donc pas nécessaire de remplacer la batterie. Les sonnettes câblées sont alimentées avec des tensions différentes, les tensions les plus communes sont: 230, 12, 8 ou 6V. Selon le modèle, elles émettent un signal acoustique ou des mélodies atteignant un volume élevé de 80 dB ou plus.
Sonnette sans fil
Les sonnettes sans fil n’ont pas de câblage et sont donc alimentées par pile ou batterie rechargeable. Dans ce type de sonnerie, la communication entre le commutateur et la sonnerie s’effectue via un signal radio. Ces dispositifs sont très faciles à installer, il suffit d’insérer la batterie et de les fixer dans un endroit approprié (généralement près de la porte) avec un crochet ou un ruban adhésif.
Les modèles haut de gamme ont une portée allant jusqu’à 250-500 mètres en terrain ouvert. Les modèles les plus courants ont une portée de 50-100 mètres. De plus, les modèles sans fil peuvent également être utilisés comme dispositifs de radiomessagerie.
Que quoi dois-je faire lors de l’achat ?
Afin de choisir l’appareil qui convient à vos besoins,quelques paramètres sont à prendre en compte avant la décision d’achat.
La sonnerie
Ce paramètre est généralement l’un des plus importants lors de la sélection de l’appareil. Il y a des modèles disponibles sur le marché avec le son d’une cloche classique, d’un gong ou différentes mélodies. Les modèles haut de gamme offre la possibilité de télécharger ses propres compositions, il convient aussi de tenir compte de la possibilité d’ajuster le volume de la voix en douceur.
Lieu de montage
Les boutons ou poussoirs sont généralement montés sur la porte d’entrée, la clôture, le portail d’entrée ou des endroits similaires. Le gong est généralement installé à l’intérieur. Cependant, pour les grandes surfaces, il est recommandé d’installer le carillon à l'extérieur. C’est pourquoi, si vous voulez le placer plus loin du commutateur ou dans un endroit inhabituel, il vaut la peine de choisir une solution sans fil. Il existe également sur le marché des modèles de sonnettes montés sur le bus d’alimentation. Une telle solution est très discrète et pratiquement invisible. Veuillez noter qu’une telle installation est possible dans les boîtes de distribution en plâtre.
Tension d’alimentation
Les tensions d’alimentation les plus courantes sont 230, 12 et 8V. Cependant, tenez compte que la basse tension garantit que même dans des environnements humides, il n’y a pas de risque d’électrocution. La valeur de la tension d’alimentation est encore plus importante lorsque nous avons besoin de remplacer le pavillon de fil et que nous avons une installation électrique distribuée avec une tension spécifique.
Résistance à l’humidité et à l’eau
La sonnette électrique ne peut être utilisée conformément aux spécifications du fabricant que dans certaines conditions externes. Sa fonctionnalité et sa sécurité dépendent de facteurs tels que la température et l’humidité. Lors du choix d’une sonnerie, il faut également prêter attention aux caractéristiques telles que le degré de protection contre l’eau et l’humidité IP. Ceci est particulièrement important si la cloche doit être utilisée à l'extérieur ou si le bouton doit être à l’épreuve des intempéries comme l’eau et le gel.
La portée de la sonnerie
Si vous prévoyez de rendre la sonnerie audible à une plus grande distance, vous devez sélectionner un appareil avec le volume approprié. La deuxième solution que nous pouvons utiliser est d’acheter plusieurs sonneries jumelées à un commutateur.
Fonctions supplémentaires
De nos jours, les sonnettes disposent souvent de diverses fonctions supplémentaires intégrées. La fonction la plus courante est celle de la télécommande intégrée. La télécommande vibre lorsque quelqu’un sonne à la porte et prévient d’une arrivée dans les environnements bruyants, ainsi très pratique pour les personnes malentendantes.
De plus, certains appareils sont également équipés d’un signal lumineux qui a la même fonction que la vibration de la télécommande. Certains modèles sont équipés d’une caméra vidéo assurant un aperçu de l’appelant.