Conseils
Dans la catégorie des câbles multibrins, le câble en nappes dispose de qualités intéressantes qui en font un outil polyvalent dans le domaine de l'électronique. Cette forme de câble plat lui permet d'aligner de nombreux fils électriques pour obtenir d'une disposition parallèle et créer des bus électriques aisément. D'un point de vue électrotechnique, il s'agit le plus fréquemment de bus d'alimentation, permettant l'approvisionnement en énergie de différentes parties d'un circuit.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations intéressantes sur les câbles en nappe
Pour les câbles en nappe, contrairement aux câbles classiques, les fils individuels sont disposés à plat les uns à côté des autres plutôt qu'en forme de tube. Cela permet des câbles multiconducteurs qui ne prennent pas beaucoup d'espace et peuvent être branchés facilement. Ils sont principalement utilisés dans les ordinateurs.
-
Construction et fonctionnement des câbles en nappe
-
Où sont utilisés les câbles plats ?
-
Que faut-il observer lors de l'achat ?
-
Conclusion
Construction et fonctionnement des câbles en nappe

Les câbles plats sont toujours des câbles multiconducteurs. La forme caractéristique vient donc du fait que les brins de câble individuels sont disposés à plat les uns à côté des autres et forment ainsi une surface. Ainsi, les câbles plats prennent la forme d'une bande ou d'une ceinture. En revanche, pour les câbles classiques, les conducteurs sont disposés de manière circulaire ou tubulaire et sont intégrés dans un isolant.
La disposition parallèle entraîne à la fois des avantages et des inconvénients.
L'utilisation de câbles en nappe est particulièrement utile pour de nombreux conducteurs individuels. Aux deux extrémités du câble, les brins individuels se succèdent dans le même ordre. Cela facilite l'identification et le contact. Ils peuvent également être connectés plus facilement car tous les fils sont à distance les uns des autres.
Pour les câbles plats, il existe donc un large choix de fiches mâles à plusieurs broches. Il suffit de les glisser sur l'extrémité du câble. Ainsi, ils peuvent être enfichés dans des prises adaptées, comme ils se trouvent sur des cartes.
Les douilles sont souvent reliées à la technique de serrage de coupe, également IDC. Pour ce faire, le câble plat est tiré à travers la fiche. Celui-ci est ensuite pressé sur le câble à l'aide d'un étau spécial et ainsi le contact est établi. Les fiches mâles peuvent être installées de manière arbitraire, non seulement à l'extrémité du câble, mais également au milieu du câble.
Grâce à leur forme plate, ils peuvent être facilement reliés par des fentes ou le long des bords. L'absence de couche d'isolation supplémentaire rend cette couche plus vulnérable. Par conséquent, les câbles ne doivent être pliés que dans le sens de la marche. En outre, ils sont plus sensibles aux influences de l'environnement et ne sont pas conçus pour une utilisation en extérieur.
Où sont utilisés les câbles plats ?

En raison de leurs propriétés, les câbles plats sont particulièrement adaptés dans les zones qui dépendent d'une multitude de conducteurs de câbles et d'une facilité de branchement, et dont la robustesse est moindre. Ces exigences se trouvent particulièrement dans le boîtier protégé des ordinateurs.
De nombreuses lignes de signal sont nécessaires, en particulier dans le domaine de la transmission des données. Des câbles plats sont utilisés ici. Les connecteurs Sub-D tels que l'interface RS-232 ou VGA peuvent être bien connectés. Les barrettes VG ou les prises PCI sont également adaptées pour la connexion de câbles plats. Ces types de connecteurs sont spécialement adaptés pour les câbles plats grâce à leur forme large. Vous pouvez ainsi transférer rapidement de grandes quantités de données.
Ils sont également utilisés pour connecter des composants dans les ordinateurs. Il s'agit notamment de périphériques internes tels que des lecteurs et des disques durs qui sont ainsi connectés à la carte mère. Grâce à leur forme plate, ils ne prennent que peu de place lorsqu'ils sont disposés de manière optimale.
Les câbles ultra-plats sont également utilisés dans les appareils mobiles tels que les ordinateurs portables et les tablettes pour relier des écrans ou des appareils de stockage. Ces « câbles plats flexibles », ou FFC, sont de petites variantes des câbles plats. Ils sont optimisés pour prendre le moins de place possible.

Le grand inconvénient de la disposition parallèle réside dans la flexibilité considérablement réduite. Les câbles ne peuvent être pliés en toute sécurité que sur un seul axe. Dans les deux autres directions, ils se comportent de manière très rigide et se cassent rapidement. Cela rend la manipulation plus difficile, en particulier lorsque le câble doit être acheminé par des détours. Même avec des distances plus importantes, cela devient un problème.
Il est donc utile de recourir à des câbles traditionnels pour éviter une rupture de câble possible. En outre, le câble plat peut empêcher le flux d'air et l'accès aux autres composants lorsqu'ils doivent être courbé. La flexibilité est toutefois suffisante pour la connexion directe de deux prises, par exemple dans un boîtier d'ordinateur ou de serveur.
Que faut-il observer lors de l'achat ?

Les câbles plats sont disponibles dans différentes configurations. Vous trouverez toutes les informations sur la page produit correspondante dans l'onglet « caractéristiques techniques ». Vous trouverez ci-dessous ce que vous devez faire attention et comment trouver le meilleur câble pour son utilisation.
Le nombre de brins de câble et leur distance sont importants. Celui-ci est indiqué comme un pas et indique la distance entre les fils individuels. Ceci est important si vous souhaitez trouver une fiche adaptée au câble. Les dimensions courantes de la grille sont de 0,5 mm, 1 mm et 1,27 mm.
La section transversale et la tension nominale indiquent la tension et l'intensité de courant pouvant circuler au maximum à travers les différents câbles. Ces valeurs ne doivent pas être dépassées car le câble plat risque de chauffer et d'incendie.
Afin d'éviter l'identification et les erreurs possibles dues à la multitude de brins de câble, les câbles en nappe sont toujours dotés d'un marquage de couleur . Il s'agit d'un seul brin rouge marqué « Ader 1 » pour les câbles qui ont un motif arc-en-ciel complet avec dix couleurs différentes qui se répètent.
Les câbles sont disponibles en pièces ou en dimensions préfabriquées selon la marque.
Les câbles en nappe blindés sont également disponibles, ce qui augmente la qualité de transmission et évite les interférences, en particulier lors de la transmission de données analogiques.
Si vous n'êtes pas sûr d'acheter ou si vous avez d'autres questions, notre service à la clientèle sera également très heureux de vous fournir des conseils personnalisés.
Conclusion
Les câbles en nappe sont adaptés pour des connexions à grande broche telles que le transfert de données dans des zones protégées. Ils brillent ici avec une facilité d'insertion, des dimensions peu encombrantes et une grande visibilité. Ils sont donc particulièrement adaptés comme lignes de signal dans les technologies réseau et informatique ainsi que pour la transmission de données entre deux appareils.