bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Conseils

A une époque où les connexions de toutes sortes deviennent de plus en plus petites et plates, les câbles péritel, en général encombrant avec leurs grandes dimensions, ressemblent presqu’à des reliques d’une époque révolue. Et pourtant, cette connexion standard permet toujours la transmission simultanée de contenu audio et vidéo. Découvrez nos câbles péritel symétriques et de raccordement sur notre boutique en ligne.

Ce type de câble permet le transfert des signaux audio et vidéo dans les deux sens et sont depuis longtemps des standards pour connecter plusieurs appareils vidéo tels que les téléviseurs et les magnétoscopes. Au fur et à mesure que la numérisation progresse, ces types de connexion deviennent de moins en moins importantes, mais il y a encore de nombreux appareils en service qui nécessite d’être branchés à l’aide de ces connectiques.                            

Leur connexion est assez grande, ce qui s’applique également aux fiches sur les appareils. Il s’agit d’un développement français de la fin des années 1970, destiné à l’origine à freiner l’importation de téléviseurs, mais qui est finalement devenu la norme pour les magnétoscopes par la suite. La péritel est aussi utile pour relier votre téléviseur avec d’autres appareils tel qu’un ordinateur, tout en permettant la transmission d'images et de son. Cette opération s’est avérée être une solution très flexible et facile à mettre en place pour éviter les problèmes de compatibilité entre les appareils de différents fabricants. Un seul câble est désormais nécessaire pour transmettre les signaux audio et vidéo dans les deux sens. 

Il est important de noter que seuls les signaux analogiques sont transmis, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ce modèle de transmission analogique devient moins important en cette époque de numérisation croissante. 

Cette technologie n’est pas adaptée à la transmission de signaux HD. Iil en va de même pour les connecteurs S-vidéo et les connecteurs Cinch audio et vidéo (généralement de couleur jaune, rouge et blanc), qui étaient également très courants dans le passé. Toutes ces variantes fonctionnent de manière analogue. Si vous préférez une haute résolution HD ou même Full-HD, vous ne serez pas satisfait de la péritel et des autres types de connexions antérieures.

La résolution HD ou Full-Hd nécessite une technologie numérique tel que les câbles HDMI. Car en effet, la technologie péritel est très sensible aux interférences externes, ce qui peut rapidement affecter la qualité de l’image et de la transmission vidéo. 

Bien que la transmission par câble péritel soit technologiquement dépassée, de nombreux appareils l’utilisent encore, tels que les téléviseurs, récepteurs, lecteurs DVD, consoles de jeux et enregistreurs vidéo plus anciens. 

Types de câbles et connecteurs

Reconnaissable facilement, le câble péritel est généralement de couleur noire et se distingue nettement des autres câbles de transmission audio et vidéo par la taille impressionnante des connexions et l'épaisseur du câble. La prise de l’appareil porte souvent l’inscription “SCART”, “EURO SCART”, ou “Euro-AV”. Il s’agit d’un connecteur à 21 broches qui ne transmet que des signaux analogiques. Il existe des câbles qui fonctionnent symétriquement, c’est-à-dire qu’ils transmettent les signaux dans les deux sens. 

Ceci vous permet de connecter des appareils qui ont une prise péritel entre eux selon vos besoins. Les variantes asymétriques, telles que le câble vidéo SCART-S avec connecteur Hosiden (le connecteur S-Video classique) d’un côté, transmettent le signal vidéo dans une seule direction. 

Critères de choix 

  • Connaître le type de connexion des appareils que vous souhaitez utiliser.

  • La longueur du câble : de courtes longueurs de câble d’un à deux mètres sont très répandues, cependant des variantes plus longues sont également disponibles, telles que des câbles de cinq mètres de long.

  • Pour de meilleurs résultats, optez pour les câbles et connecteurs à double blindage