Conseils
Le vélo électrique a le vent en poupe. Robuste et simple d'utilisation, son assistance électrique permet de limiter les efforts et ainsi effectuer des trajets plus longs et sans fatigue. Pièce maîtresse de ce deux roues du 21è siècle, la batterie pour vélo électrique joue un rôle essentiel. En effet, pour profiter pleinement des avantages et du plaisir que procure le vélo électrique, la batterie de vélo se doit d'être à la fois puissante, autonome et d'une durée de vie importante. Afin de faciliter votre choix d'accumulateur pour vélo électrique, nous avons mis à contribution notre expérience et nos expertises afin de vous garantir une sélection de batteries à la fois innovantes, performantes et répondant aux normes de sûreté drastique. Découvrez notre catalogue et choisissez parmi les marques leaders sur le marché (Beltrona, e-Bike Vision) et choisissez la batterie de vélo adaptée à votre deux roues.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les accus et les chargeurs E-Bike
Pour assurer la propulsion d'une roue électrique, une batterie est nécessaire pour fournir l'énergie nécessaire. Des batteries E-Bike spéciales sont utilisées à cette fin et sont disponibles dans différents types de construction et classes de puissance. Découvrez was eBike-accus et ce was à observer lors de l'achat.
-
Généralités sur les vélos électriques et les accus E-Bike
-
Capacité et portée des accus E-Bike
-
Accus E-Bike à base de lithium-ion
-
Critères d'achat des accus E-Bike - à quoi s'agit-il ?
-
Notre Conseil pratique : entretenir et traiter correctement les accus
-
FAQ - questions fréquentes sur les accus E-Bike
Généralités sur les vélos électriques et les accus E-Bike

Les vélos électroniques ne sont plus un phénomène rare sur les routes allemandes. Le nombre d'exemplaires vendus en République fédérale a plus que doublé entre 2012 et 2016. Le fait que la demande de vélos électriques augmente est dû au fait qu'ils offrent un avantage décisif par rapport à un vélo à pédale nue : le moteur électrique. Il est conçu pour vous aider lorsqu'il est nécessaire de surmonter des pentes, par exemple, ou lorsque vous êtes en train de sortir de la pute lors de longues visites.
Pour que le moteur électrique puisse être alimenté en énergie, les vélos électriques sont équipés d'une batterie de traction. Il fournit la puissance électrique nécessaire. Il s'agit d'un accumulateur qui peut être basé, par exemple, sur du nickel-cadmium, de l'hydrure métallique de nickel ou des ions lithium. La durée de vie d'une batterie est limitée, en particulier lorsqu'il s'agit d'un exemplaire de la génération Précédente. Si la puissance d'une batterie E-Bike diminue, vous le détectera généralement par un entraînement plus faible, un moteur qui s'éteint ou par le fait que la batterie doit être rechargée plus souvent. Dans ce cas, une batterie de rechange E-Bike doit être HER pour rétablir la fonctionnalité du vélo électrique. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des accus de vélo et des chargeurs de différents fabricants, parmi lesquels vous trouverez certainement un remplacement adéquat de votre batterie d'origine.
Capacité et portée des accus E-Bike
La portée d'une batterie est un facteur important pour les utilisateurs d'un vélo électrique, car l'assistance électrique n'est assurée que tant que le moteur est alimenté en énergie. Même lors de longs circuits, il est ennuyeux que la propulsion tombe en panne après la moitié des kilomètres parcourus, et ce, seulement lorsque la partie de la route qui s'est fatigante est encore à l'avant.

La capacité et la portée de la batterie sont en rapport les unes avec les autres, car la durée pendant laquelle une batterie entièrement chargée peut être utilisée dépend de la quantité d'énergie qu'elle peut (et doit) fournir. La capacité, c'est-à-dire la capacité de stockage d'énergie d'une batterie, est généralement exprimée en watts-heures (Wh). Il s'agit de la quantité d'énergie qui émet une batterie par heure. La capacité d'une batterie est le produit de tension électrique (en volts/V) et de charge nominale (en ampères-heures/Ah). En principe, plus la capacité est élevée en wattheures, plus la portée est élevée.
Cependant, la portée d'une batterie n'est pas uniquement fonction de sa capacité, elle est influencée par de nombreux facteurs. Cela peut être, par exemple, le poids du conducteur, la topographie de la piste (souvent pertinente pour les VTT électriques), la direction du vent, la pression des pneus, le comportement de conduite propre (arrêt fréquent par rapport à la conduite fluide) et bien plus encore. Le mode d'assistance sélectionné pendant la conduite a également un impact sur la portée. Bosch met à disposition en ligne un assistant de portée qui calcule la portée d'un vélo électrique à l'aide de différents paramètres. Il s'agit notamment de la vitesse moyenne, du mode de conduite, de la cadence et du poids des utilisateurs, des conducteurs et des bagages. De tels calculs peuvent fournir une orientation initiale, mais ils peuvent néanmoins être considérés comme des estimations.
Accus E-Bike à base de lithium-ion
La technologie sans fil a fait un grand pas de développement ces dernières années et a produit des versions puissantes. Il s'agit principalement des batteries lithium-ion (en bref, des batteries Li-Ion), qui sont désormais presque seulement proposées. Ils sont légers, ont une forte densité d'énergie et une longue durée de vie. Contrairement aux accus nickel-cadmium de la génération Précédente, les accus Li-Ion ne sont pas soumis à un effet mémoire. On entend par là une perte de capacité résultant de décharges partielles fréquentes.
Il convient toutefois de noter que les batteries lithium-ion ne doivent pas être exposées à une décharge profonde, car les cellules pourraient autrement causer des dommages irréversibles. Il en va de même pour les accus lithium-polymère, une variante de accus Li-Ion. Dans ce contexte, il convient de noter que les accus E-Bike de chaque type perdent un certain niveau d'énergie même pendant le stockage. L'état de charge doit donc être vérifié régulièrement.

Critères d'achat des accus E-Bike - à quoi s'agit-il ?
Si vous souhaitez installer une nouvelle batterie pour votre vélo électrique, veillez à ce que la compatibilité avec votre vélo soit garantie. Dans ce contexte, le système de propulsion doit être pris en compte. Pour trouver une batterie de rechange compatible, le nom du fabricant et la tension requise doivent être connus. Il est également important que la batterie s'insère dans le support approprié de la roue électrique. C'est important car les accus ne sont pas installés au même endroit sur chaque vélo électrique. Certains sont situés sur le châssis de la roue, d'autres sur le porte-bagages. C'est pourquoi les batteries E-Bike (par exemple les Powerpacks Bosch) sont proposées dans les deux variantes.

La capacité de la batterie et la portée associée jouent également un rôle important dans l'achat. Bien que les plus grandes accus offrent plus de mémoire et maintiennent ainsi une distance plus longue, cela ne signifie pas que plus grande est automatiquement meilleure. En effet, il convient de garder à l'esprit qu'une batterie de plus en plus grande est plus lourde et, en général, plus coûteuse. Il est recommandé de choisir une version qui correspond le mieux à vos propres habitudes de conduite. Pour l'orientation : une capacité de 300 Wh suffit généralement pour les conducteurs occasionnels qui utilisent leur vélo pour des voyages en ville et des excursions de petite taille. Les accus E-Bike d'une capacité de 500 Wh constituent le meilleur choix si vous planifiez de longues visites avec un poids de conduite important et si vous gérez de nombreuses pentes. Pour les motards qui voyagent beaucoup, l'achat d'une deuxième batterie peut s'avérer utile. Elle sert de batterie de rechange.
De nombreuses batteries de vélo sont équipées d'un système de gestion de batterie (BMS). Il s'agit d'une commande électronique qui surveille le chargement et le déchargement de la batterie. Un BMS protège contre les décharges profondes d'un côté et les surtensions de l'autre, garantissant ainsi une longue durée de vie de la batterie.
Un chargeur adapté est nécessaire pour recharger une batterie. Si vous n'avez pas de station de charge e-Bike à proximité et que vous souhaitez donc guider votre chargeur, veillez à ce qu'il soit aussi petit et léger que possible. La durée de charge est également importante dans les situations où elle doit être très rapide. Les chargeurs rapides (disponibles pour les Powerpacks Bosch) permettent de recharger rapidement la batterie en un temps record et de gagner ainsi de longues périodes d'attente.

Notre Conseil pratique : entretenir et traiter correctement les accus
La chaleur et le froid endommage tous les types d'accus de vélo, c'est pourquoi le vélo électrique doit être garé à la température de la pièce par temps chaud, à un endroit ombragé et par temps froid. La température optimale pour le fonctionnement d'une batterie est d'environ 15 à 25° °C. Le style de conduite a également un impact sur la durée de vie d'une batterie : une accélération excessive lors du démarrage et une conduite durable au niveau de support le plus élevé coûtent beaucoup d'énergie. Ici, il faut utiliser le mode Power pour les ménages.
FAQ - questions fréquentes sur les accus E-Bike
Une batterie de rechange doit-elle provenir du même fabricant que l'original ?
Pas nécessairement, mais il est recommandé. Si vous achetez une batterie du même fabricant que l'original, vous pouvez vous attendre à une qualité constante et à une fonctionnalité illimitée. Ce n'est pas le cas si vous utilisez des répliques plus favorables. On ne peut pas dire exactement si les composants traités sont de bonne qualité. Si vous choisissez une batterie de rechange d'un fabricant inconnu, veillez à ce qu'elle ait été soumise au moins à un test CE. Avec un marquage CE, les fabricants indiquent que le produit est conforme aux directives de sécurité établies par le règlement UE 765/2008. Cependant, il faut dire que le marquage CE n'est pas une marque de certification indépendante.
Comment les batteries E-Bike sont-elles mises au rebut ?
Les batteries E-Bike ne doivent pas être éliminées dans les ordures ménagères, comme les piles classiques. Il existe des centres de collecte locaux où vous pouvez remettre gratuitement votre batterie et certaines stations de recyclage prennent également en charge les accus et les piles. En principe, toute personne qui distribue des piles industrielles est tenue de les retirer. Si votre revendeur de vélos vend des batteries E-Bike, c'est également le cas.
QU was signifie un cycle de charge ?
Le cylus de charge est le temps de recharge d'une batterie déchargée jusqu'à la charge complète de la batterie. Un cycle de charge peut être composé de plusieurs charges partielles. Par exemple, vous pouvez recharger une batterie de vélo le jour 1 de 30 à 80%, soit 50%, et répéter le processus le jour 2. Le cycle de charge complet (50% + 50%) n'est atteint qu'alors.