Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations utiles sur les analyseurs d'eau
Les appareils d'analyse de l'eau sont utilisés dans de nombreux domaines dans la vie professionnelle et privée. Ils servent à déterminer différents paramètres, par exemple le pH ou la conductivité électrique de l'eau. Dans notre guide, vous en apprendrez plus sur les types et les fonctions des appareils de mesure.
-
Was a eau-analyseur?
-
Types d'analyseur d'eau
-
Critères d'achat pour les analyseurs d'eau - à quoi s'agit-il ?
-
Conseil pratique : étalonner le pH-mètre
-
FAQ - questions fréquentes sur les analyseurs d'eau

Was a eau-analyseur?
Les analyseurs d'eau sont un composant du large spectre de la technique de mesure. Comme son nom l'indique, le but de ces appareils de mesure est d'analyser l'eau. La façon dont l'analyse est effectuée dépend du type d'analyseur d'eau. Les paramètres chimiques, physiques et microbiologiques peuvent être analysés. Selon le modèle, l'appareil mesure par exemple le pH, la dureté de l'eau, la conductivité ou la température de l'eau. Alors que les appareils d'analyse dédiés tels que les pH-mètres servent à mesurer un seul paramètre, les appareils de mesure combinés sont capables d'analyser l'eau de plusieurs manières.
Les appareils d'analyse de l'eau sont disponibles dans de nombreuses versions et classes de prix. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines professionnels, tels que la détermination de la qualité de l'eau dans l'eau potable et les piscines, ou la détermination de la pollution de l'eau dans les eaux naturelles ou les eaux usées industrielles. Les appareils d'analyse peuvent également être utiles à des fins privées. L'utilisation d'appareils de mesure du pH dans l'aquariophilie en est un exemple.
Types d'analyseur d'eau
Dans notre boutique en ligne, nous vous proposons une large gamme d'appareils d'analyse de l'eau pour un usage aussi bien que n'importe quel but. Que vous recherchiez un testeur de pH pour mesurer le pH dans votre aquarium ou bassin de jardin, que vous ayez besoin de la technique de mesure pour déterminer la conductivité des échantillons d'eau ou que vous ayez besoin d'un appareil combiné pour les études ou la recherche, vous trouverez chez nous. Notre offre est conçue pour des appareils d'analyse avec des fonctions différentes, des équipements techniques différents et des gammes de prix différentes, adaptés à tous les cas d'utilisation. Ci-dessous un aperçu des types d'appareils d'analyse d'eau disponibles.

pH-mètres
Les pH-mètres, également appelés pH-mètres, déterminent le pH d'une solution, fournissent donc des informations sur la manière dont l'eau est acide ou basique. La mesure s'effectue de manière électrochimique. Elle est souvent basée sur le potentiel d'une électrode en verre (électrode pH). Si elle entre en contact avec la solution à tester, un potentiel électrique dépend directement de la concentration des ions hydrogène chargés positivement dans le liquide. La tension résultant de la différence de potentiel par rapport à l'électrode de référence (intégrée dans l'appareil) fournit des informations sur le pH. Les pH-mètres sont disponibles en différentes versions et peuvent être calibrés selon le modèle selon la norme en vigueur (avec ou sans certificat) ou la norme ISO. Pour des utilisations privées, par exemple pour déterminer le pH dans l'aquarium, les testeurs de pH simples sous forme de bandelettes de test sont généralement suffisants, tandis que des appareils de haute qualité sont disponibles pour des applications professionnelles qui diffèrent par exemple en termes de plage de mesure, de précision de mesure et de manipulation. Étant donné que les mesures de pH doivent souvent être effectuées en extérieur, par exemple dans les basses ou les lacs, de nombreux pH-mètres sont conçus comme des appareils portables mobiles fonctionnant sur piles et prêts à l'emploi à tout moment.

Appareils de mesure des valeurs de commande
Le fait que l'eau soit un bon conducteur électrique est une erreur répandue. Ce n'est pas l'eau elle-même qui dirige le courant, mais les particules qui y sont dissoutes. En bref, plus le nombre de substances présentes dans l'eau est important, plus la valeur de référence est élevée. Un appareil de mesure de conductivité permet donc de déterminer indirectement la qualité ou la charge de l'eau en établissant la conductivité. L'appareil mesure la résistance électrique de l'eau et indique la valeur de référence en microsiemens (µ S). Plus la résistance électrique est élevée, plus la valeur de référence diminue. En fonction de la version, la valeur TDS (solides totalement dissous) est également mesurée, c'est-à-dire le nombre absolu de substances dissoutes. Pour garantir des mesures précises et une conversion précise, les appareils de mesure des valeurs de référence ne déterminent pas rarement la température de l'eau. Connaître la conductivité est par exemple important pour évaluer la qualité de l'eau potable.

Appareils de mesure d'oxygène
Les oxymètres déterminent la saturation en O2 de l'eau. Les appareils de mesure sont également appelés oxymètres (parfois oxymètres) et sont utilisés par exemple dans les secteurs de l'eau douce et de l'eau de mer, de l'aquaculture, de l'agriculture et de l'horticulture. La mesure peut être effectuée à l'aide d'un capteur galvanique. Il s'agit d'une sorte de pile à combustible dans laquelle une réaction chimique se produit lorsque l'oxygène entre en contact avec l'hydroxyde de potassium contenu. Le résultat est un courant électrique. L'intensité du courant fournit des informations sur la concentration d'oxygène dans l'eau, exprimée en mg/l et/ou en pourcentage de saturation.

Photomètre
Les photomètres sont des appareils de mesure pour la détermination de différentes tailles de photomètre. Dans le domaine de l'analyse de l'eau, ils peuvent être utilisés pour déterminer la charge de l'eau avec certaines substances, par exemple avec de l'iode ou du nickel. Le fonctionnement de base est très simple : un faisceau lumineux envoyé par l'appareil traverse l'eau à analyser. En fonction de l'intensité de la lumière qui frappe la cellule photoélectrique de l'appareil de mesure, il y a une certaine concentration de la substance à mesurer dans l'eau. Des appareils sont disponibles pour la mesure spécifique de certaines substances ainsi que des modèles pour la mesure de la « couleur de l'eau ». Ce dernier fournit des informations sur la présence de contaminants de type organique ou inorganique. Par exemple, les photomètres sont utilisés pour l'analyse d'échantillons d'eau potable et d'eaux usées ainsi que pour l'analyse chimique de l'eau en laboratoire.

Appareils de mesure combinés
Ces analyseurs d'eau combinent plusieurs fonctions de mesure dans un seul appareil. Ainsi, il existe des modèles qui servent en même temps d'appareils de mesure du pH, de conductimètres, de thermomètres à eau et de mesure d'autres paramètres tels que la salinité et la valeur TDS. Étant donné que différents facteurs jouent un rôle dans l'évaluation de la qualité de l'eau et qu'ils ont également une influence partielle sur l'un l'autre, ces appareils de mesure combinés sont des aides pratiques dans le domaine privé et professionnel.
De plus, il est possible de distinguer les analyseurs d'eau en fonction de leur type de construction, de leur manipulation et de leur domaine d'application.
Appareils de mesure manuels
Ideal pour une utilisation mobile. PH-Handmètres et autres appareils d'analyse d'eau maniables, ces appareils sont généralement faciles à utiliser et peuvent être rangés et transportés facilement.
Appareils de mesure du sol
Il existe des pH-mètres spéciaux conçus uniquement pour une utilisation dans le sol ou dans les sols végétaux. Ils sont généralement équipés d'une électrode de pH plus robuste.
Clés de mesure
Pour la « mesure rapide intermédiaire », les clés de mesure sont Ideal, par exemple pour la détermination du pH. Ils sont faciles à utiliser et peu coûteux et sont souvent utilisés dans l'aquaristik, entre autres. Un équipement de compensation de la température est avantageux pour garantir des mesures précises à différentes températures.
Appareils de mesure numériques
La plupart des analyseurs d'eau modernes sont des techniques de mesure numériques qui offrent des résultats fiables et précis sur un écran facile à lire. L'électrode de mesure est remplaçable dans de nombreux cas, was économise à long terme.
Critères d'achat pour les analyseurs d'eau - à quoi s'agit-il ?

L'appareil d'analyse de l'eau qui convient à vos besoins dépend essentiellement de ce qu'ils souhaitent utiliser, de la précision des valeurs de mesure et de la présence de fonctions supplémentaires telles que les fonctions de mémoire et les interfaces pour d'autres appareils. Dans le domaine professionnel, par exemple pour déterminer l'exposition à l'eau potable, aux eaux industrielles, aux eaux usées ou aux eaux naturelles, une analyse précise des niveaux d'eau est essentielle, et une technique de mesure de haute qualité est nécessaire. Veillez en particulier au type d'étalonnage, à la plage de mesure, à la précision de mesure et aux conditions d'utilisation recommandées, telles que les plages de température et les normes IP éventuellement nécessaires.

Dans le secteur privé, il n'est généralement pas nécessaire de disposer d'une vue d'ensemble complète des substances dissoutes dans l'eau. Pour les aquariums, les paramètres tels que le pH, la saturation en oxygène et la température de l'eau sont pertinents, avec des bandelettes de test à usage unique et des instruments de mesure manuels bon marché.
Dans notre boutique en ligne, vous pouvez filtrer les appareils de mesure disponibles pour l'analyse de l'eau selon différents critères et trouver rapidement l'appareil adapté à vos besoins. Il est possible, entre autres, de trier en fonction du type d'appareil de mesure (pH-mètre, photomètre, etc.), de l'étalonnage, de la fonction de mesure précise et des interfaces existantes (par ex. USB pour la connexion à un ordinateur portable et à un PC).
Notre Conseil pratique : étalonner le pH-mètre
Il est recommandé d'étalonner régulièrement les pH-mètres afin d'identifier les variations des résultats de mesure par rapport à la norme établie et de régler l'appareil. Plus un pH-mètre est utilisé longtemps et plus il est souvent utilisé, plus il est probable que des erreurs de mesure se soient produits. Une ou deux solutions tampons (selon qu'un étalonnage à 1 ou 2 points doit être effectué) sont nécessaires pour l'étalonnage. Des solutions avec pH 7 et pH 4 sont recommandées. La précision du réglage peut varier en fonction de l'appareil. Certains modèles disposent d'un bouton d'étalonnage, d'autres doivent être pivotés sur une « vis d'étalonnage » à l'aide d'un outil approprié jusqu'à ce que le résultat correct soit affiché. En règle générale, vous trouverez dans le mode d'emploi de votre appareil un mode d'emploi détaillé pour l'étalonnage.
En savoir plus sur l'étalonnage des appareils de mesure >>
FAQ - questions fréquentes sur les analyseurs d'eau
Combien de fois faut-il calibrer un analyseur d'eau ?
De nombreux appareils d'analyse de l'eau sont étalonnés à nouveau, mais il peut être conseillé de procéder à un étalonnage avant la première utilisation. La fréquence à laquelle vous devez étalonner l'appareil dépend essentiellement de la fréquence d'utilisation et de la charge de l'eau dans laquelle la technique de mesure est utilisée. Respectez les indications du fabricant dans la fiche technique correspondante.
Bandelettes de test ou appareil de mesure - was est
Les propriétaires d'aquariums ont besoin d'appareils d'analyse de l'eau pour déterminer si les paramètres de l'eau répondent aux besoins des animaux aquatiques et des plantes aquatiques. Par exemple, une augmentation de la croissance des algues peut indiquer que la qualité de l'eau est un peu dans l'arc. Les bandelettes de test de pH permettent une détermination rapide du pH, tandis que les bandelettes de mesure combinées déterminent également plusieurs paramètres importants, tels que la teneur en nitrate, nitrite et chlore et la dureté de l'eau. L'achat d'un pH-mètre ou d'un analyseur combiné pour les aquariums dépend de la fréquence et de la mesure des mesures. Bien que les bandelettes de test soient disponibles à un prix avantageux, elles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. L'achat d'un analyseur d'eau peut donc être plus économique à long terme.