Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Fontaine solaire - belle et utile en même temps
De nombreuses entreprises et entreprises artisanales ont leur siège dans des bâtiments industriels au bord de la ville.
C'est très pratique en raison de l'espace généreux d'une part. D'autre part, les installations plus orientées vers la demande ont également leurs inconvénients. Pour les visiteurs et les clients, les immeubles de bureaux fonctionnels, les entrepôts de grande envergure et les grands espaces de retournement du camion semblent plutôt peu pratiques au premier moment.
C'est pourquoi de nombreux propriétaires d'entreprise cherchent à rendre la zone plus accueillante devant leur bâtiment central avec pelouse, plantes et un joli bassin de jardin. Si une petite Fontaine se pille alors, une porte d'entreprise autrefois bien adaptée se transforme en entrée conviviale et accueillante.
Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer comment fonctionnent les pompes à jet d'eau et quels sont les avantages d'une pompe solaire à jet d'eau.

-
Pourquoi une Fontaine doit-elle être installée ?
-
Quels sont les avantages d'une Fontaine solaire ?
-
Quelles sont les différentes fontaines solaires ?
-
Was be rever
-
Foire aux questions sur les fontaines solaires
Pourquoi une Fontaine doit-elle être installée ?
Comme indiqué précédemment, un puits augmente sans problème la valeur de récupération d'un bassin de jardin. Le jeu de l'eau est agréable à regarder et la planeuse douce a un effet apaisant. Pour cette raison, de nombreux employés profitent également de l'effet de rétablissement d'un bassin de jardin d'entreprise avec puits pendant la pause déjeuner.
Mais une Fontaine offre d'autres avantages : les fontaines bouillonnantes enrichit l'eau d'oxygène. Cela permet d'obtenir une qualité d'eau nettement meilleure. Et celui-ci profite aux poissons qui vivent dans l'étang. En outre, l'eau riche en oxygène n'est pas aussi sensible aux fleurs d'algues.
Un autre avantage : vous éviterez également une placette de moustiques gênante. En effet, la surface de l'eau en mouvement rend la tâche difficile pour les moustiques. Ainsi, votre étang ne deviendra pas le lieu de reproduction des malles gênants. Un avantage qui est également très apprécié dans le jardin privé.
Quels sont les avantages d'une Fontaine solaire ?
Contrairement aux pompes à Fontaine qui tirent leur énergie du réseau électrique, les fontaines à énergie solaire ont des avantages décisifs :
Installation facile
L'alimentation est fournie par un panneau solaire. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de poser une installation électrique complexe avec un câble de mise à la terre. Une Fontaine solaire est montée avec peu de poignées et est donc prête à l'emploi en un temps record.

Pas de frais de fonctionnement
Comme la lumière du soleil est gratuite, aucun coût d'électricité ne s'applique lors de l'utilisation d'un tunnel solaire. Le budget de l'administration de la maison est ainsi durablement épargné.
Énergie régénératrice
L'énergie solaire est l'une des énergies renouvelables. C'est pourquoi aucune ressource précieuse n'est gaspillée pour alimenter un tunnel solaire.

Même dans l'obscurité
Grâce à l'utilisation d'une batterie, le jeu d'eau solaire peut être utilisé même pendant les heures de soirée ou la nuit. L'excès d'énergie du panneau solaire est simplement chargé dans la batterie pendant la journée.
Dans l'obscurité, la batterie ne peut pas alimenter uniquement la pompe. Avec un éclairage LED décoratif, la Fontaine dans l'étang devient un point de vue unique dans le jardin.

Quelles sont les différentes fontaines solaires ?
Sous le terme « Fontaine solaire » se trouvent les pompes d'étang, les pompes à eau et les ventilateurs de bassin alimentés par un module solaire.
D'ailleurs, un panneau solaire atteint la puissance de crête indiquée uniquement en cas de rayonnement solaire optimal. C'est pourquoi les pompes des différents puits solaires ont une tension de fonctionnement large et favorisent encore une quantité suffisante d'eau même en cas de faible tension.
Sets de pompe solaire

Les kits de pompe solaire comprennent tous les composants nécessaires pour un fonctionnement immédiat. Les composants standard sont le panneau solaire, la pompe à eau, un tube de montée variable et différents buses.
Le câble de raccordement électrique est généralement suffisamment long pour que le panneau solaire puisse être placé de manière optimale dans le jardin.
Sets de pompe à ruisseau solaire

Un kit de pompe à eau solaire permet d'améliorer la qualité de l'eau de manière discrète. La pompe à eau installée dans l'étang transporte l'eau dans un tuyau dissimulé jusqu'au point supérieur du ruisseau.
Grâce à la course artificielle, l'eau retourne à l'étang par des pierres et des MARCHES d'escalier. La pompe dispose normalement d'un raccord de tuyau, le flexible nécessaire ne faisant pas partie du kit.
Pompes solaires

Les pompes solaires s'adressent aux utilisateurs expérimentés qui savent exactement quelle autre technique est encore nécessaire. Pour l'alimentation électrique, un panneau solaire existant peut être utilisé avec une puissance suffisante.
Ou vous cherchez un panneau solaire adapté à la pompe dans notre boutique. Vous pourrez ainsi réaliser des fontaines magnifiques ou des parcours de ruisseau parfaitement adaptés à vos besoins.
Pompes de bassin flottantes

Les pompes de bassin flottantes sont la manière la plus rapide de réaliser un jeu d'eau dans votre propre étang. Après le déballage, ils sont simplement placés sur la surface de l'eau - c'est terminé.
Le panneau solaire fait partie du corps flottant, éliminant ainsi le câble entre la pompe et le panneau solaire. Les petites îles solaires ont généralement moins de puissance de transport que les variantes fixes en raison du module solaire intégré.
Aérateurs de bassin flottants

La qualité de l'eau est au premier plan pour les aérateurs d'étang solaires flottants.
Ils ne produisent pas de fontanes, mais le panneau solaire intégré actionne une pompe à air qui enrichit l'eau avec de l'oxygène.
Les aérateurs de bassin flottants sont simplement placés sur la surface de l'eau et aérez l'eau de l'étang lorsque le soleil brille à l'aide d'une pierre à truelle.
Anneau LED pour pompe solaire de bassin

La pompe de stockage solaire LED Ring est un accessoire idéal pour différents systèmes fonctionnant sur batterie.
Il est simplement poussé par le tube de montée de la pompe et éclaire les fontaines d'eau dans l'obscurité.
La combinaison de l'éclairage et de l'eau en mouvement fait de la Fontaine un véritable point fort dans le jardin.
Was be rever
La construction d'un set solaire prêt à l'emploi est très simple. Pour ce faire, il suffit de suivre les indications du fabricant dans le mode d'emploi.
Protéger les plantes aquatiques
Lors du positionnement du puits dans l'étang, veiller à une distance suffisante par rapport aux feuilles de natation des plantes de bassin et des nénuphars. En effet, lorsque les gouttes d'eau de la Fontaine s'atterrissent sur le dessus de la feuille, elles agissent comme un verre de feu lorsqu'elles sont sous le soleil. La structure cellulaire de la plante est ainsi irrémédiablement détruite.
Notre Conseil pratique : mise en place de la pompe
Si une pompe à Fontaine ou à ruisseau doit être installée au fond de l'étang, il est recommandé de l'installer à une hauteur plus élevée. Pour ce faire, elle est simplement placée sur une pierre appropriée. La position relevée n'aspire pas la boue du sol et la pompe ne s'encrasse pas aussi rapidement.
L'emplacement idéal pour le panneau solaire
L'espace pour le module solaire doit être choisi de manière à ce qu'il puisse être couché le plus longtemps possible par le soleil au cours de la journée. L'angle d'inclinaison du panneau doit être réglé de manière à ce que les rayons du soleil° se rencontrent à 90°.
Capteurs d'eau

Important !
Pour de nombreuses pompes à bassin solaires, le milieu de transport sert également au refroidissement et à la lubrification. Pour cette raison, les pompes ne doivent pas être utilisées à sec. Non plus pour les tests.
Certains fabricants ont donc intégré des capteurs et un circuit de protection dans les pompes. Dans l'exemple ci-joint, les capteurs sont reconnaissables comme des points de contact métalliques sur le côté du carter de pompe.
Ce n'est que lorsque la pompe est suffisamment profonde dans l'eau qu'elle démarre lors de la mise en marche.
Foire aux questions sur les fontaines solaires
Pourquoi ma nouvelle Fontaine solaire sans fil ne fonctionne-t-elle pas sur batterie ?
Dans l'état de livraison, la batterie d'un set de fontaines solaires est déchargée. C'est pourquoi la batterie doit d'abord être chargée. Pour recharger rapidement la batterie, il est conseillé de couper la Fontaine pendant un certain temps. Cela permet de diriger le courant du module dans la batterie. Pour connaître la procédure exacte à suivre, reportez-vous au mode d'emploi.
Pourquoi la nouvelle pompe à débit d'essence ne délivre-t-elle pas les 2500 litres par heure indiqués ?
Pour les pompes, deux valeurs sont toujours indiquées : une fois la hauteur de refoulement maximale (mètre de colonne d'eau) et ensuite la capacité de refoulement maximale (litres par heure). Cependant, les deux valeurs maximales ne sont pas atteintes simultanément. Les deux valeurs sont interdépendantes. Car plus la hauteur de refoulement est grande, plus le débit est faible. Dans les données techniques, les fabricants indiquent souvent des diagrammes permettant de lire le débit indiqué pour la hauteur de refoulement. En raison des pertes de frottement dans le tuyau, la valeur réelle peut encore être inférieure à la valeur lue.
Quelle doit être la puissance de refoulement d'une pompe à débit d'eau ?
Pour cela, la taille de l'étang est essentielle. La pompe à eau doit être mesurée de manière à ce qu'elle puisse encore transférer environ 50 % de l'eau de l'étang en une heure à la hauteur de refoulement requise. Deux heures seraient alors nécessaires pour le recirculation de l'eau de bassin. Si la pompe est trop petite, la quantité totale d'eau n'est jamais déplacée et le manque d'oxygène serait alors la conséquence.
Ai-ich absolument besoin d'un étang pour installer un puits dans le jardin ?
Non, il n'est pas nécessaire d'installer un étang dans le jardin si vous souhaitez seulement un puits, une Fontaine ou une rivière de ruisseau. Il n'y a pas de risque que les petits enfants puissent tomber dans l'étang lorsqu'ils jouent. Cependant, un récipient collecteur est nécessaire pour l'eau. Celui-ci peut être encastré dans le sol et peut donc être installé de manière inaccessible pour les enfants dans le jardin. Important : le niveau d'eau doit être contrôlé régulièrement. Dans des mois chauds avec une forte évaporation, la pompe risque de tourner à sec.
Une Fontaine solaire peut-elle être utilisée pour le jardin sur la terrasse ?
Si vous n'avez pas de place dans le jardin pour un étang avec une Fontaine, le jeu d'eau peut également être posé sur la terrasse ou le balcon. À cette fin, des étangs miniatures appropriés sont proposés dans le commerce spécialisé. Avec un peu de compétence artisanale, vous pourrez également habillé une baignoire en plastique du marché de la construction avec du bois. Il faut cependant veiller à ce que la Fontaine ne soit pas trop grande et que l'eau soit projetée vers l'extérieur.