Conseils
Le fusible est une abréviation de « coupe-circuit à fusible ». C'est un composant électrique qui revêt un rôle de protection des circuits et des personnes selon les installations. Le micro-fusible s'applique, de la même façon que les autres types de fusibles, à couper un circuit dès lors qu'une surintensité néfaste est détectée. Affichant des dimensions réduites, le micro-fusible s'installe aisément dans de nombreux montages en tant que micro fusible auto, micro fusible à souder, etc.
Ce texte a été traduit par une machine.
Informations sur les microsauvegardes

Les systèmes électroniques sont de plus en plus petits : les fonctions sont exécutées par des ci ou des microcontrôleurs hautement intégrés et les composants externes sont disponibles dans des formats miniaturisés. Cela signifie que les cartes des assemblages électroniques modernes se présentent avec une surface nettement moins importante. Parce que même dans de tels systèmes, les sources de tension, les consommateurs, les périphériques et les unités fonctionnelles doivent être efficacement protégés contre la surcharge, des fusibles doivent être installés dans les circuits critiques. Cependant, les fusibles de 5 x 20 mm² sont déjà très petits ou les fusibles de l'appareil (fusibles G) sont encore trop grands pour de telles applications. C'est pourquoi des micro-fusibles ont été développés, parfois appelés fusibles subminiatures. Les micro-fusibles sont utilisés dans les alimentations électriques des appareils électroniques domestiques et grand public ainsi que dans les systèmes électroniques professionnels.
-
Quelles sont les micro-fusibles et quelles sont les versions ?
-
Comment les micro-fusibles sont-ils spécifiés ?
-
Was faut-il respecter lors de la sélection et du fonctionnement des microfusibles ?
Quelles sont les micro-fusibles et quelles sont les versions ?

Comme les fusibles fins traditionnels, les micro-fusibles contiennent un conducteur qui fond en cas de dépassement prolongé du courant nominal et coupe ainsi le circuit. Contrairement aux fusibles d'appareils classiques dont les conducteurs de fusion sont intégrés dans un tube en verre ou en céramique, ils se trouvent dans des micro-fusibles selon la forme, par exemple dans des boîtiers en plastique cylindriques ou carrés, câblés radialement, dans un tube axial ou sont conçus comme un fusible CMS, c'est-à-dire comme élément de construction montable en surface sans fils de raccordement, Conçu pour être monté directement sur la platine.
Sauf avec fusibles, les circuits peuvent également être protégés avec des fusibles PTC. Il s'agit de résistances à coefficient de température positif. Si le courant dépasse une certaine valeur, l'élément de construction chauffe et la résistance augmente was Une fois refroidi, celui-ci reprend la valeur d'origine. Contrairement aux fusibles thermofusibles, les fusibles PTC ne coupe pas complètement le circuit.
Comment les micro-fusibles sont-ils spécifiés ?
Les caractéristiques des fusibles sont définies dans la norme européenne IEC 60127 ou DIN en 60127-1, VDE 0820-1:2015-12. Comme les autres fusibles d'appareil, les micro-fusibles sont conçus pour un courant nominal, le courant nominal, lorsqu'il est nettement dépassé, par exemple d'environ 1,5 fois la valeur, les déclencheront et interrompront le circuit. En raison des petites dimensions, les valeurs pour les courants de mesure des micro-fusibles sont comprises entre quelques ma et quelques ampères.
Le temps de réaction jusqu'au déclenchement, c'est-à-dire le comportement de déclenchement, varie en fonction du type de fusible : pour les fusibles de petite taille comme pour les autres fusibles d'appareil, les versions « T » lent, « M » à action moyenne, « F » flink et « FF » Superflink sont disponibles. Tandis que les fusibles temporisé et temporisé ne se déclenchent pas de la même manière en cas de pointes de courant momentanées, par ex. lors de la mise en marche d'un appareil, les fusibles à action rapide et super-jack s'enclencheront immédiatement. La caractéristique temps-courant d'une sauvegarde est décrite comme la caractéristique la plus importante de la fiche technique à l'aide d'un diagramme.

Une autre caractéristique importante d'un fusible est la capacité de commutation. Cela est indiqué en ampères à une valeur de tension maximale. Il décrit l'intensité de courant maximale autorisée pour la tension nominale autorisée pour le fusible, qui peut couper un fusible sans endommager son propre circuit ou les parties environnantes du circuit lors de l'arrêt. Si cette valeur est dépassée, il existe un risque de formation d'arc dans l'élément de sécurité qui, si le boîtier se met en place, peut provoquer des gaspillages ou des incendies. En raison du faible volume, les valeurs de la capacité de commutation des fusibles de petite taille sont généralement inférieures à celles des fusibles similaires aux dimensions mécaniques plus grandes. Par exemple, la valeur typique pour les micro-fusibles est de 50 A à 250 VAC, tandis que pour les types de fusibles plus grands, elle peut être de plusieurs centaines d'ampères.
Was faut-il respecter lors de la sélection et du fonctionnement des microfusibles ?
Les éléments de commutation à protéger d'un circuit électronique ou électrique fournissent le courant de mesure et le comportement de déclenchement du fusible à monter. S'il s'agit de zones dans lesquelles des courants plus élevés se produisent lors de la mise sous tension que lors du fonctionnement, par exemple lorsque des condensateurs de plus grande capacité sont rechargés ou que des moteurs démarrent, des fusibles à action retardée doivent être utilisés. Si des composants micro-électroniques doivent être protégés qui pourraient être détruits en cas de surcharge dans un court laps de temps, il faut choisir des fusibles fins ou super-fusibles.

La capacité de commutation doit être telle que le courant résultant en cas de court-circuit directement derrière le fusible en raison de la tension et de la résistance interne du circuit qui envoie le circuit ne dépasse pas. Le fusible doit également être conçu pour la tension maximale en cas de déclenchement.
Parce que pour atteindre la température de fusion du métal dans le fusible, une certaine puissance électrique est nécessaire, ces composants présentent une résistance résistive. Le est d'autant plus élevé que le courant de mesure d'un fusible est faible. Par exemple, pour un fusible de 50 ma, celui-ci est de 12,5 Ω was, ce qui signifie que le courant mesuré présente une chute de tension de 0,625 volt qui doit être prise en compte lors de la conception du circuit à protéger.
Les fusibles défectueux ne doivent être remplacés que par ceux ayant le même courant de mesure, le même comportement de coupure et la même capacité de commutation. Si le fusible est déclenché à nouveau après le remplacement, la cause de l'erreur n'est évidemment pas éliminée. L'insertion d'un fusible pour un courant de mesure plus élevé ou un pontage n'est pas autorisée car, en cas d'erreur, la source de tension ainsi que les composants dans le circuit sécurisé peuvent être exposés à des risques, détruits ou même déclenchés par des incendies. Comme tous les autres fusibles, les micro-fusibles sont également inutilisables après le déclenchement et doivent être remplacés après l'élimination du défaut. Pour faciliter cette opération, il existe également pour certains types de porte-fusibles des « façades » ou des « socles » dans lesquels les micro-fusibles peuvent être facilement branchés. D'autres versions doivent être soudées.
Les fusibles micro-fusibles sont conformes à la directive RoHS.