Conseils
Le point d'accès wifi ne fonctionne pas de la même façon qu'un routeur. En effet, comme son nom l'indique, la borne wifi est un équipement qui déploie un signal sans-fil, lequel permet ainsi à différents appareils présents dans le réseau de l'entreprise de se connecter. Le point d'accès wifi a cette particularité de pouvoir être installé n'importe où, à l'inverse du routeur. Tout l'avantage de cet appareil réside dans la flexibilité du choix du lieu d'installation, et de la possibilité d'offrir une connexion immédiate à divers appareils présents dans le réseau d'entreprise. Aussi appelé hotspot WiFi, on peut choisir un point d'accès wifi en fonction de son niveau d'amplification.
Ce texte a été traduit par une machine.
Points d'accès Wi-Fi : point de connexion pour l'accès à Internet sans fil
-
Le fonctionnement d'un point d'accès Wi-Fi
-
Appareils pour les entreprises et les particuliers
-
Critères d'achat pour les points d'accès Wi-Fi
-
Notre Conseil pratique : utilisez plusieurs points d'accès sans fil
-
FAQ - questions fréquentes sur les points d'accès Wi-Fi
-
Conclusion : trouvez les modèles adaptés à toutes les utilisations

Le fonctionnement d'un point d'accès Wi-Fi
Un point d'accès Wi-Fi sert de point de connexion central pour les appareils compatibles Wi-Fi qui doivent être connectés au réseau local. Grâce à cette station de base, vous pouvez fournir un accès Internet sans fil aux utilisateurs, étendre votre réseau Wi-Fi existant et/ou augmenter la puissance du taux de transmission Wi-Fi. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans leur propre maison que dans les bureaux, dans les écoles, les soins de santé ou dans le secteur industriel.
Ainsi, un point d'accès Wi-Fi fonctionne :
les appareils compatibles Wi-Fi peuvent se connecter au point d'accès (souvent abrégé par AP) pour accéder au réseau local ou à Internet. Le point d'accès Wi-Fi se connecte au réseau via un câble LAN et fixe son propre réseau Wi-Fi.
Si nécessaire, plusieurs points d'accès peuvent être mis en place pour permettre à tous les utilisateurs d'accéder à l'ensemble de leur territoire. Même les anciens routeurs utilisés peuvent prendre en charge la fonction d'un point d'accès.
Appareils pour les entreprises et les particuliers
La puissance des routeurs Wi-Fi dans les foyers peut également être améliorée avec un point d'accès Wi-Fi. Les murs, les portes et même les meubles peuvent atténuer le signal Wi-Fi d'un routeur afin que vous n'ayez pas un signal fort dans toutes les zones de la maison. Dans ce cas, le routeur peut être couplé à une autre station de base afin que vous puissiez surfer sur Internet rapidement, en toute sécurité et de manière stable dans toute la maison - et au-delà si nécessaire.
Par ailleurs : les appareils les plus économiques sont souvent utilisés à la maison et disposent de peu de possibilités de réglage. Les applications professionnelles professionnelles offrent souvent des fonctionnalités supplémentaires, telles que la gestion centralisée de plusieurs points d'accès Wi-Fi via un logiciel approprié ou la possibilité de diviser des SSID séparés en groupes d'utilisateurs et de configurer différents niveaux de sécurité. Des versions spéciales de points d'accès sans fil avec boîtiers étanches pour l'extérieur sont également utilisées dans les grandes entreprises.
Tous les types de points d'accès Wi-Fi sont généralement gérés via une interface Web . Il est généralement plus facile à utiliser avec les appareils domestiques, mais offre plus de possibilités de réglage aux professionnels de l'informatique expérimentés pour les points d'accès d'entreprise.
Critères d'achat pour les points d'accès Wi-Fi
Lors de l'achat d'un appareil, vous devez vérifier à l'avance les fonctions importantes pour vous et la manière ou l'endroit où vous souhaitez monter l'appareil.
Vitesse de transmission, normes WLAN et double bande :
L'un des principaux critères d'achat est le taux de transfert. Vérifiez donc avant d'acheter la vitesse maximale de transfert de données de votre modèle, observez les normes WLAN et vérifiez que le point d'accès est compatible avec vos produits disponibles. Les normes WiFi actuelles sont Wi-Fi 4 (IEEE802.11n) et Wi-Fi 5 (IEEE802.11ac) ainsi que son successeur Wi-Fi 6 (anciennement 802.11ax), qui continuera à utiliser les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.
Standard Wi-Fi | Performances |
---|---|
802.11b | 11 Mbits/s. |
802.11g | 54 Mbit/s |
802.11g++ | 125 Mbit/s |
802.11n | 300 Mbits/s |
802.11ac | 867 Mbits/s |
De nombreuses stations de base Wi-Fi utilisent deux fréquences radio différentes lors de la transmission des données. Optez pour un appareil à double bande, outre la plage de fréquence de 2,4 GHz, la plage de 5 GHz est également disponible. Pour certains points d'accès sans fil, vous avez la possibilité de créer différents SSID 2,4 GHz ou 5 GHz pour différents groupes d'utilisateurs. Pratique : certains modèles déplacent automatiquement les appareils bi-bande actuellement utilisés sur la bande de fréquences moins encombrés.
Design :
Le design joue un rôle important, surtout lorsque l'appareil doit être monté dans un endroit visible. De nombreux appareils de point d'accès sont disponibles avec des antennes intégrées, mais il existe également des modèles avec deux antennes pivotantes ou plus. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez l'appareil adapté à tous les besoins et à tous les goûts dans un format compact - certains ressemblent à des détecteurs de fumée, d'autres sont plats et carrés ou peuvent être comparés à la forme classique des routeurs Wi-Fi.
Montage :
Les appareils sont alimentés soit par bloc d'alimentation, soit par le réseau. Si vous n'avez pas de prise libre dans la zone où vous souhaitez utiliser le point d'accès Wi-Fi, assurez-vous que le modèle sélectionné prend en charge Power over Ethernet (souvent abrégé en PoE) et peut alimenter le réseau. Cette technologie vous permet d'être plus flexible lors du montage.
La plupart des points d'accès peuvent être positionnés de la même manière que n'importe quel routeur, mais de nombreux fabricants vous offrent d'autres possibilités. Une grande partie des modèles sont conçus pour un montage mural ou au plafond, tandis que les variantes extérieures sont disponibles avec un kit de montage spécial pour les murs ou les poteaux.
Sécurité et cryptage :
Pour qu'aucun tiers ne puisse accéder à votre réseau sans autorisation, vous devez définir des normes de cryptage sécurisées, comme WPA ou WPA2. Pour les grands groupes d'utilisateurs, les contrôles d'accès spéciaux, les paramètres de réseau de groupes et de bâillements sont intéressants.

Autres caractéristiques :
Une interface utilisateur Web aussi intuitive que possible est avantageuse pour tous les groupes d'utilisateurs. Les possibilités de configuration concernant les droits d'accès, les ports LAN ou les possibilités de connexion pour les appareils filaires tels que les imprimantes, la prise en charge VLAN ou l'allocation de ressources réseau sont utiles aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. En outre, les variantes d'extérieur sont généralement dotées d'un boîtier étanche et certaines sont équipées d'un parafoudre intégré. Vérifiez également le nombre de clients - c'est-à-dire les périphériques compatibles Wi-Fi - pour qui un appareil est conçu.
Notre Conseil pratique : utilisez plusieurs points d'accès sans fil
Si vous souhaitez alimenter une plus grande zone avec un réseau stable, la poignée de plusieurs points d'accès vous permettra de vous connecter l'un à l'autre, même dans le secteur privé. Pour une installation et une utilisation aussi fluides que possible des appareils, ainsi qu'une sélection automatique des clients lors du changement de site, il convient de recommander des points d'accès Wi-Fi du même fabricant.
FAQ - questions fréquentes sur les points d'accès Wi-Fi
Comment gérer plusieurs points d'accès ?
Une interface utilisateur Web vous permet de configurer chaque point d'accès individuellement. Une multitude d'appareils peuvent également être gérés de manière centralisée via une interface utilisateur de gestion. Avec certaines solutions logicielles, vous pouvez consulter différentes informations sur l'utilisation ou l'utilisation de chaque modèle.
Les utilisateurs doivent-ils connecter manuellement leurs terminaux à une autre station de base Wi-Fi lors du changement de site ?
Si les points d'accès sont correctement configuré, votre appareil passe au point d'accès le plus proche disponible sur le nouveau site. En règle générale, vous n'avez pratiquement aucune perception du changement qui, en cas d'utilisation optimale, se déroule sans délai ni interruption.
Combien de clients un appareil prend-il en charge en même temps ?
Cela dépend du modèle choisi. Si le point d'accès doit être mis à la disposition de nombreux utilisateurs, vérifiez les informations appropriées lors de l'achat. Certains modèles prennent en charge jusqu'à 50 clients simultanément, d'autres sont conçus pour 100 ou plus.
Conclusion : trouvez les modèles adaptés à toutes les utilisations
Si vous souhaitez également envoyer des données via le Wi-Fi via la connexion, les appareils modernes qui maîtrisent la norme 802.11n ou 802.11ac sont préférables aux anciennes variantes. Le taux de transfert maximal doit également être pris en compte pour que les appareils clients puissent communiquer entre eux avec une bonne performance. Si une grande zone doit être couverte de manière fiable, plusieurs modèles peuvent être couplés. Dans ce cas, les antennes doivent également être interchangeables pour que vous puissiez choisir des exemplaires plus puissants, le cas échéant, afin de maximiser la portée du réseau WLAN et d'optimiser la connexion.
Attention : tous les appareils doivent être compatibles. Dans un environnement professionnel, il est avantageux que les points d'accès soient extensibles sans effort et puissent communiquer facilement les uns avec les autres afin d'assurer une gestion uniforme de tous les points d'accès.