Conseils
Un haut parleur miniature est un composant électroacoustique faisant partie d'un montage distribué à la sonorisation ou à la communication. Un petit haut parleur ou mini haut parleur est connecté à un circuit électronique pour exécuter différentes actions selon vos besoins et vos idées.
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les transducteurs et les petits haut-parleurs
Les transducteurs acoustiques et les petits haut-parleurs sont des composants électromécaniques qui donnent des signaux acoustiques. Ils sont utilisés par exemple comme avertisseur sonore ou comme alarme en cas d'événements. Les haut-parleurs miniatures peuvent non seulement lire des séquences sonores simples, mais également lire des contenus vocaux. Les produits de cette catégorie ne sont utilisés que comme haut-parleurs fonctionnels, car ils offrent peu de qualité sonore en raison de leur construction très compacte et ne peuvent en partie reproduire que des séquences définies comme des sons. L'offre s'adresse donc principalement aux Bastler et aux professionnels.
-
Comment fonctionnent les transducteurs et les petits haut-parleurs ?
-
Il est important de le noter lors de la sélection de transducteurs et de petits haut-parleurs
Comment fonctionnent les transducteurs et les petits haut-parleurs ?

Les transducteurs sont des composants électromécaniques. Ils convertissent les signaux électriques en signaux acoustiques.
L'effet piézoélectrique est souvent utilisé comme principe de convertisseur : le courant circule, les composants mécaniques changent de forme. Cette déformation est transmise mécaniquement sur la membrane du transducteur acoustique, ce qui génère un signal sonore.
En raison de la complexité de la reproduction du son, les modèles sont différents :
Les transducteurs acoustiques de construction simple ne peuvent produire que des sons spécifiques. Il s'agit de tonalités de tonalité, de tonalités d'intervalle ou de sons d'alarme tels que des tonalités de sirène.
Les haut-parleurs peuvent également, comme leur nom l'indique, « parler », c'est-à-dire lire de manière compréhensible les signaux électro-acoustiques entrants.
Conseil : le bruit est généré par l'air oscillant d'une onde sonore ou par un champ électromagnétique entraîné par une bobine. Grâce à la membrane oscillante des signaux sonores, l'oscillation correspondante est audible. Pour certains haut-parleurs de petite taille, l'oscillation de fréquence est également amplifiée techniquement de manière à obtenir un bourdonnement ou même un balancement notable de l'ensemble du composant, c'est-à-dire une alarme de vibration.
Il est important de le noter lors de la sélection de transducteurs et de petits haut-parleurs
Notre conseil pratique
En particulier, lorsque l'espace disponible sur le lieu d'utilisation souhaité est limité, les micro-haut-parleurs ou les composants acoustiques électrodynamiques sont préféré à l'utilisation de haut-parleurs normaux avec un bon son en raison de leur conception compacte.
Questions de base pour la sélection

Le choix d'un convertisseur acoustique ou d'un haut-parleur de petite taille est particulièrement pertinent pour quelle raison vous avez besoin d'un générateur de signal acoustique. Trois questions se posent :
Quelles sont les tonalités que le transducteur acoustique doit produire ?
Les transducteurs simples produisent uniquement des séquences sonores bien fixées lorsqu'un signal électrique est présent. En revanche, les haut-parleurs peuvent lire des signaux vocaux plus complexes.
Quel est le signal acoustique ?
En fonction de l'utilisation, un signal sonore fort ou silencieux est souhaité. La perception dépend en grande partie de la taille de la surface à couvrir, des autres bruits et de l'attention attendue des personnes cibles. Par exemple, un faible niveau de pression acoustique suffit pour les montages d'essai électroniques, car l'utilisateur se tourne vers le signal à pleine concentration. Il n'est pas nécessaire de faire retentir les signaux sonores des piles. Pour les systèmes d'évacuation dans les grandes pièces ou les pièces de bâtiment entières, une source sonore puissante est évidemment nécessaire. Des convertisseurs de 65 à 120 dB de niveau sonore sont disponibles.
Où installer le convertisseur acoustique ou le petit haut-parleur ?
Lors de la sélection, veillez à la forme du composant et aux dimensions correspondantes. De plus, vous avez besoin d'un espace suffisant pour les câbles d'alimentation et les amplificateurs éventuels. Le type de fixation mécanique joue également un rôle.
Remarque : le son est altéré si le transducteur acoustique est installé de manière invisible. Car les ondes sonores ne peuvent pas se répandre de manière uniforme.
Paramètres acoustiques
Décibel est une taille logarithmique comme unité de mesure auxiliaire dans l'électronique et l'acoustique. Elle décrit le bruit perçu. Les bruits sont audibles à partir de 0 décibels. Le volume normal de la conversation est d'environ 55 dB. En cas d'augmentation de 10 dB, le volume sonore est déjà doublé. Le niveau de pression acoustique est mesuré à l'aide de microphones.
La fréquence de résonance d'un convertisseur de son indique quelque chose sur les longueurs d'onde des signaux acoustiques générés, was qui a une influence sur la portée du signal audible. La plus petite fréquence offerte de 4,5 Hz est un générateur de son continu. La fréquence la plus élevée est celle d'un buzzer. Pour les personnes, les ondes sonores sont comprises entre 16 Hz et 20 kHz.
Paramètres électriques
Les convertisseurs de vibrations en tant que composants électrodynamiques n'ont pas de résistance fixe, mais une impédance qui génère un décalage de phase entre le courant et la tension en raison des bobines de vibration intégrées. Les impédance sont également indiquées dans l'unité ohms.
En plus de la tension d'entrée autorisée, la charge maximale en watts doit être respectée lors de la sélection des transducteurs et des haut-parleurs de petite taille.
Remarque : pour plus d'informations sur chaque modèle, consultez les caractéristiques techniques sur les pages du produit et les documents associés à télécharger.
Options d'installation
Pour l'installation de transducteurs et de petits haut-parleurs, il existe plusieurs options : en cas de montage frontal ou de fixation par vis, le boîtier du transmetteur de signaux est fixé mécaniquement. Les signaux électriques arrivent par câble à l'entrée du convertisseur acoustique. Le raccordement des extrémités de câble souvent ouvertes requiert une expertise électrique. Pour les transducteurs de platine pour l'installation sur une carte de circuit imprimé, des techniques de soudage ou des systèmes enfichables sont utilisés.
Info : la plupart du temps, un commutateur ou une commande électronique plus complexe est en amont du convertisseur acoustique qui transmet un signal électrique lorsque les signaux doivent retentir.
Conseil : si vous souhaitez installer un petit haut-parleur, celui-ci a besoin, en plus de l'alimentation électrique, d'une ligne supplémentaire à l'entrée qui transmet des contenus audio complexes.