Conseils
Ce texte a été traduit par une machine.
Des informations intéressantes sur les transformateurs halogènes électroniques
-
QU'est-ce qu'un transformateur halogène électronique ?
-
Quels sont les types et les types de transformateurs halogènes électroniques ?
-
Critères d'achat pour les transformateurs halogènes électroniques - à quoi s'agit-il ?
-
Conclusion : comment acheter le bon transformateur halogène électronique
-
FAQ - questions fréquentes sur les transformateurs halogènes électroniques
QU'est-ce qu'un transformateur halogène électronique ?

Les transformateurs halogènes électroniques convertissent la tension de secteur à la tension de fonctionnement de 12 volts requise par les lampes halogènes basse tension. Grâce à la séparation galvanique, ils isolent simultanément la tension secteur dangereuse du côté primaire et fournissent une tension sans potentiel secondaire de 12 volts.
Contrairement aux transformateurs halogènes conventionnels qui fonctionnent lors de la conversion à la fréquence de réseau (50 Hertz), les transformateurs halogènes électroniques contiennent un bloc d'alimentation à découpage. Sa fréquence de commutation interne se situe dans la plage de kilohertz, ce qui présente certains avantages par rapport aux transformateurs conventionnels : la densité de puissance élevée réduit considérablement le poids et les dimensions, et l'efficacité énergétique est plus élevée. Votre tension de sortie est régulée dans la plage de puissance admissible indiquée, de sorte que les baisses de durée de vie des ampoules soient évitées par des surtensions dans la plage de charge partielle, comme c'est le cas pour les transformateurs traditionnels. Les transformateurs halogènes électroniques ne provoquent pas de bruits brumeux gênants, car leur fréquence de fonctionnement se situe généralement dans une zone non audible. D'autres caractéristiques de confort sont possibles en fonction du modèle : par exemple, une protection secondaire contre les courts-circuits, les surcharges et le ralenti, ainsi qu'une fonction de démarrage en douceur qui protège les ampoules. Certains transformateurs halogènes électroniques sont réglables.
Quels sont les types et les types de transformateurs halogènes électroniques ?
Les transformateurs halogènes électroniques sont proposés dans un format rectangulaire compact et rond. Leur hauteur est relativement faible. Les modèles plus petits ne sont pas supérieurs à 20 mm. Il est ainsi possible de les placer entre le plafond et le plafond sans aucun effort. Ils s'adaptent souvent même grâce aux ouvertures de montage des projecteurs halogènes encastrés. En cas de remplacement nécessaire, vous n'aurez plus besoin de travaux de démontage coûteux.
La plupart du temps, les transformateurs halogènes électroniques sont équipés de connexions à vis ou de fils de raccordement courts pour une installation fixe. Les modèles sont également disponibles avec un câble d'alimentation fixe. Conrad propose une large gamme de modèles de transformateurs halogènes électroniques pour une plage de puissance de 10 à 250 watts.
Critères d'achat pour les transformateurs halogènes électroniques - à quoi s'agit-il ?

Si les lampes connectées doivent être atténuées, le transformateur halogène électronique doit être spécialement adapté pour cela. Contrairement aux transformateurs halogènes conventionnels (inductifs) fonctionnant sur un variateur à découpage de phase ordinaire, les transformateurs halogènes électroniques à intensité variable nécessitent souvent un variateur à découpage de phase ou un variateur universel adapté aux deux modes de fonctionnement. Ces variateurs portent la lettre d'identification « C ». Pour plus d'informations sur le fonctionnement du variateur et sur le type de variateur approprié, consultez toujours la description du produit ou la fiche technique.
La forme et la taille peuvent être essentielles si le transformateur halogène électronique doit être monté derrière les revêtements et dans d'autres zones sensibles à l'espace ou si un transformateur halogène défectueux doit être remplacé. Les transformateurs halogènes électroniques de forme ronde peuvent être facilement glissée grâce aux découpes de luminaires circulaires existantes ou être utilisés dans des boîtiers encastrés de taille suffisante. Les transformateurs halogènes électroniques avec face biseautée des deux côtés et de forme très courte conviennent également pour les ouvertures étroites. Ils sont également appelés « souris halogène » ou « transformateur de souris ».
Si vous ne souhaitez pas seulement installer un seul transformateur halogène électronique dans un circuit contigu, il est avantageux que les bornes côté réseau soient conçues pour un câblage de passage approprié. Les boîtes de serrage supplémentaires nécessaires peuvent ainsi être supprimées. De même, le temps d'installation diminue.
Si des transformateurs halogènes électroniques doivent être utilisés dans des locaux où l'humidité de l'air est temporairement augmentée - par exemple dans les salles de bain -, il est recommandé d'utiliser des modèles avec un indice de protection IP65.
Conclusion : comment acheter le bon transformateur halogène électronique
Contrairement aux transformateurs halogènes conventionnels, la puissance nominale des transformateurs halogènes électroniques ne doit pas nécessairement être aussi proche que possible de la puissance de la lampe réellement installée. Il suffit que la puissance absorbée de toutes les sources lumineuses connectées se situe dans la plage de fonctionnement spécifiée du transformateur halogène électronique. En cas de doute, une réserve de puissance peut être prévue pour d'éventuelles extensions.
Veillez à ce que le transformateur halogène électronique dispose des marques de test nécessaires et qu'il soit conforme aux normes en vigueur. Les transformateurs halogènes électroniques proposés ici dans la boutique répondent non seulement à des exigences de qualité élevées, mais se distinguent par leur fiabilité et leur longévité. Si le transformateur halogène électronique doit être monté sur des surfaces inflammables, il faut impérativement tenir compte des marques de contrôle correspondantes (« F » ou « M »).
FAQ - questions fréquentes sur les transformateurs halogènes électroniques

Des lampes LED peuvent-elles être utilisées en plus sur les transformateurs halogènes électroniques ?
Cela s'applique tout d'abord aux ampoules : les transformateurs halogènes électroniques fournissent une tension alternative de 12 volts (AC) côté sortie. Si les ampoules LED conviennent pour cela et que la charge minimale admissible du transformateur halogène électronique n'est pas dépassée, rien ne s'y oppose en principe.
Un transformateur halogène électronique peut-il être utilisé pour éliminer les scintillement gênants, qui se produit particulièrement avec les lampes halogènes basse tension de puissance et de variation de l'intensité ?
Les transformateurs halogènes électroniques fournissent une tension alternative à la sortie dans la plage kHz. Les effets de scintillement et de scintillement visibles, tels que ceux qui peuvent se produire avec les transformateurs halogènes conventionnels, sont éliminés ici.
Les transformateurs halogènes électroniques prolongent-ils la durée de vie des lampes halogènes ?
La plupart des transformateurs halogènes électroniques sont équipés d'une fonction de démarrage progressif qui limite le courant d'appel de sortie. Le filament d'une ampoule halogène est ainsi moins sollicité. Plus l'on est souvent activé et désactivé, plus un effet d'extension de durée de vie se fait sentir positivement.
Le transformateur halogène conventionnel monté derrière un revêtement provoque des bruits de brumes gênants. Est-il possible de le résoudre en remplaçant un transformateur halogène électronique ?
Oui. La fréquence de fonctionnement de 50 Hertz du réseau électrique provoque une vibration minimale de l'enroulement et du noyau de fer pour un ronflement audible de 100 Hz. Cela est particulièrement évident lorsque le transformateur halogène conventionnel est monté sur des matériaux de construction moins massifs tels que des plafonds de construction à sec ou des panneaux en bois qui agissent comme un corps résonnant.